「Number of positions/contacts」および「Internal Switches」とはどういう意味ですか?
Digi-Keyサイトの製品属性に記載されている、「number of positions/contacts」のパラメータは、バレル内部の物理的な接続の数量と比較して、何個の終端点があるかを示します。つまり、下図のようなコネクタは3導体、5接点で、基板への接続は5ヶ所、内部での接続は3ヶ所あります。

「internal switch」パラメータは、基本的にコネクタに内部スイッチがあるかどうかを示します。このスイッチの重要性は何でしょうか、これをなぜ使うのでしょうか、これを知る必要があるのでしょうか? 正直に言うと、中にあっても使わないこともあります。 この内部スイッチを使用する可能性が高いのは、何かがプラグで接続されていることを知りたい場合です。例えば、PC のオーディオジャックにヘッドフォンのプラグを接続した場合、この物理スイッチは、何かがプラグで接続されていることを回路に伝え、オーディオ信号がスピーカや他のソースを経由する代わりに、今ここに出力されるべきであることを教えてくれます。 以下、これらの回路図が一般的なデータシート上でどのように見えるか、いくつかの例を紹介します。

これは、コネクタの内部がどのように見えるかの一例です。

ここにプラグを挿入すると、上部の接点がバネで動き、新しい接続に替わることがわかります。