Professionelle Tools – Diese technischen Daten von Wärmebildkameras sollten Sie vor dem Kauf kennen

Professionelle Tools – Diese technischen Daten von Wärmebildkameras sollten Sie vor dem Kauf kennen

Diese technischen Daten von Wärmebildkameras sollten Sie vor dem Kauf kennen | Flir

18. Dezember 2019

Wenn Sie versuchen, die richtige Kamera für Ihre Anwendung zu finden, kann die Fülle von technischen Daten, die für eine Wärmebildkamera angegeben werden, erdrückend sein. Einzelne technische Daten sagen jedoch noch nicht viel über die jeweilige Kamera aus – erst eine Kombination aus mehreren Faktoren zeigt, ob sich die Kamera wirklich für Ihre Anwendung eignet.

Alle Spezifikationen liefern nützliche Informationen, aber hier sind die wichtigsten, die Sie berücksichtigen müssen, um sicherzustellen, daß Sie die richtige Kamera für Ihre Anwendung kaufen:

Bereich

Der Bereich ist die gesamte Bandbreite der Temperaturen, auf die die Kamera kalibriert ist und die sie messen kann.

Einige Kameras haben mehrere Messbereiche, um eine größere Temperaturbandbreite genauer messen zu können. Kennen Sie die Temperaturen, denen Sie in Ihrer Anwendung wahrscheinlich begegnen werden – die Auswahl einer Kamera mit einem höheren Temperaturbereich ist besonders wichtig für bestimmte industrielle Anwendungen, wie z.B. die Messung von Hochtemperaturgeräten wie Kesseln, Brennöfen oder Öfen.

Anwendungen wie die Messung der Temperatur von Öfen (links) erfordern eine Kamera mit einem hohen Temperaturbereich.
Wenn eine Kamera außerhalb des Bereichs liegt, zeigt ein * bei der Temperatur an, dass die Kamera die Temperatur schätzt.

Sichtfeld (FOV)

Das Sichtfeld wird durch das Kameraobjektiv bestimmt und ist der Bereich einer Szene, den die Kamera zu einem bestimmten Zeitpunkt erfassen kann. Für Arbeiten in der Nahaufnahme benötigen Sie eine Linse mit einem Weitwinkel-FOV (45° oder höher). Für Fernarbeit benötigen Sie ein Teleobjektiv (12° oder 6°). Einige Kameras sind auch mit mehreren Objektiven für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.

Das FOV bestimmt, wie viel die Kamera aus welcher Entfernung erfassen kann. Ein Teleobjektiv eignet sich besser für
Messungen aus der Entfernung (links), während ein Weitwinkelobjektiv besser für Nahaufnahmen geeignet ist (rechts).

IR-Auflösung

Die Auflösung der Kamera gibt an, wie viele Pixel die Kamera auf dem Bild hat. Eine höhere Auflösung bedeutet, dass jedes Bild mehr Informationen enthält: mehr Pixel, mehr Details und eine größere Wahrscheinlichkeit, eine genaue Messung zu erhalten. Je nach Anwendung, insbesondere wenn Sie nahe an das Ziel herangehen können, ist möglicherweise auch eine preiswertere Kamera mit geringerer Auflösung ausreichend. Die Messung kleinerer Ziele aus größerer Entfernung erfordert eine höhere Auflösung.

Niedrig auflösende Kameras eignen sich besser für die Messung von Zielobjekten im Nahbereich (links).
Für die Messung im Abstand (rechts) ist eine hochauflösende Kamera erforderlich.

Thermische Empfindlichkeit (NETD)

Wärmeempfindlichkeit, oder die Rauschäquivalente Temperaturdifferenz (Noise Equivalent Temperature Difference, NETD), beschreibt die kleinste Temperaturdifferenz, die mit der Kamera zu sehen ist. Je niedriger die Zahl, desto besser ist die Wärmeempfindlichkeit des Infrarotsystems. Ein Warnwort: Kameras von kostengünstigen Herstellern können eine schlechte Empfindlichkeit verbergen, indem sie NETD bei 50 °C anstelle des Industriestandards 30 °C einnehmen.

Wenn die zu messenden Ziele in der Regel große Temperaturunterschiede aufweisen, ist eine Kamera mit niedrigem NETD wahrscheinlich nicht erforderlich. Für subtilere Anwendungen, wie das Erkennen von Feuchtigkeitsproblemen, benötigen Sie jedoch eine höhere Empfindlichkeit.

Das Erkennen subtiler Details, wie z.B. Bolzen in einer Wand, erfordert eine hohe thermische Empfindlichkeit.

Fokus

Es gibt Kameras mit festem Fokus, das heißt, sie sind immer scharf, mit manuellem Fokus, was bedeutet, daß der Benutzer den Fokus an der Kamera einstellt; oder die Kamera hat einen Autofokus, was bedeutet, dass sie automatisch fokussiert, je nachdem, was sie an Kontrast in der Szene erkennen kann. Im Allgemeinen haben Kameras der Einstiegsklasse einen festen Fokus, während leistungsstarke Kameras entweder einen manuellen oder automatischen Fokus haben. Der Vorteil eines manuellen gegenüber einem automatischen Fokus hängt von den Bedürfnissen des Benutzers ab.

Für eine genaue Temperaturmessung ist ein scharfes Bild erforderlich.

Spektralbereich

Spektralbereich ist der Wellenlängenbereich, den der Sensor in der Kamera erfasst, gemessen in Mikrometern (μm). Die meisten Gaswarnkameras (z.B. Propan-, Methan- und Butandetektoren) sind Mittelwellenkameras, d.h. sie haben einen Spektralbereich von 3 μm bis 5 μm. Fast alle anderen Wärmebildkameras sind langwellig und haben einen Spektralbereich von 8 μm bis 14 μm. Langwellenkameras eignen sich für die meisten anderen Anwendungen, von elektrischen Inspektionen bis zur Brandbekämpfung.

Mittelwellenkameras werden zur Erkennung von Gasen wie Propan, Methan und Butan (links) verwendet,
während Langwellenkameras für die meisten anderen Anwendungen (rechts) verwendet werden.

Beachten Sie diese wichtigen Merkmale, wenn Sie entscheiden, welche Wärmebildkamera für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist. Denken Sie daran: Wenn Sie nur einen Spezifikationswert betrachten, können Sie die Fähigkeiten einer Wärmebildkamera nicht gut erkennen. Wenn Sie beispielsweise subtile Probleme wie Feuchtigkeit erkennen müssen, bringt Ihnen eine hohe Auflösung nichts, wenn die Kamera nicht auch eine hohe Wärmeempfindlichkeit aufweist.

Wenn Sie einen Platz zum Starten benötigen, sehen Sie sich die Flir Exx-Serie an, um eine gute Handheld-Kamera für den allgemeinen Einsatz zu finden. Für Arbeiten in der Elektro- oder Versorgungstechnik über große Entfernungen werfen Sie einen Blick auf die Flir T-Serie, und für Arbeiten in der Nähe oder als Einstiegsmodell sollten Sie eine kostengünstigere Kamera wie den Flir ONE Pro oder den Flir C3-X in Betracht ziehen.

Bei DigiKey sind diese Serien erhältlich: FLIR EXX, TG & FLIR ONE® Pro.