# PTCリセッタブルヒューズの正しい選択

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/ptc/10864>\
**Category:** よくある質問\
**Created:** [December 24, 2020, 1:01pm UTC](https://forum.digikey.com/t/ptc/10864 "2020-12-24T13:01:30Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [December 24, 2020, 1:01pm UTC](https://forum.digikey.com/t/ptc/10864/1 "2020-12-24T13:01:30Z")

</div>

**1. 回路パラメータの決定**

- 通常の動作電流、最大動作電圧、最大遮断電流、最高周囲温度に注意してください。

選択されたPTCは、予想される過負荷電流のスパイクおよび通常の動作電流と共に突入電流を流す必要があります。PTC リセッタブルヒューズは、通常の動作ではなく、一般的に望ましくない状態である過大電流および過大温度の発生時にのみ動作することを意図した保護装置です。 これらは、通常の操作で何度も動作するスイッチを意図したものではありません。 PTCヒューズをスイッチとして扱うと、サイクル回数が多すぎたり、トリップした位置に長時間保持されたりすると、ヒューズが疲労する可能性があります。

また、PTCリセッタブルヒューズは、ワンタイムヒューズ（確実な1回限りの切断）ではありません。 ワンタイムヒューズに過電流が流れ永久に開くように設計されたトリップ位置にあるときでも、PTCを流れる残留電流はまだわずかに残っています。

**2. PTCリセッタブルヒューズの選択**

- 最大周囲温度と定常電流に基づいて、熱ディレーティンググラフ／チャートを使用してください。

**3. 定格の比較**

- 電気的特性表を使用して、選択したデバイスの最大定格とご使用になる回路の最大定格を比較してください。

**4. トリップ時間の決定**

- 定義された最大トリップ時間、または利用可能なトリップ時間曲線があればそれを使用してください。

トリップまでの時間曲線は、アプリケーションに必要な適切なトリップ電流を決定するのに役立つツールです。利用可能な場合、各PTC値には、異なる電流値でのトリップに要する時間を表す色付きの線があります。図2の例の曲線を用いて、グラフの上から下に向かって黄色の線をたどると、PTCは通常次のようにトリップします。 • 1.5 A で1000 秒 • 4.8 Aで1 秒 • 9 Aで0.2 秒 • 18 Aで0.03 秒 • 25 Aで0.01 秒

![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/6/634a0d3957ba3cbfe1b47faa7adc8543d43e442e.png)

**5. 動作温度範囲の確認**

- アプリケーションの動作温度で望ましい性能を確認してください。

温度はPTCリセッタブル ヒューズの性能に直接影響します。定格電流以上または定格電流以下の動作温度に対応させるためには、指定電流または定格電流のディレーティングが必要です。

動作温度を上げることで、ホールド（Ihold）またはトリップ電流が減少します。低温の場合は逆になります。動作温度を下げることで、ホールド（Ihold）またはトリップ電流が増加します。設計者は、回路の動作温度の変化に注意し、適切な回路保護動作を保証するために正しいディレーティングを適用する必要があります。

熱ディレーティング曲線は、適切なディレーティングを決定するために使用するツールです。図3は典型的なディレーティング曲線の例です。ディレーティングポイント（縦軸）により温度（横軸）を選択することができます。

![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/3/347d981f7f29b22aa4ca81320f1dff0d7ada4fd1.png)

**6. ヒューズの外形と装着スタイルの確認**

- 最終製品設計でのパッドレイアウト寸法やリード寸法、適合性について

**Digi-KeyのPTCリセッタブルヒューズ  
 [https://www.digikey.jp/short/z1zb3j](https://www.digikey.jp/short/z1zb3j)**

次も参照してください  
[https://www.digikey.com/en/pdf/e/eaton/resettable-ptc-fuses](https://www.digikey.com/en/pdf/e/eaton/resettable-ptc-fuses)  
[https://www.digikey.com/en/pdf/e/eaton/ptc-resettable-fuse-application-guidelines](https://www.digikey.com/en/pdf/e/eaton/ptc-resettable-fuse-application-guidelines)

  
  
  

[オリジナル・ソース（英語）](https://forum.digikey.com/t/choosing-the-correct-ptc-resettable-fuse/7197)