电感(线圈)的Q值

作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng

Q值是指示电感质量的参数。“Q”代表“品质因子”。线圈通直流电,但充当交流电的电阻,称为感抗。交流电的频率越高,感抗就越高。

尽管线圈是导体,但电线绕组具有一定的电阻分量(R)。电阻分量与频变电感之比(R/2πfL)称为损耗因子,其倒数为Q值(Q=2πfL/R)。因为f是指流过线圈的电流的频率,所以Q值会因频率而有所不同。简而言之,Q值较高意味着损耗较低,并且更适合用作高频电感。

要计算线圈的Q值,请使用以下公式:
01_01
Q值的另一个因子是基材。线圈可以具备由铁氧体或陶瓷材料制成的基板。在数百兆赫兹及以上的频率范围内,不能使用铁氧体基板,而应使用陶瓷材料。下图显示了使用不同材料的电感的Q值和频率响应。
02_01
在Digi-key网站上,我们的可调电感器、固定值电感器无线充电线圈类别下中都配有筛选器,可帮助您选择特定频率的Q值。
03_01
选择特定频率上的某个Q值后,您就可以从数千个零件中缩小搜索范围。

有关如何在我们的网站上筛选和查找零件的其他信息,请阅读以下文章:如何更有效地使用Digi-Key的零件搜索零件搜索帮助

英文原文链接:Q Value of an Inductor (Coil)