Raspberry Pi 4 Bを購入する際、取り付け部品のようなものが付属しているのか、あるいはデバイスをプロジェクトに簡単に組み込むことができるのか気になるかもしれません。もし、そうでない場合、どのような手段があるのでしょうか?
心配はご無用です。ボード自体には取り付け用部品は付属していませんが、DigiKeyでは、さまざまなプロジェクト要件に適合するRaspberry Pi用の既製エンクロージャを多数取り揃えており、Raspberry Pi 4 B Compatible Prebuilt Enclosuresからご覧いただけます。これらのエンクロージャの多くは、組み込みファンやヒートシンク、壁面取り付けオプション、ボードの積み重ねなど、Raspberry Piを最大限に活用するのに適した追加の特長オプションを備えています。
これらの既製のオプションが要件に合わない場合は、Raspberry Piを直接取り付けることもできます。Raspberry Pi 4 Bの取り付け穴は公称直径2.7mmで、M2またはM2.5の取り付け部品に対応しています。M2.5のスペーサー(M2.5 Spacers)とM2.5のネジ(M2.5 Screws)を組み合わせることで、Raspberry Pi 4 Bを必要な条件や構成で取り付けることができます。