RC滤波器设计中电阻和电容值的选择

只需要非常小的电压输入就可以触发固态继电器,因此,在继电器的输入端有一个电噪声屏蔽是必要的,以防止任何错误或故障的情况。电阻电容(RC)网络是一种简单有效的吸收脉冲噪声的方法。

RC%20circuit

虽然它是一个普通的RC低通滤波器,但RC值的选取应该慎重。

例如, IXYSCPC1017N 数据手册上,说明了这种固态继电器需要大约 1mA 的LED启动电流,最高可达 50mA (DC) 或 1A (10ms脉冲)。如果在5V脉冲控制下使用,“R”的最小值为5欧姆。为了防止突然的高压输入,数据手册建议使用更大阻值的电阻。然而,阻值太大会降低输入电流,影响固态继电器的触发性能。同样,如果‘C’值过大,放电时间过长,也会对固态继电器触发时间产生负面影响。

另一个简单的方法是使用Digi-Key在线 电阻电容 (RC) 时间常数计算器 来评估特定评估固态继电器所需的电阻器和电容值。

英文原文链接: Consider the Resistor-Capacitor Value in pass filter design