RF电缆组兼容性(修饰符字母)

作者: Digi-Key 工程师 Kaleb Kohlhase

经常有客户向我们询问某些RF电缆,这些电缆并未列在我们的目录中,但与我们的某些电缆的名称非常相似。有时,电缆组名称中会包含一些额外的标识符和字母,需引起注意。我将在本帖中以RG(无线电控制)电缆组为例,进行详细说明。如果你对这些标识符/修饰符的含义感到好奇,请访问此技术论坛帖子:

上述帖子中列出的修饰符有时可应用于这些电缆组,例如,一些可能要求RG-142B对RG-142电缆或RG-6/U对RG-6电缆。即使我们制定了这些后缀的含义列表,但修饰词可以表示电缆设计之间的主要差异,也可以表示非常微小的差异。RG-142B很有可能与RG142(与RG-6/U相同)极为相似,从而可以交叉兼容。然而,各厂商的修饰符可能会发生变化,规格书或图纸也可能并不包括关于这些修饰符所需的全部信息。如果你希望了解RG-142是否可以取代RG-142B(或RF电缆上使用的任何修饰符),则最好比较一下它们的规格和尺寸。具体来说,我建议检查绞线类型(绞线与非绞线)、线规或线径、屏蔽类型、电缆类型(同轴、双轴、直立、增压等)和阻抗。在比较电缆时,这些设计属性是最需要考虑的。例如,四芯屏蔽比标准RG-6连接器更厚,因此并不适合。同样,在比较直立等级RG-59和增压RG-59时,也会发生同样的情况。简而言之,在决定使用替代产品之前,应先比较命名相似的RG电缆组的属性。

英文原文链接:RF Cable Group Compatibility (Modifier Letters)