SICK 光幕如何對準?SICK deTec4 對位實務指南

本技術說明以 SICK deTec4 安全光幕為核心,介紹實務上的對準(Alignment)方法與工程考量(如圖 1)。本文假設光幕內建雷射對準輔助(Laser Alignment Aid)

對於未內建雷射的型號(如 deTec4 Core),則需使用外接工具,例如 SICK AR60( 零件編號:1015741(如圖 2)。


圖 1:SICK deTec4 光幕安裝在教室環境中的 T 型槽鋁材上

光幕對準的基本概念

光幕對準的核心目標是確保:

發射端(Sender)與接收端(Receiver)完全對齊,所有光束正確接收

對於 deTec4 系列,其關鍵在於:

  • 使用內建雷射進行快速定位
  • 利用 LED 指示燈確認對準品質
  • 透過數位工具(IO-Link / NFC)進行最終驗證

deTec4 光幕對準步驟(實務流程)

1. 啟動內建雷射對準功能

啟用 deTec4 的 內建雷射對準輔助功能,用於初步定位。

控制方式:

  • 發射端按鍵 / 開關
  • IO-Link / Safety Designer
  • SICK Safety Assistant App

2. 初始對準(粗調)

目標是讓雷射光點落在接收端 狀態 LED 中點位置(如圖 3)。

可能需要的調整:

  • 水平移動(X 軸)
  • 垂直移動(Y 軸)
  • 前後距離(Z 軸)
  • 旋轉角度(Pitch / Yaw)

通常需同時調整發射端與接收端(如圖 4 所示)

3. 精細對準(Fine Alignment)

調整至以下條件:

  • 所有對準 LED 亮起(包含側面與頂部 LED)
  • 訊號穩定無閃爍
  • 無局部光束遺失

deTec4 共提供:

  • 主顯示 LED 群(如圖 3)
  • 頂部 4 顆輔助 LED(未顯示)

4. 系統健康驗證

透過以下方式確認對準品質:

  • IO-Link 通訊診斷
  • NFC + SICK Safety Assistant 手機 App

可讀取:訊號品質、錯誤狀態、系統診斷資訊

5. 固定與鎖緊

將光幕牢固固定,確保:

  • 即使受到碰撞也不會偏移
  • 維持長期穩定對準

實務技巧: 根據官方資料,內建雷射對準功能可透過以下方式控制:

  • 發射端按鍵 / 開關
  • 發射端與接收端 (安全設計師 Safety Designer) 連線
  • IO-Link
  • SICK Safety Assistant(對準模式 Alignment Mode)

圖 5 所示,按鈕可輕鬆啟動整合式雷射對準工具,尤其適用於教室環境。請根據您的電纜配置選擇合適的按鈕:


圖 3:對準指示燈亮起,表示對準有效。 deTec4 在設備頂部還有四個額外的指示燈。


圖 4:光幕對準影像,包括旋轉和平移調整

平行對準是成功關鍵

發射端與接收端必須完全平行

說明如下:

  • 光束需垂直入射接收面
  • 若不平行,將導致光束偏移或偵測失敗,會引致系統無法正常運作

deTec4 系列提供 8 顆 LED 指示燈輔助對準。 通常需進行全軸向調整才能達到最佳狀態,但最終仍需透過 NFC 或 IO-Link 進行確認

技巧提示 - 避免錯誤作法: 不建議使用「墊片(Shimming)」修正不平行問題

原因如下:

  • 可能造成結構應力
  • 導致光幕變形
  • 增加誤觸發(Nuisance Trip)
  • 甚至損壞內部元件

建議做法

  • 與安全工程師討論最佳解
  • 確保安裝結構為「剛性、方正、平行」
  • 從機構設計源頭改善


圖 5:SICK 對準啟動按按鈕 (用於控制雷射對準功能)

光幕未對準或固定不良的影響

光幕屬於高靈敏、快速反應的安全裝置,其行為類似:

緊急停止(Emergency Stop, E-Stop)

可能後果

  • 從時間和材料的角度來看,重啟將會耗費大量成本。
  • 根據系統的不同,可能技術人員需重新啟動系統
  • 根據工廠的特定情境,需進行原因調查(Root Cause Analysis)

工業現場的隱性風險:誤警報

頻繁誤觸發會導致:

挫折 → 麻木 → 忽略或停用安全機制

類似「狼來了效應」

最終可能導致:

  • 工安事故
  • 安全策略失效

核心結論:
誤停機(Nuisance Shutdown)將破壞整體工廠安全設計

延伸閱讀