SiTimeの SiT1552 シリーズ発振器:サフィックス「E 」の意味は?

SiTimeは、従来の水晶振動子に対抗するMEMSタイミング製品の専業メーカーです。その製品の1つが SiT1552 シリーズのMEMS発振器です。最近、これらの製品のいくつかに付いている「E」というサフィックスについて、またそれがデバイスの仕様に影響するかどうかについて質問がありました。

この製品のサフィックス「E」は仕様に影響します。製品のデータシートによると、「E」サフィックスはデバイスの温度安定性を示します。「E」は5ppmで最も厳しく、「F」は10ppm、「1」は20ppmの温度安定性を示します。つまり、Fまたは1が必要な場合にEは使えますが、その逆は必ずしも当てはまらないため、購入前に技術担当者に確認する必要があります。




オリジナル・ソース(English)