# 安定した絶縁型SMPSのフィードバックのためのオプトカプラのバイアスを理解する

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/smps/62787>\
**Category:** 電子部品ペディア　～基礎、応用、実践～\
**Created:** [November 29, 2025, 1:20pm UTC](https://forum.digikey.com/t/smps/62787 "2025-11-29T13:20:02Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [November 29, 2025, 1:20pm UTC](https://forum.digikey.com/t/smps/62787/1 "2025-11-29T13:20:02Z")

</div>

## はじめに

**スイッチング電源（switch-mode power supply：SMPS）の設計** において、オプトカプラはガルバニック絶縁の境界を跨いだ安全で信頼性の高い信号伝送を可能にする重要なコンポーネントです。うまく動作させるには、正しく接続し、フィードバックループで使用する必要があります。適切に設定されないと、不安定性、過渡応答不良、およびレギュレーションの低下につながる可能性があります。  
この記事では、LED電流、電流伝達率（CTR）、およびフォトトランジスタのセットアップを網羅し、電源の正確性、安定性、および信頼性を維持するために、オプトカプラに正しくバイアスをかける方法を説明します。

## オプトカプラとは何ですか？

オプトカプラは、基本的に **電圧レベルの異なる** 2つの回路間の電気的絶縁（ガルバニック絶縁）を行いながら、その間のインターフェースとして機能する電子部品です。  
危険な電流を防ぎ、不要なノイズを除去することにより、高電圧回路から低電圧回路を保護するために使用されます。

[オプトカプラ、光アイソレータ | 電子部品ディストリビュータ DigiKey  
  ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/4/c/4c8c6c8a4d14317e6f124535f5bb3fe656d93a6b.png)  
 ](https://www.digikey.jp/ja/products/category/optocouplers-optoisolators/2058)

## 絶縁型フィードバックループにおけるオプトカプラの役割

絶縁型スイッチング電源のアーキテクチャでは、電気的絶縁を損なうことなく、出力（2次）側から入力（1次）側へのフィードバックを伝送する必要があります。これは [**LT1431**](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/voltage-reference/693?s=N4IgTCBcDaIDIBUCMAWAzEkBdAvkA) などのオプトカプラを高精度シャントレギュレータと組み合わせて使用することで実現できます。  
このシャントレギュレータは、抵抗分圧器を通してスイッチング電源の出力電圧をモニタし、オプトカプラのLEDに流れる電流を調整して、希望する電圧設定値からの偏差を修正します。  
オプトカプラのLEDは順方向電流（IF）に比例して発光します。この光は1次側のフォトトランジスタによって検出され、制御信号を（通常はPWMコントローラの補償ピン（COMP）で）調整します。この調整機能はスイッチングコントローラのデューティサイクルに影響を与え、クローズドループフィードバックシステムを形成し、負荷や入力条件が変化しても安定した出力電圧を維持するのに役立ちます。

このフィードバックループの性能は、オプトカプラのバイアスと補償ネットワークの設計に大きく依存します。  
バイアスのかけ方が悪いと、非直線性、飽和、または低速応答につながる可能性があり、補償ネットワークの調整が不適切だと、不安定性や発振の原因になる可能性があります。

## オプトカプラのバイアス

オプトカプラのバイアスとは、オプトカプラが線形領域で動作するように、 **LEDの順方向電流** 、 **フォトトランジスタのコレクタエミッタ間電圧** と **電流** などの **動作条件を正しく設定する** ことです。  
これは、オプトカプラが絶縁バリアを越えてアナログ信号を正確に転送する必要がある、フィードバックシステムにおいて特に重要です。

絶縁型スイッチング電源では、オプトカプラが **2次側電圧検出** と **1次側PWMコントローラ** の間のブリッジとして機能します。正しくバイアスされていないと、フィードバック信号が歪み、電圧レギュレーションが低下したり、不安定にさえなったりします。

**図1** は、オプトカプラの内部構造と、スイッチング電源のフィードバック素子として使用する場合の外部接続方法を示しています。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/8/b/8ba927db0c6b1ca8c425379cf148b031977c6445.png)

### 1. LED側：光の駆動（入力側）

**絶縁フィードバック** のスイッチング電源では、オプトカプラのLED側は通常、シャントレギュレータ（ LT1431 など）で駆動され、出力電圧に応じてLEDの **順方向電流** が調整されます。

#### なぜ順方向電流が重要なのか？

LEDを流れる順方向電流は、LEDが発する光の強さを決定し、それによってフォトトランジスタが一次側でどれだけ電流を流すかを制御します。  
LEDは順方向バイアス領域で動作し、その光出力はIFが高いほど増加します。ほとんどの設計では、 **1mAから10mA** の間の順方向電流を推奨します。

- **低すぎる場合** （例：\< 1mA）： 光出力が不十分で、フォトトランジスタの活性化が弱く、フィードバック制御が不十分になります。
- **高すぎる場合** （例：\>10 mA）： 熱ストレスの原因となり、寿命が短くなり、光学効率が低下します。

実際の設計では、LED電流はLEDのアノードの抵抗（R2）によって設定され、この電流は出力電圧の変化に応答してシャントレギュレータがカソード電流を調整することにより動的に調整されます。

#### 設計のヒント：

高性能または高速応答のスイッチング電源の設計では、オプトカプラフィードバックパスの正確で低ノイズ、かつ熱的に信頼性の高い動作を確保するために、安定で適切に制御されたIFを維持することが不可欠です。  
**設計者は、また** LEDの順方向電圧降下も **考慮する必要があります** 。特に低電圧レールでは、ヘッドルームを計算する際にとくに重要です。

**例：** [**EL3H7(B)(TA)-VG** (OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SSOP)](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/everlight-electronics-co-ltd/EL3H7-B-TA-VG/2675688)  
このグラフは、安定した予測可能なフィードバックを確保するために、LEDを安全で線形な範囲（通常1～10mA）内で動作させるための設計推奨事項を示しています。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/b/2/b2a7e8b90e67d810af63ef9f58c81e580367189f.png)

### 2. 電流伝達率（CTR）を理解する

電流伝達率（CTR）は、オプトカプラの選択におけるもう1つのパラメータです。これは、LED入力電流に対するフォトトランジスタ出力電流の比率として定義され、通常パーセントで表されます。

> **CTR (%) = (フォトトランジスタ出力電流 / LED入力電流) × 100**

CTRが100%ということは、1mAのLED電流で1mAのコレクタ電流がフォトトランジスタに流れることを意味します。

#### CTRが一定でない理由

以下によってCTRが変化します。

- **温度：** 高温になると **低下** することがよくあります。
- **LED電流：** 低電流では非線形です。
- **経年劣化：** 光出力が時間経過とともに劣化します。
- **デバイスのばらつき：** 部品によってはCTRの幅が広いものもあります（50～600%など）。  
例えば、[**PC817D**](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/optocouplers-optoisolators/transistor-photovoltaic-output-optoisolators/903?s=N4IgTCBcDaIAoGEAcBGA7AERAXQL5A) オプトカプラは、特定の品番と動作条件に応じて、50%～600%のCTRを示します。

#### CTRを選択する際の重要な考慮事項

設計者は、最悪の条件下でもフィードバックループが機能し続けるように、 **最低保証CTR** を考慮する必要があります。

- **温度ドリフト** 、 **経年変化** 、 **製造上のばらつき** などによりCTRが低下しすぎると、フォトトランジスタがPWMコントローラの補正ピン（COMP）を駆動するのに十分な電流を供給できなくなり、電圧レギュレーションが低下したり、不安定になったりすることがあります。例えば、CTRは一般的に温度が上昇するにつれて減少するため、ループゲインが低下し、高温時に応答が遅くなったり、制御不能になったりする可能性があります。同様に、高LED電流での長期動作はLEDの効率を低下させ、光出力を低下させ、フィードバック信号を弱める可能性があります。
- もう1つの重要な要素は **線形性** です。予測可能なフィードバック動作を保証するために、オプトカプラは線形領域で動作する必要があります。LED電流によってフォトトランジスタが非線形領域（入力の小さな変化が出力の不均衡な変化をもたらす領域）に入ると、フィードバック信号が歪みます。これは補償設計を複雑にし、不安定または不正確な電圧レギュレーションにつながる可能性があります。

設計者は、これらの要因を慎重に考慮することで、製品仕様に示す動作寿命中および環境条件のもと、オプトカプラベースのフィードバックループが堅牢、正確、かつ安定していることを保証できます。 **フィードバックアプリケーションの場合** 、一貫したループゲインと予測可能な動作を維持するには、 **CTRの許容差を厳しくする（たとえば、100%～200%）ことが望ましいです** 。

**デバイス例：** [**EL3H7(B)(TA)-VG** (OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SSOP)](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/everlight-electronics-co-ltd/EL3H7-B-TA-VG/2675688)  
このグラフは、 **温度ドリフトがCTRに** どのような **影響を与えるか** を示しています。CTRは順方向電流によって変化し、低いIF値では温度によるCTRの低下がより急激ですが、高いIF値ではCTRはより安定します。しかし依然としてCTRのピークと下降が存在します。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/a/5/a53e560a9f9cad70d2fd1ba971b04d023d8d22ee.png)

### 3. フォトトランジスタ側：信号の受け取り（出力段）

フォトトランジスタは、内蔵LEDからの光信号を電気出力に変換する重要な素子です。  
これは通常はエミッタ接地回路で構成されます。フォトトランジスタのエミッタは接地され、コレクタはプルアップ抵抗（R1）に接続され、出力電圧の振幅を決定します。

#### コレクタ電流がCOMPピンを制御する

オプトカプラ内のLEDが順方向にバイアスされると、赤外光を放射し、フォトトランジスタのベース領域に当たってそのフォトトランジスタは導通します。その結果生じる **コレクタ電流（IC）** は、LEDの順方向電流とオプトカプラの電流伝達率（CTR）の両方に比例します。

LEDの照度が上がると、フォトトランジスタの導通が進み、コレクタ電圧が下がります。これにより、低レベルの出力信号が生成されます。これは、スイッチング電源のような絶縁型フィードバックシステムでは重要です。 **このようなシステムでは** 、 **フォトトランジスタのコレクタは多くの場合** 、 **PWMコントローラのCOMPピンまたはフィードバック入力に接続されています** 。このノードの電圧はコントローラのデューティサイクルに直接影響し、出力電圧や電流の制御に役立ちます。

#### プルアップ抵抗の効果

コレクタ上のプルアップ抵抗は、トランジスタがオフのときのハイレベル出力電圧を設定するだけでなく、フィードバックループの動的応答にも影響を与えます。

- **抵抗値を下げる** と応答時間は向上しますが、電圧の振れが低下する可能性があります。
- **抵抗値を上げる** と振れは増加しますが、遷移が遅くなる可能性があります。

さらに、フォトトランジスタの **スイッチング速度** 、 **飽和特性** 、およびオフ状態での **リーク電流** は、特に高周波や高精度のアプリケーションでは重要な設計上の考慮事項です。

## まとめ

オプトカプラは光源とトランジスタだけのシンプルな電子デバイスに見えますが、スイッチング電源のフィードバックループでは **重要な役割** を果たします。絶縁バリアを跨いだ信号が弱かったり遅延したりすると、制御システム全体が不安定になる可能性があります。  
適切なオプトカプラのバイアスにより、スイッチング電源の正確なフィードバックが保証されます。LEDは理想的な電流範囲で動作し、フォトトランジスタはPWMコントローラを確実に駆動しなければなりません。CTR許容差の小さなデバイスを選択し、温度と経年劣化の影響を考慮することで、安定したレギュレーションを維持することができます。データシートのガイドラインに従い、さまざまな条件下でテストを行うことで、長期的な性能が保証されます。  
オプトカプラのバイアス設定は、単にLEDを点灯させるだけの問題ではありません。高速制御システムの重要なアナログリンクをチューニングすることにも影響します。これをマスターすることで、スイッチング電源の設計が機能的であるだけでなく、信頼性が高く効率的になることを確約します。

### 今後の予定

次の記事では、絶縁型スイッチング電源のフィードバックループにおける **[補償回路の設計](https://forum.digikey.com/t/nov-3-sheet4-5543-upload/62788)** について解説します。以下の内容を学習します。

- **タイプIIまたはタイプIIIの補償** の選択と設計
- クロスオーバー周波数と位相マージンの設定
- オプトカプラの帯域幅と非線形性の考慮

> **適用品番**
>
> | DigiKey品番 | メーカー品番 |
> | --- | --- |
> | LT1431CS8#TRPBFTR-ND、  
> LT1431CS8#TRPBFCT-ND、  
> LT1431CS8#TRPBFDKR-ND | LT1431CS8#TRPBF |
> | LT1431IS8#TRPBFTR-ND、  
> LT1431IS8#TRPBFCT-ND、  
> LT1431IS8#TRPBFDKR-ND | LT1431IS8#TRPBF |
> | LT1431MPS8#PBF-ND | LT1431MPS8#PBF |
> | 505-LT1431IZ#PBF-ND | LT1431IZ#PBF |
> | LT1431CS8#PBF-ND | LT1431CS8#PBF |
> | LT1431IS8#PBF-ND | LT1431IS8#PBF |
> | LT1431CZ#PBF-ND | LT1431CZ#PBF |
> | LT1431CN8#PBF-ND | LT1431CN8#PBF |
> | LT1431IN8#PBF-ND | LT1431IN8#PBF |
> | 2156-LT1431IN8#PBF-ND | LT1431IN8#PBF |
> | LT1431IZ#TRPBF-ND | LT1431IZ#TRPBF |
> | 505-LT1431MPS8#TRPBFTR-ND | LT1431MPS8#TRPBF |
> | LT1431CN8-ND | LT1431CN8 |
> | LT1431CS8-ND | LT1431CS8 |
> | LT1431CS8TR-ND | LT1431CS8#TR |
> | LT1431IN8-ND | LT1431IN8 |
> | LT1431IS8-ND | LT1431IS8 |
> | LT1431CZ#AMMO-ND | LT1431CZ#AMMO |
> | LT1431IZ#TR-ND | LT1431IZ#TR |
> | LT1431CZ#TR-ND | LT1431CZ#TR |
> | LT1431IS8#TR-ND | LT1431IS8#TR |
> | LT1431CZ#TRPBF-ND | LT1431CZ#TRPBF |
> | LT1431MJ8-ND | LT1431MJ8 |
> | 160-1367-5-ND | LTV-817S |
> | 160-1361-5-ND | LTV-816S |
> | 160-1893-2-ND、  
> 160-1893-1-ND、  
> 160-1893-6-ND | LTV-817S-TA1 |
> | 1080-1197-2-ND、  
> 1080-1197-1-ND、  
> 1080-1197-6-ND | EL3H7(B)(TA)-VG |
> | 160-1337-2-ND、  
> 160-1337-1-ND、  
> 160-1337-6-ND | LTV-356T |
> | 160-1339-2-ND、  
> 160-1339-1-ND、  
> 160-1339-6-ND | LTV-357T |
> | 160-1911-2-ND、  
> 160-1911-1-ND、  
> 160-1911-6-ND | 4N35S-TA1 |
> | 160-1892-2-ND、  
> 160-1892-1-ND、  
> 160-1892-6-ND | LTV-816S-TA1 |
> | VO618A-3X017TTR-ND、  
> VO618A-3X017TCT-ND、  
> VO618A-3X017TDKR-ND | VO618A-3X017T |
> | 160-LTV-817S-TA1-ATR-ND、  
> 160-LTV-817S-TA1-ACT-ND、  
> 160-LTV-817S-TA1-ADKR-ND | LTV-817S-TA1-A |
> | 1080-1198-2-ND、  
> 1080-1198-1-ND、  
> 1080-1198-6-ND | EL3H7(TA)-VG |
> | 58-ISP281DTR-ND、  
> 58-ISP281DCT-ND、  
> 58-ISP281DDKR-ND | ISP281D |
> | 751-1267-5-ND | CNY17-3 |
> | 1080-1537-2-ND、  
> 1080-1537-1-ND、  
> 1080-1537-6-ND | EL3H7(C)(TA)-VG |
> | 160-1335-2-ND、  
> 160-1335-1-ND、  
> 160-1335-6-ND | LTV-355T |
> | 160-LTV-356T-BTR-ND、  
> 160-LTV-356T-BCT-ND、  
> 160-LTV-356T-BDKR-ND | LTV-356T-B |
> | TLP291(GB-TPSETR-ND、  
> TLP291(GB-TPSECT-ND、  
> TLP291(GB-TPSEDKR-ND | TLP291(GB-TP,SE |
> | 160-2040-2-ND、  
> 160-2040-1-ND、  
> 160-2040-6-ND | LTV-827S-TA1 |
> | TLP291(GBSE-ND | TLP291(GB,SE |
> | TLP185(GB-TPLSETR-ND、  
> TLP185(GB-TPLSECT-ND、  
> TLP185(GB-TPLSEDKR-ND | TLP185(GB-TPL,SE |
> | TLP291(BLL-TPSETR-ND、  
> TLP291(BLL-TPSECT-ND、  
> TLP291(BLL-TPSEDKR-ND | TLP291(BLL-TP,SE |
> | TLP291(GR-TPSETR-ND、  
> TLP291(GR-TPSECT-ND、  
> TLP291(GR-TPSEDKR-ND | TLP291(GR-TP,SE |
> | TLP291(BL-TPSETR-ND、  
> TLP291(BL-TPSECT-ND、  
> TLP291(BL-TPSEDKR-ND | TLP291(BL-TP,SE |
> | FOD817A3SDTR-ND、  
> FOD817A3SDCT-ND、  
> FOD817A3SDDKR-ND | FOD817A3SD |
> | FOD817D3SDTR-ND、  
> FOD817D3SDCT-ND、  
> FOD817D3SDDKR-ND | FOD817D3SD |
> | FOD817DSDTR-ND、  
> FOD817DSDCT-ND、  
> FOD817DSDDKR-ND | FOD817DSD |
> | 160-1333-2-ND、  
> 160-1333-1-ND、  
> 160-1333-6-ND | LTV-354T |
> | TLP183(BL-TPLETR-ND、  
> TLP183(BL-TPLECT-ND、  
> TLP183(BL-TPLEDKR-ND | TLP183(BL-TPL,E |
> | TLP293(GB-TPLETR-ND、  
> TLP293(GB-TPLECT-ND、  
> TLP293(GB-TPLEDKR-ND | TLP293(GB-TPL,E |
> | TLP293(GR-TPLETR-ND、  
> TLP293(GR-TPLECT-ND、  
> TLP293(GR-TPLEDKR-ND | TLP293(GR-TPL,E |
> | 160-1891-2-ND、  
> 160-1891-1-ND、  
> 160-1891-6-ND | LTV-814S-TA1 |
> | 160-2256-2-ND、  
> 160-2256-1-ND、  
> 160-2256-6-ND | LTV-814S-TA |
> | TLP183(TPLETR-ND、  
> TLP183(TPLECT-ND、  
> TLP183(TPLEDKR-ND | TLP183(TPL,E |
> | TLP183(GB-TPLETR-ND、  
> TLP183(GB-TPLECT-ND、  
> TLP183(GB-TPLEDKR-ND | TLP183(GB-TPL,E |
> | TLP293(GRL-TPLETR-ND、  
> TLP293(GRL-TPLECT-ND、  
> TLP293(GRL-TPLEDKR-ND | TLP293(GRL-TPL,E |
> | TLP293(BL-TPLETR-ND、  
> TLP293(BL-TPLECT-ND、  
> TLP293(BL-TPLEDKR-ND | TLP293(BL-TPL,E |
> | FOD817B3SDTR-ND、  
> FOD817B3SDCT-ND、  
> FOD817B3SDDKR-ND | FOD817B3SD |
> | VOS617A-3TTR-ND、  
> VOS617A-3TCT-ND、  
> VOS617A-3TDKR-ND | VOS617A-3T |
> | VOS618A-3TTR-ND、  
> VOS618A-3TCT-ND、  
> VOS618A-3TDKR-ND | VOS618A-3T |
> | VOS617A-4TTR-ND、  
> VOS617A-4TCT-ND、  
> VOS617A-4TDKR-ND | VOS617A-4T |
> | 516-2722-2-ND、  
> 516-2722-1-ND、  
> 516-2722-6-ND | HCPL-817-500E |
> | VOS618A-3X001TTR-ND、  
> VOS618A-3X001TCT-ND、  
> VOS618A-3X001TDKR-ND | VOS618A-3X001T |
> | 516-2580-2-ND、  
> 516-2580-1-ND、  
> 516-2580-6-ND | HCPL-817-50DE |
> | 751-1346-2-ND、  
> 751-1346-1-ND、  
> 751-1346-6-ND | SFH6156-2T |
> | VOS617A-3X001TTR-ND、  
> VOS617A-3X001TCT-ND、  
> VOS617A-3X001TDKR-ND | VOS617A-3X001T |
> | 751-1348-2-ND、  
> 751-1348-1-ND、  
> 751-1348-6-ND | SFH6156-4T |
> | VOS617A-7X001TTR-ND、  
> VOS617A-7X001TCT-ND、  
> VOS617A-7X001TDKR-ND | VOS617A-7X001T |
> | VOS617A-7TTR-ND、  
> VOS617A-7TCT-ND、  
> VOS617A-7TDKR-ND | VOS617A-7T |
> | TLP292(GB-TPLETR-ND、  
> TLP292(GB-TPLECT-ND、  
> TLP292(GB-TPLEDKR-ND | TLP292(GB-TPL,E |
> | TLP182(BL-TPLETR-ND、  
> TLP182(BL-TPLECT-ND、  
> TLP182(BL-TPLEDKR-ND | TLP182(BL-TPL,E |
> | 160-2036-2-ND、  
> 160-2036-1-ND、  
> 160-2036-6-ND | LTV-814HS-TA1 |
> | MOCD207M-ND | MOCD207M |
> | FOD814ASDTR-ND、  
> FOD814ASDCT-ND、  
> FOD814ASDDKR-ND | FOD814ASD |
> | VOL618A-3TTR-ND、  
> VOL618A-3TCT-ND、  
> VOL618A-3TDKR-ND | VOL618A-3T |
> | FODM121R2TR-ND、  
> FODM121R2CT-ND、  
> FODM121R2DKR-ND | FODM121R2 |
> | 751-TCMT1109TR-ND、  
> 751-TCMT1109CT-ND、  
> 751-TCMT1109DKR-ND | TCMT1109 |
> | FODM217AR2OSTR-ND、  
> FODM217AR2OSCT-ND、  
> FODM217AR2OSDKR-ND | FODM217AR2 |
> | TCMT1106TR-ND、  
> TCMT1106CT-ND、  
> TCMT1106DKR-ND | TCMT1106 |
> | TCMT1100TR-ND、  
> TCMT1100CT-ND、  
> TCMT1100DKR-ND | TCMT1100 |
> | FODM124R2TR-ND、  
> FODM124R2CT-ND、  
> FODM124R2DKR-ND | FODM124R2 |
> | 751-TCMT1103TR-ND、  
> 751-TCMT1103CT-ND、  
> 751-TCMT1103DKR-ND | TCMT1103 |
> | TCMT1107TR-ND、  
> TCMT1107CT-ND、  
> TCMT1107DKR-ND | TCMT1107 |
> | 488-FODM217BR2TR-ND、  
> 488-FODM217BR2CT-ND、  
> 488-FODM217BR2DKR-ND | FODM217BR2 |
> | 516-1787-2-ND、  
> 516-1787-1-ND、  
> 516-1787-6-ND | HCPL-181-00BE |
> | 516-1646-2-ND、  
> 516-1646-1-ND、  
> 516-1646-6-ND | HCPL-181-000E |
> | 516-1788-2-ND、  
> 516-1788-1-ND、  
> 516-1788-6-ND | HCPL-181-00CE |
> | FOD814SDTR-ND、  
> FOD814SDCT-ND、  
> FOD814SDDKR-ND | FOD814SD |
> | 160-2035-2-ND、  
> 160-2035-1-ND、  
> 160-2035-6-ND | LTV-8141S-TA1 |
> | 160-1331-2-ND、  
> 160-1331-1-ND、  
> 160-1331-6-ND | LTV-352T |
> | 516-2893-2-ND、  
> 516-2893-1-ND、  
> 516-2893-6-ND | ACPL-217-50BE |
> | 516-1978-2-ND、  
> 516-1978-1-ND、  
> 516-1978-6-ND | ACPL-217-500E |
> | 516-2894-2-ND、  
> 516-2894-1-ND、  
> 516-2894-6-ND | ACPL-217-50DE |
> | HMHA2801R2TR-ND、  
> HMHA2801R2CT-ND、  
> HMHA2801R2DKR-ND | HMHA2801R2 |
> | FODM2705R2TR-ND、  
> FODM2705R2CT-ND、  
> FODM2705R2DKR-ND | FODM2705R2 |
> | 160-1790-2-ND、  
> 160-1790-1-ND、  
> 160-1790-6-ND | 6N136S-TA1 |
> | 516-2896-2-ND、  
> 516-2896-1-ND、  
> 516-2896-6-ND | ACPL-217-56BE |
> | TCLT1003TR-ND、  
> TCLT1003CT-ND、  
> TCLT1003DKR-ND | TCLT1003 |
> | TCLT1009TR-ND、  
> TCLT1009CT-ND、  
> TCLT1009DKR-ND | TCLT1009 |
> | VOS627A-X001TTR-ND、  
> VOS627A-X001TCT-ND、  
> VOS627A-X001TDKR-ND | VOS627A-X001T |
> | HMHA281R2TR-ND、  
> HMHA281R2CT-ND、  
> HMHA281R2DKR-ND | HMHA281R2 |
> | TCLT1600TR-ND、  
> TCLT1600CT-ND、  
> TCLT1600DKR-ND | TCLT1600 |
> | TCMD1000TR-ND、  
> TCMD1000CT-ND、  
> TCMD1000DKR-ND | TCMD1000 |
> | 751-1374-2-ND、  
> 751-1374-1-ND、  
> 751-1374-6-ND | TCMT1600 |
> | 516-2988-2-ND、  
> 516-2988-1-ND、  
> 516-2988-6-ND | HCPL-354-06AE |
> | 559-1127-ND | PS2501L-1-L-A |
> | 1855-1004-2-ND、  
> 1855-1004-1-ND、  
> 1855-1004-6-ND | PC357N1J000F |
> | MOC207R2MTR-ND、  
> MOC207R2MCT-ND、  
> MOC207R2MDKR-ND | MOC207R2M |
> | 516-2218-2-ND、  
> 516-2218-1-ND、  
> 516-2218-6-ND | ACPL-214-500E |
> | 1855-1023-2-ND、  
> 1855-1023-1-ND、  
> 1855-1023-6-ND | PC357NJ0000F |
> | 1855-1005-2-ND、  
> 1855-1005-1-ND、  
> 1855-1005-6-ND | PC357N2J000F |
> | 1855-1022-2-ND、  
> 1855-1022-1-ND、  
> 1855-1022-6-ND | PC357N4J000F |
> | 1855-1006-2-ND、  
> 1855-1006-1-ND、  
> 1855-1006-6-ND | PC357N3J000F |
> | TLP188(TPLETR-ND、  
> TLP188(TPLECT-ND、  
> TLP188(TPLEDKR-ND | TLP188(TPL,E |
> | 559-1038-2-ND、  
> 559-1038-1-ND、  
> 559-1038-6-ND | PS2801C-1-F3-A |
> | IS127TR-ND、  
> IS127CT-ND、  
> IS127DKR-ND | IS127 |
> | MCT62-ND | MCT62 |
> | 160-1365-5-ND | LTV-846S |
> | MCT6-ND | MCT6 |
> | 1855-1034-2-ND、  
> 1855-1034-1-ND、  
> 1855-1034-6-ND | PC354NJ0000F |
> | MOCD213M-ND | MOCD213M |
> | MOCD217M-ND | MOCD217M |
> | MOCD213R2MTR-ND、  
> MOCD213R2MCT-ND、  
> MOCD213R2MDKR-ND | MOCD213R2M |
> | 559-1027-2-ND、  
> 559-1027-1-ND、  
> 559-1027-6-ND | PS2702-1-F3-A |
> | FOD8523SDTR-ND、  
> FOD8523SDCT-ND、  
> FOD8523SDDKR-ND | FOD8523SD |
> | MCT9001SDTR-ND、  
> MCT9001SDCT-ND、  
> MCT9001SDDKR-ND | MCT9001SD |
> | 559-1154-2-ND、  
> 559-1154-1-ND、  
> 559-1154-6-ND | PS2701A-1-F3-A |
> | 559-1155-2-ND、  
> 559-1155-1-ND、  
> 559-1155-6-ND | PS2703-1-F3-A |
> | MCT62SDTR-ND、  
> MCT62SDCT-ND、  
> MCT62SDDKR-ND | MCT62SD |
> | FOD852SDTR-ND、  
> FOD852SDCT-ND、  
> FOD852SDDKR-ND | FOD852SD |
> | 1855-1007-2-ND、  
> 1855-1007-1-ND、  
> 1855-1007-6-ND | PC3H710NIP1H |
> | 160-1371-5-ND | LTV-847S |
> | 559-1050-2-ND、  
> 559-1050-1-ND、  
> 559-1050-6-ND | PS2811-1-F3-A |
> | TLP187(TPLETR-ND、  
> TLP187(TPLECT-ND、  
> TLP187(TPLEDKR-ND | TLP187(TPL,E |
> | 160-1370-5-ND | LTV-847 |
> | MOCD207R2MTR-ND、  
> MOCD207R2MCT-ND、  
> MOCD207R2MDKR-ND | MOCD207R2M |
> | 751-1288-2-ND、  
> 751-1288-1-ND、  
> 751-1288-6-ND | IL217AT |
> | 160-2255-2-ND、  
> 160-2255-1-ND、  
> 160-2255-6-ND | LTV-247 |
> | MOCD223M-ND | MOCD223M |
> | 1855-1024-2-ND、  
> 1855-1024-1-ND、  
> 1855-1024-6-ND | PC364NJ0000F |
> | 1080-1200-2-ND、  
> 1080-1200-1-ND、  
> 1080-1200-6-ND | ELD207(TA)-V |
> | MOCD223R2MTR-ND、  
> MOCD223R2MCT-ND、  
> MOCD223R2MDKR-ND | MOCD223R2M |
> | 1855-1025-2-ND、  
> 1855-1025-1-ND、  
> 1855-1025-6-ND | PC365NJ0000F |
> | 559-1031-2-ND、  
> 559-1031-1-ND、  
> 559-1031-6-ND | PS2705A-1-F3-A |
> | 516-2616-2-ND、  
> 516-2616-1-ND、  
> 516-2616-6-ND | ACPL-227-500E |
> | 160-2041-5-ND | LTV-845 |
> | 516-ACPL-227-50CETR-ND、  
> 516-ACPL-227-50CECT-ND、  
> 516-ACPL-227-50CEDKR-ND | ACPL-227-50CE |
> | TLP109(TPLETR-ND、  
> TLP109(TPLECT-ND、  
> TLP109(TPLEDKR-ND | TLP109(TPL,E |
> | 160-2042-5-ND | LTV-845S |
> | 751-1312-2-ND、  
> 751-1312-1-ND、  
> 751-1312-6-ND | ILD213T |
> | 559-1032-2-ND、  
> 559-1032-1-ND、  
> 559-1032-6-ND | PS2706-1-F3-A |
> | SFH619A-X007TTR-ND、  
> SFH619A-X007TCT-ND、  
> SFH619A-X007TDKR-ND | SFH619A-X007T |
> | 160-1349-5-ND | LTV-844S |
> | 751-1313-2-ND、  
> 751-1313-1-ND、  
> 751-1313-6-ND | ILD217T |
> | ILD1207TTR-ND、  
> ILD1207TCT-ND、  
> ILD1207TDKR-ND | ILD1207T |
> | TLP291-4(TPE)TR-ND、  
> TLP291-4(TPE)CT-ND、  
> TLP291-4(TPE)DKR-ND | TLP291-4(TP,E) |
> | TLP291-4(GB-TPE)TR-ND、  
> TLP291-4(GB-TPE)CT-ND、  
> TLP291-4(GB-TPE)DKR-ND | TLP291-4(GB-TP,E) |
> | 559-1041-2-ND、  
> 559-1041-1-ND、  
> 559-1041-6-ND | PS2802-1-F3-A |
> | 559-1018-ND | PS2506-1-A |
> | IS281-4TR-ND、  
> IS281-4CT-ND、  
> IS281-4DKR-ND | IS281-4 |
> | 516-3753-2-ND、  
> 516-3753-1-ND、  
> 516-3753-6-ND | ACPL-224-500E |
> | 751-1261-5-ND | 6N136 |
> | H11F1M-ND | H11F1M |
> | H11F1SM-ND | H11F1SM |
> | 212-CPC1001NTR-ND、  
> 212-CPC1001NTRCT-ND、  
> 212-CPC1001NTRDKR-ND | CPC1001NTR |
> | IS2801-4TR-ND、  
> IS2801-4CT-ND、  
> IS2801-4DKR-ND | IS2801-4 |
> | TLP290-4(GB-TPE)TR-ND、  
> TLP290-4(GB-TPE)CT-ND、  
> TLP290-4(GB-TPE)DKR-ND | TLP290-4(GB-TP,E) |
> | IS281-4GBTR-ND、  
> IS281-4GBCT-ND、  
> IS281-4GBDKR-ND | IS281-4GB |
> | TLP290-4(TPETR-ND、  
> TLP290-4(TPECT-ND、  
> TLP290-4(TPEDKR-ND | TLP290-4(TP,E |
> | TLP293-4(V4GBTPETR-ND、  
> TLP293-4(V4GBTPECT-ND、  
> TLP293-4(V4GBTPEDKR-ND | TLP293-4(V4GBTPE |
> | TLP293-4(LGBTPETR-ND、  
> TLP293-4(LGBTPECT-ND、  
> TLP293-4(LGBTPEDKR-ND | TLP293-4(LGBTP,E |
> | TLP293-4(GB-TPETR-ND、  
> TLP293-4(GB-TPECT-ND、  
> TLP293-4(GB-TPEDKR-ND | TLP293-4(GB-TP,E |
> | TLP293-4(TPETR-ND、  
> TLP293-4(TPECT-ND、  
> TLP293-4(TPEDKR-ND | TLP293-4(TP,E |
> | TLP293-4(LGBTRETR-ND、  
> TLP293-4(LGBTRECT-ND、  
> TLP293-4(LGBTREDKR-ND | TLP293-4(LGBTR,E |
> | TLP293-4(GBE-ND | TLP293-4(GB,E |
> | 255-3874-2-ND、  
> 255-3874-1-ND、  
> 255-3874-6-ND | APV2111VY |
> | 516-1601-5-ND | 6N139-000E |
> | H11F1SR2MTR-ND、  
> H11F1SR2MCT-ND、  
> H11F1SR2MDKR-ND | H11F1SR2M |
> | FODM8801CR2TR-ND、  
> FODM8801CR2CT-ND、  
> FODM8801CR2DKR-ND | FODM8801CR2 |
> | 516-6N139-500ETR-ND、  
> 516-6N139-500ECT-ND、  
> 516-6N139-500EDKR-ND | 6N139-500E |
> | TLP292-4(GB-TPETR-ND、  
> TLP292-4(GB-TPECT-ND、  
> TLP292-4(GB-TPEDKR-ND | TLP292-4(GB-TP,E |
> | TLP292-4(LGBTPETR-ND、  
> TLP292-4(LGBTPECT-ND、  
> TLP292-4(LGBTPEDKR-ND | TLP292-4(LGBTP,E |
> | PS2501-4XSM-ND | PS2501-4XSM |
> | 264-TLP3905(TPL,ETR-ND、  
> 264-TLP3905(TPL,ECT-ND、  
> 264-TLP3905(TPL,EDKR-ND | TLP3905(TPL,E |
> | TLP3906(TPLETR-ND、  
> TLP3906(TPLECT-ND、  
> TLP3906(TPLEDKR-ND | TLP3906(TPL,E |
> | FODM8801CFS-ND | FODM8801C |
> | VOM1271TTR-ND、  
> VOM1271TCT-ND、  
> VOM1271TDKR-ND | VOM1271T |
> | TCMT4100T0TR-ND、  
> TCMT4100T0CT-ND、  
> TCMT4100T0DKR-ND | TCMT4100T0 |
> | VOMA617A-3X001TTR-ND、  
> VOMA617A-3X001TCT-ND、  
> VOMA617A-3X001TDKR-ND | VOMA617A-3X001T |
> | 751-1375-2-ND、  
> 751-1375-1-ND、  
> 751-1375-6-ND | TCMT4100 |
> | 516-2176-5-ND | ACPL-847-300E |
> | 1855-1035-2-ND、  
> 1855-1035-1-ND、  
> 1855-1035-6-ND | PC452J00000F |
> | 255-3339-2-ND、  
> 255-3339-1-ND、  
> 255-3339-6-ND | APV1121SX |
> | 559-1022-2-ND、  
> 559-1022-1-ND、  
> 559-1022-6-ND | PS2533L-1-F3-A |
> | IS2805-4TR-ND、  
> IS2805-4CT-ND、  
> IS2805-4DKR-ND | IS2805-4 |
> | FODM8801CR2VTR-ND、  
> FODM8801CR2VCT-ND、  
> FODM8801CR2VDKR-ND | FODM8801CR2V |
> | 160-1914-2-ND、  
> 160-1914-1-ND、  
> 160-1914-6-ND | CNY17-4S-TA1 |
> | 516-2466-2-ND、  
> 516-2466-1-ND、  
> 516-2466-6-ND | ACPL-247-500E |
> | 255-5976-2-ND、  
> 255-5976-1-ND、  
> 255-5976-6-ND | APV2111VW |
> | 559-1061-2-ND、  
> 559-1061-1-ND、  
> 559-1061-6-ND | PS2913-1-F3-AX |
> | 559-1056-2-ND、  
> 559-1056-1-ND、  
> 559-1056-6-ND | PS2833-1-F3-A |
> | 516-2219-2-ND、  
> 516-2219-1-ND、  
> 516-2219-6-ND | ACPL-247-560E |
> | 5656-CPC1301GRTR-ND、  
> 5656-CPC1301GRTRCT-ND、  
> 5656-CPC1301GRTRDKR-ND | CPC1301GRTR |
> | 751-1376-2-ND、  
> 751-1376-1-ND、  
> 751-1376-6-ND | TCMT4600 |
> | 751-TCMD4000TR-ND、  
> 751-TCMD4000CT-ND、  
> 751-TCMD4000DKR-ND | TCMD4000 |
> | VOMA617A-X001TTR-ND、  
> VOMA617A-X001TCT-ND、  
> VOMA617A-X001TDKR-ND | VOMA617A-X001T |
> | TCMT4600T0TR-ND、  
> TCMT4600T0CT-ND、  
> TCMT4600T0DKR-ND | TCMT4600T0 |
> | 516-1612-5-ND | HCNW139-000E |
> | 559-1062-2-ND、  
> 559-1062-1-ND、  
> 559-1062-6-ND | PS2915-1-F3-AX |
> | 516-4191-2-ND、  
> 516-4191-1-ND、  
> 516-4191-6-ND | HCNW139-500E |
> | 1855-1036-2-ND、  
> 1855-1036-1-ND、  
> 1855-1036-6-ND | PC457L0NIP0F |
> | 516-1529-2-ND、  
> 516-1529-1-ND、  
> 516-1529-6-ND | HCPL-0501-500E |
> | 516-2971-2-ND、  
> 516-2971-1-ND、  
> 516-2971-6-ND | HCPL-0453-500E |
> | FODM452R2TR-ND、  
> FODM452R2CT-ND、  
> FODM452R2DKR-ND | FODM452R2 |
> | 516-2696-2-ND、  
> 516-2696-1-ND、  
> 516-2696-6-ND | HCNW136-500E |
> | HCPL2731SDMTR-ND、  
> HCPL2731SDMCT-ND、  
> HCPL2731SDMDKR-ND | HCPL2731SDM |
> | 516-2898-2-ND、  
> 516-2898-1-ND、  
> 516-2898-6-ND | ACPL-244-500E |
> | 559-1040-2-ND、  
> 559-1040-1-ND、  
> 559-1040-6-ND | PS2801C-4-F3-A |
> | 255-2656-ND | APV1121S |
> | 516-2515-2-ND、  
> 516-2515-1-ND、  
> 516-2515-6-ND | HCPL-4503-500E |
> | 516-1637-5-ND | HCPL-0701-000E |
> | 516-1488-2-ND、  
> 516-1488-1-ND、  
> 516-1488-6-ND | HCPL-0701-500E |
> | 516-3754-2-ND、  
> 516-3754-1-ND、  
> 516-3754-6-ND | ACPL-244-560E |
> | HCPL0701R2TR-ND、  
> HCPL0701R2CT-ND、  
> HCPL0701R2DKR-ND | HCPL0701R2 |
> | CNY65STTR-ND、  
> CNY65STCT-ND、  
> CNY65STDKR-ND | CNY65ST |
> | 516-4227-2-ND、  
> 516-4227-1-ND、  
> 516-4227-6-ND | HCPL-M452-500E |
> | 559-1063-2-ND、  
> 559-1063-1-ND、  
> 559-1063-6-ND | PS8101-F3-AX |
> | 751-1370-5-ND | SFH6916 |
> | 365-1032-ND | OPI1264B |
> | 365-1033-ND | OPI1264C |
> | 516-2727-2-ND、  
> 516-2727-1-ND、  
> 516-2727-6-ND | HCPL-M453-500E |
> | 5656-LOC110STR-ND、  
> 5656-LOC110STRCT-ND、  
> 5656-LOC110STRDKR-ND | LOC110STR |
> | CNY65AGRSTTR-ND、  
> CNY65AGRSTCT-ND、  
> CNY65AGRSTDKR-ND | CNY65AGRST |
> | CNY65AYSTTR-ND、  
> CNY65AYSTCT-ND、  
> CNY65AYSTDKR-ND | CNY65AYST |
> | 516-2908-2-ND、  
> 516-2908-1-ND、  
> 516-2908-6-ND | ACPL-M49T-500E |
> | 212-LOC110-ND | LOC110 |
> | HCPL0731-ND | HCPL0731 |
> | HCPL0731R2TR-ND、  
> HCPL0731R2CT-ND、  
> HCPL0731R2DKR-ND | HCPL0731R2 |
> | 516-1474-5-ND | HCPL-2531-000E |
> | IL300-DEFG-X007-ND | IL300-DEFG-X007 |
> | IL300-DEFG-X007TTR-ND、  
> IL300-DEFG-X007TCT-ND、  
> IL300-DEFG-X007TDKR-ND | IL300-DEFG-X007T |
> | 264-TLX9000(TPLFTR-ND、  
> 264-TLX9000(TPLFCT-ND、  
> 264-TLX9000(TPLFDKR-ND | TLX9000(TPL,F |
> | 264-TLX9291A(GBTPLFTR-ND、  
> 264-TLX9291A(GBTPLFCT-ND、  
> 264-TLX9291A(GBTPLFDKR-ND | TLX9291A(GBTPL,F |
> | 264-TLX9300(TPLFTR-ND、  
> 264-TLX9300(TPLFCT-ND、  
> 264-TLX9300(TPLFDKR-ND | TLX9300(TPL,F |
> | 264-TLX9185A(GBTPLFTR-ND、  
> 264-TLX9185A(GBTPLFCT-ND、  
> 264-TLX9185A(GBTPLFDKR-ND | TLX9185A(GBTPL,F |
> | 516-2707-2-ND、  
> 516-2707-1-ND、  
> 516-2707-6-ND | HCPL-2531-500E |
> | 5656-LOC111PTR-ND、  
> 5656-LOC111PTRCT-ND、  
> 5656-LOC111PTRDKR-ND | LOC111PTR |
> | 516-2969-2-ND、  
> 516-2969-1-ND、  
> 516-2969-6-ND | HCNW4503-500E |
> | 516-1621-5-ND | HCNW4503-300E |
> | 559-1103-2-ND、  
> 559-1103-1-ND、  
> 559-1103-6-ND | PS2802-4-F3-A |
> | 5656-LOC111-ND | LOC111 |
> | LH1262CACTRTR-ND、  
> LH1262CACTRCT-ND、  
> LH1262CACTRDKR-ND | LH1262CACTR |
> | 516-ACPL-K70A-500ETR-ND、  
> 516-ACPL-K70A-500ECT-ND、  
> 516-ACPL-K70A-500EDKR-ND | ACPL-K70A-500E |
> | 751-1293-5-ND | IL300-DEFG |
> | 516-ACPL-K70A-560ETR-ND、  
> 516-ACPL-K70A-560ECT-ND、  
> 516-ACPL-K70A-560EDKR-ND | ACPL-K70A-560E |
> | 559-1053-2-ND、  
> 559-1053-1-ND、  
> 559-1053-6-ND | PS2811-4-F3-A |
> | 516-2237-2-ND、  
> 516-2237-1-ND、  
> 516-2237-6-ND | ACPL-M43T-500E |
> | 516-1543-5-ND | HCPL-2731-000E |
> | 516-2698-2-ND、  
> 516-2698-1-ND、  
> 516-2698-6-ND | HCPL-0530-500E |
> | 559-PS2815-4-F3-ATR-ND、  
> 559-PS2815-4-F3-ACT-ND、  
> 559-PS2815-4-F3-ADKR-ND | PS2815-4-F3-A |
> | 264-TLX9906(TPLFTR-ND、  
> 264-TLX9906(TPLFCT-ND、  
> 264-TLX9906(TPLFDKR-ND | TLX9906(TPL,F |
> | 516-1530-5-ND | HCPL-0531-000E |
> | 516-1484-2-ND、  
> 516-1484-1-ND、  
> 516-1484-6-ND | HCPL-0531-500E |
> | 516-3223-2-ND、  
> 516-3223-1-ND、  
> 516-3223-6-ND | HCPL-053L-500E |
> | 516-2161-5-ND | ACPL-054L-000E |
> | 516-4038-2-ND、  
> 516-4038-1-ND、  
> 516-4038-6-ND | HCNR200-500E |
> | 516-1608-5-ND | HCNR200-300E |
> | 516-1627-ND | HCPL-0370-000E |
> | 516-3683-2-ND、  
> 516-3683-1-ND、  
> 516-3683-6-ND | ACPL-054L-500E |
> | 516-4193-2-ND、  
> 516-4193-1-ND、  
> 516-4193-6-ND | HCPL-0370-500E |
> | 264-TLX9175J(TPLFTR-ND、  
> 264-TLX9175J(TPLFCT-ND、  
> 264-TLX9175J(TPLFDKR-ND | TLX9175J(TPL,F |
> | 516-1545-5-ND | HCPL-3700-000E |
> | 516-1676-5-ND | HCPL-3700-300E |
> | 516-3211-2-ND、  
> 516-3211-1-ND、  
> 516-3211-6-ND | HCPL-3700-500E |
> | 516-1641-5-ND | HCPL-0730-000E |
> | 516-4202-2-ND、  
> 516-4202-1-ND、  
> 516-4202-6-ND | HCPL-0730-500E |
> | 516-4204-2-ND、  
> 516-4204-1-ND、  
> 516-4204-6-ND | HCPL-073L-500E |
> | 559-PS2841-4A-F3-AXTR-ND、  
> 559-PS2841-4A-F3-AXCT-ND、  
> 559-PS2841-4A-F3-AXDKR-ND | PS2841-4A-F3-AX |
> | 559-PS2841-4B-F3-AXTR-ND、  
> 559-PS2841-4B-F3-AXCT-ND、  
> 559-PS2841-4B-F3-AXDKR-ND | PS2841-4B-F3-AX |
> | IL300-EF-X009TTR-ND、  
> IL300-EF-X009TCT-ND、  
> IL300-EF-X009TDKR-ND | IL300-EF-X009T |
> | 516-1535-2-ND、  
> 516-1535-1-ND、  
> 516-1535-6-ND | HCPL-0731-500E |
> | 516-1523-5-ND | HCNR201-000E |
> | 516-1609-5-ND | HCNR201-300E |
> | 516-1773-2-ND、  
> 516-1773-1-ND、  
> 516-1773-6-ND | HCNR201-500E |
> | 516-2379-5-ND | HCNR201-050E |
> | 516-3916-2-ND、  
> 516-3916-1-ND、  
> 516-3916-6-ND | HCNR201-550E |
> | 516-4194-2-ND、  
> 516-4194-1-ND、  
> 516-4194-6-ND | HCPL-0534-500E |
> | 516-1677-5-ND | HCPL-3760-000E |
> | 516-4057-2-ND、  
> 516-4057-1-ND、  
> 516-4057-6-ND | HCPL-3760-500E |
> | 516-1743-5-ND | HCPL-3760-300E |
> | 516-ACPL-K73A-560ETR-ND、  
> 516-ACPL-K73A-560ECT-ND、  
> 516-ACPL-K73A-560EDKR-ND | ACPL-K73A-560E |
> | PVI5080NSPBF-ND | PVI5080NSPBF |
> | 264-TLX9160T(TPLFTR-ND、  
> 264-TLX9160T(TPLFCT-ND、  
> 264-TLX9160T(TPLFDKR-ND | TLX9160T(TPL,F |
> | 751-1296-5-ND | IL300-F |
> | IL300-F-X009TTR-ND、  
> IL300-F-X009TCT-ND、  
> IL300-F-X009TDKR-ND | IL300-F-X009T |
> | IL300-F-X007-ND | IL300-F-X007 |
> | 751-1294-5-ND | IL300-E |
> | 365-1909-ND | 4N49UTX |
> | 365-1853-ND | OPI150 |
> | 3320-OLS300-ND | OLS300 |
> | 3320-OLS910-ND | OLS910 |
> | 2244-OPTO-150-ND | OPTO-150 |
> | 2244-OR-100-ND | OR-100 |
> | 516-1834-5-ND | 6N140A |
> | 3320-OLS249-ND | OLS249 |
> | 516-2610-5-ND | 6N140A#300 |
> | 3320-OLS449-ND | OLS449 |
> | 516-2171-ND | 6N140A/883B |
> | 516-2597-5-ND | 8302401EA |
> | 516-2549-ND | HCPL-5731 |
> | 3320-OLS2449-ND | OLS2449 |
> | FOD817B300W-ND | FOD817B300W |
> | 31-DPC817S-C-TR-ND、  
> 31-DPC817S-C-TRCT-ND、  
> 31-DPC817S-C-TRDKR-ND | DPC817S-C-TR |
> | 31-DPC817S-B-TR-ND、  
> 31-DPC817S-B-TRCT-ND、  
> 31-DPC817S-B-TRDKR-ND | DPC817S-B-TR |
> | 160-1366-5-ND | LTV-817 |
> | PC817X2NSZ9F-ND | PC817X2NSZ9F |
> | 732-140357145000TR-ND、  
> 732-140357145000CT-ND、  
> 732-140357145000DKR-ND | 1.40357E+11 |
> | 732-140357145400TR-ND、  
> 732-140357145400CT-ND、  
> 732-140357145400DKR-ND | 1.40357E+11 |
> | 732-140100146000TR-ND、  
> 732-140100146000CT-ND、  
> 732-140100146000DKR-ND | 1.401E+11 |
> | 732-140357145200TR-ND、  
> 732-140357145200CT-ND、  
> 732-140357145200DKR-ND | 1.40357E+11 |
> | 732-140106146000TR-ND、  
> 732-140106146000CT-ND、  
> 732-140106146000DKR-ND | 1.40106E+11 |
> | 732-140357145100TR-ND、  
> 732-140357145100CT-ND、  
> 732-140357145100DKR-ND | 1.40357E+11 |
> | 732-140817143400TR-ND、  
> 732-140817143400CT-ND、  
> 732-140817143400DKR-ND | 1.40817E+11 |
> | 732-140108146000TR-ND、  
> 732-140108146000CT-ND、  
> 732-140108146000DKR-ND | 1.40108E+11 |
> | 732-140817143200TR-ND、  
> 732-140817143200CT-ND、  
> 732-140817143200DKR-ND | 1.40817E+11 |
> | 160-1360-5-ND | LTV-816 |
> | 160-2037-5-ND | LTV-817-A |
> | 160-LTV-814S-TA1-ATR-ND、  
> 160-LTV-814S-TA1-ACT-ND、  
> 160-LTV-814S-TA1-ADKR-ND | LTV-814S-TA1-A |
> | FOD817D-ND | FOD817D |
> | 2007-APC-817D1-SLTR-ND、  
> 2007-APC-817D1-SLCT-ND、  
> 2007-APC-817D1-SLDKR-ND | APC-817D1-SL |
> | 2007-APC-817B1-SLTR-ND、  
> 2007-APC-817B1-SLCT-ND、  
> 2007-APC-817B1-SLDKR-ND | APC-817B1-SL |
> | 2007-APC-817A1-SLTR-ND、  
> 2007-APC-817A1-SLCT-ND、  
> 2007-APC-817A1-SLDKR-ND | APC-817A1-SL |
> | 2007-APC-817C1-SLTR-ND、  
> 2007-APC-817C1-SLCT-ND、  
> 2007-APC-817C1-SLDKR-ND | APC-817C1-SL |
> | LTV-817-C-ND | LTV-817-C |
> | FOD817B-ND | FOD817B |
> | 160-1304-5-ND | 4N35 |
> | 160-2038-2-ND、  
> 160-2038-1-ND、  
> 160-2038-6-ND | LTV-817S-TA |
> | 160-LTV-816S-TATR-ND、  
> 160-LTV-816S-TACT-ND、  
> 160-LTV-816S-TADKR-ND | LTV-816S-TA |
> | FOD817DS-ND | FOD817DS |
> | LTV-817S-B-ND | LTV-817S-B |
> | FOD817A3S-ND | FOD817A3S |
> | FOD817A300-ND | FOD817A300 |
> | LTV-817S-D-ND | LTV-817S-D |
> | LTV-817S-A-ND | LTV-817S-A |
> | FOD817B3S-ND | FOD817B3S |
> | VO618A-4X017TTR-ND、  
> VO618A-4X017TCT-ND、  
> VO618A-4X017TDKR-ND | VO618A-4X017T |
> | VO617A-3X017TTR-ND、  
> VO617A-3X017TCT-ND、  
> VO617A-3X017TDKR-ND | VO617A-3X017T |
> | 160-1318-5-ND | CNY17F-2 |
> | 160-LTV-816S-TA1-DTR-ND、  
> 160-LTV-816S-TA1-DCT-ND、  
> 160-LTV-816S-TA1-DDKR-ND | LTV-816S-TA1-D |
> | VO618A-4X016-ND | VO618A-4X016 |
> | VO617A-ND | VO617A |
> | 160-LTV-817S-TA1-BTR-ND、  
> 160-LTV-817S-TA1-BCT-ND、  
> 160-LTV-817S-TA1-BDKR-ND | LTV-817S-TA1-B |
> | 160-1300-5-ND | 4N25 |
> | VO615A-8X017TTR-ND、  
> VO615A-8X017TCT-ND、  
> VO615A-8X017TDKR-ND | VO615A-8X017T |
> | 160-LTV-817S-TA1-CTR-ND、  
> 160-LTV-817S-TA1-CCT-ND、  
> 160-LTV-817S-TA1-CDKR-ND | LTV-817S-TA1-C |
> | VO615A-6X017TTR-ND、  
> VO615A-6X017TCT-ND、  
> VO615A-6X017TDKR-ND | VO615A-6X017T |
> | 732-140354245000TR-ND、  
> 732-140354245000CT-ND、  
> 732-140354245000DKR-ND | 1.40354E+11 |
> | 160-LTV-816S-TA1-CTR-ND、  
> 160-LTV-816S-TA1-CCT-ND、  
> 160-LTV-816S-TA1-CDKR-ND | LTV-816S-TA1-C |
> | VO617A-3X007TTR-ND、  
> VO617A-3X007TCT-ND、  
> VO617A-3X007TDKR-ND | VO617A-3X007T |
> | 732-140814243100TR-ND、  
> 732-140814243100CT-ND、  
> 732-140814243100DKR-ND | 1.40814E+11 |
> | 732-140356145200TR-ND、  
> 732-140356145200CT-ND、  
> 732-140356145200DKR-ND | 1.40356E+11 |
> | 732-140354245100TR-ND、  
> 732-140354245100CT-ND、  
> 732-140354245100DKR-ND | 1.40354E+11 |
> | VO617A-3-ND | VO617A-3 |
> | 732-140356145400TR-ND、  
> 732-140356145400CT-ND、  
> 732-140356145400DKR-ND | 1.40356E+11 |
> | VO617A-4X007TTR-ND、  
> VO617A-4X007TCT-ND、  
> VO617A-4X007TDKR-ND | VO617A-4X007T |
> | 732-140356145100TR-ND、  
> 732-140356145100CT-ND、  
> 732-140356145100DKR-ND | 1.40356E+11 |
> | VO618A-4-ND | VO618A-4 |
> | VO617A-4X016-ND | VO617A-4X016 |
> | 732-140814242000TR-ND、  
> 732-140814242000CT-ND、  
> 732-140814242000DKR-ND | 1.40814E+11 |
> | VO618A-3-ND | VO618A-3 |
> | 160-1302-5-ND | 4N26 |
> | 751-VO618A-3X018TTR-ND、  
> 751-VO618A-3X018TCT-ND、  
> 751-VO618A-3X018TDKR-ND | VO618A-3X018T |
> | VO617A-9-ND | VO617A-9 |
> | 160-1306-5-ND | 4N37 |
> | FOD817B300-ND | FOD817B300 |
> | 160-1305-5-ND | 4N35S |
> | 160-1301-5-ND | 4N25S |
> | VO615A-9X017TTR-ND、  
> VO615A-9X017TCT-ND、  
> VO615A-9X017TDKR-ND | VO615A-9X017T |
> | FOD817-ND | FOD817 |
> | FOD817CSDTR-ND、  
> FOD817CSDCT-ND、  
> FOD817CSDDKR-ND | FOD817CSD |
> | 160-1320-5-ND | CNY17F-3 |
> | FOD817S-ND | FOD817S |
> | 160-1322-5-ND | CNY17F-4 |
> | 516-1585-5-ND | HCPL-817-000E |
> | 160-1314-5-ND | CNY17-4 |
> | 160-1312-5-ND | CNY17-3 |
> | 160-1310-5-ND | CNY17-2 |
> | FOD817CS-ND | FOD817CS |
> | 160-1308-5-ND | CNY17-1 |
> | FOD817300-ND | FOD817300 |
> | FOD817C300-ND | FOD817C300 |
> | 160-1313-5-ND | CNY17-3S |
> | BPC-817(BBIN)-ND | BPC-817 ( B BIN ) |
> | 160-1910-2-ND、  
> 160-1910-1-ND、  
> 160-1910-6-ND | 4N25S-TA1 |
> | 160-1309-5-ND | CNY17-1S |
> | 160-1913-2-ND、  
> 160-1913-1-ND、  
> 160-1913-6-ND | 4N37S-TA1 |
> | 2007-BPC-817S(CBIN)TR-ND、  
> 2007-BPC-817S(CBIN)CT-ND、  
> 2007-BPC-817S(CBIN)DKR-ND | BPC-817S ( C BIN ) |
> | 160-1358-5-ND | LTV-815 |
> | FOD817C300W-ND | FOD817C300W |
> | 160-1311-5-ND | CNY17-2S |
> | IS357TR-ND、  
> IS357CT-ND、  
> IS357DKR-ND | IS357 |
> | 160-1369-5-ND | LTV-827S |
> | 160-1359-5-ND | LTV-815S |
> | 160-LTV-357T-BTR-ND、  
> 160-LTV-357T-BCT-ND、  
> 160-LTV-357T-BDKR-ND | LTV-357T-B |
> | 160-LTV-356T-DTR-ND、  
> 160-LTV-356T-DCT-ND、  
> 160-LTV-356T-DDKR-ND | LTV-356T-D |
> | 160-LTV-357T-CTR-ND、  
> 160-LTV-357T-CCT-ND、  
> 160-LTV-357T-CDKR-ND | LTV-357T-C |
> | 160-LTV-356T-ATR-ND、  
> 160-LTV-356T-ACT-ND、  
> 160-LTV-356T-ADKR-ND | LTV-356T-A |
> | IS181BTR-ND、  
> IS181BCT-ND、  
> IS181BDKR-ND | IS181B |
> | IS181DTR-ND、  
> IS181DCT-ND、  
> IS181DDKR-ND | IS181D |
> | 58-IS357DTR-ND、  
> 58-IS357DCT-ND、  
> 58-IS357DDKR-ND | IS357D |
> | TLP621X-ND | TLP621X |
> | PS2501-1X-ND | PS2501-1X |
> | FOD817BS-ND | FOD817BS |
> | TLP621XGB-ND | TLP621XGB |
> | IS181GBTR-ND、  
> IS181GBCT-ND、  
> IS181GBDKR-ND | IS181GB |
> | 58-ISP521-1X-ND | ISP521-1X |
> | 58-ISP817A-ND | ISP817A |
> | 58-TLP521-1X-ND | TLP521-1X |
> | 160-2242-2-ND、  
> 160-2242-1-ND、  
> 160-2242-6-ND | CNY17-3S-TA |
> | 160-1885-2-ND、  
> 160-1885-1-ND、  
> 160-1885-6-ND | CNY17-3S-TA1 |
> | 160-1344-5-ND | LTV-814 |
> | FOD817BSDTR-ND、  
> FOD817BSDCT-ND、  
> FOD817BSDDKR-ND | FOD817BSD |
> | TLP185(GRH-TLSETR-ND、  
> TLP185(GRH-TLSECT-ND、  
> TLP185(GRH-TLSEDKR-ND | TLP185(GRH-TL,SE |
> | TLP291(Y-TPSETR-ND、  
> TLP291(Y-TPSECT-ND、  
> TLP291(Y-TPSEDKR-ND | TLP291(Y-TP,SE |
> | TLP291(TPSETR-ND、  
> TLP291(TPSECT-ND、  
> TLP291(TPSEDKR-ND | TLP291(TP,SE |
> | TLP185(GRL-TLSETR-ND、  
> TLP185(GRL-TLSECT-ND、  
> TLP185(GRL-TLSEDKR-ND | TLP185(GRL-TL,SE |
> | VOM617A-9TR-ND、  
> VOM617A-9CT-ND、  
> VOM617A-9DKR-ND | VOM617A-9T |
> | VOM617A-3TR-ND、  
> VOM617A-3CT-ND、  
> VOM617A-3DKR-ND | VOM617A-3T |
> | VOM618A-3X001TTR-ND、  
> VOM618A-3X001TCT-ND、  
> VOM618A-3X001TDKR-ND | VOM618A-3X001T |
> | 264-TLP185(GB-TPR,SETR-ND、  
> 264-TLP185(GB-TPR,SECT-ND、  
> 264-TLP185(GB-TPR,SEDKR-ND | TLP185(GB-TPR,SE |
> | TLP185(GR-TPLSETR-ND、  
> TLP185(GR-TPLSECT-ND、  
> TLP185(GR-TPLSEDKR-ND | TLP185(GR-TPL,SE |
> | TLP185(BLL-TLSETR-ND、  
> TLP185(BLL-TLSECT-ND、  
> TLP185(BLL-TLSEDKR-ND | TLP185(BLL-TL,SE |
> | VOM618A-3TR-ND、  
> VOM618A-3CT-ND、  
> VOM618A-3DKR-ND | VOM618A-3T |
> | TLP185(BL-TPLSETR-ND、  
> TLP185(BL-TPLSECT-ND、  
> TLP185(BL-TPLSEDKR-ND | TLP185(BL-TPL,SE |
> | VOM617ATR-ND、  
> VOM617ACT-ND、  
> VOM617ADKR-ND | VOM617AT |
> | VOM617A-4TTR-ND、  
> VOM617A-4TCT-ND、  
> VOM617A-4TDKR-ND | VOM617A-4T |
> | VOM617A-3X001TTR-ND、  
> VOM617A-3X001TCT-ND、  
> VOM617A-3X001TDKR-ND | VOM617A-3X001T |
> | TLP291(GRL-TPSETR-ND、  
> TLP291(GRL-TPSECT-ND、  
> TLP291(GRL-TPSEDKR-ND | TLP291(GRL-TP,SE |
> | VOM618A-4TTR-ND、  
> VOM618A-4TCT-ND、  
> VOM618A-4TDKR-ND | VOM618A-4T |
> | TLP185(TPLSETR-ND、  
> TLP185(TPLSECT-ND、  
> TLP185(TPLSEDKR-ND | TLP185(TPL,SE |
> | 751-VOM617A-6TTR-ND、  
> 751-VOM617A-6TCT-ND、  
> 751-VOM617A-6TDKR-ND | VOM617A-6T |
> | 160-LTV-217-A-GTR-ND、  
> 160-LTV-217-A-GCT-ND、  
> 160-LTV-217-A-GDKR-ND | LTV-217-A-G |
> | 264-TLP185(GR-TPR,SETR-ND、  
> 264-TLP185(GR-TPR,SECT-ND、  
> 264-TLP185(GR-TPR,SEDKR-ND | TLP185(GR-TPR,SE |
> | 264-TLP291(V4GBTP,SETR-ND、  
> 264-TLP291(V4GBTP,SECT-ND、  
> 264-TLP291(V4GBTP,SEDKR-ND | TLP291(V4GBTP,SE |
> | VOM618A-8X001TTR-ND、  
> VOM618A-8X001TCT-ND、  
> VOM618A-8X001TDKR-ND | VOM618A-8X001T |
> | VOM617A-4X001TTR-ND、  
> VOM617A-4X001TCT-ND、  
> VOM617A-4X001TDKR-ND | VOM617A-4X001T |
> | TLP291(SE-ND | TLP291(SE |
> | TLP185(SE-ND | TLP185(SE |
> | 160-1345-5-ND | LTV-814S |
> | 160-2238-2-ND、  
> 160-2238-1-ND、  
> 160-2238-6-ND | LTV-217-C-G |
> | FOD817C3SDTR-ND、  
> FOD817C3SDCT-ND、  
> FOD817C3SDDKR-ND | FOD817C3SD |
> | 160-LTV-217-TP1-B-GTR-ND、  
> 160-LTV-217-TP1-B-GCT-ND、  
> 160-LTV-217-TP1-B-GDKR-ND | LTV-217-TP1-B-G |
> | 516-3001-ND | HCPL-817-00AE |
> | FOD817SDTR-ND、  
> FOD817SDCT-ND、  
> FOD817SDDKR-ND | FOD817SD |
> | ISP817XSM-ND | ISP817XSM |
> | TLP621XSM-ND | TLP621XSM |
> | 58-TLP621XGRSM-ND | TLP621XGRSM |
> | FOD817ASDTR-ND、  
> FOD817ASDCT-ND、  
> FOD817ASDDKR-ND | FOD817ASD |
> | 296-ISOM8110DFHRTR-ND、  
> 296-ISOM8110DFHRCT-ND、  
> 296-ISOM8110DFHRDKR-ND | ISOM8110DFHR |
> | TLP183(GR-TPLETR-ND、  
> TLP183(GR-TPLECT-ND、  
> TLP183(GR-TPLEDKR-ND | TLP183(GR-TPL,E |
> | TLP184(GB-TPLSETR-ND、  
> TLP184(GB-TPLSECT-ND、  
> TLP184(GB-TPLSEDKR-ND | TLP184(GB-TPL,SE |
> | TLP290(GR-TPSETR-ND、  
> TLP290(GR-TPSECT-ND、  
> TLP290(GR-TPSEDKR-ND | TLP290(GR-TP,SE |
> | 160-1350-5-ND | LTV-814H |
> | TLP293(TPLETR-ND、  
> TLP293(TPLECT-ND、  
> TLP293(TPLEDKR-ND | TLP293(TPL,E |
> | TLP290(TPSETR-ND、  
> TLP290(TPSECT-ND、  
> TLP290(TPSEDKR-ND | TLP290(TP,SE |
> | TLP290(BL-TPSETR-ND、  
> TLP290(BL-TPSECT-ND、  
> TLP290(BL-TPSEDKR-ND | TLP290(BL-TP,SE |
> | 264-TLP184(TPR,SETR-ND、  
> 264-TLP184(TPR,SECT-ND、  
> 264-TLP184(TPR,SEDKR-ND | TLP184(TPR,SE |
> | TLP293(BLL-TPLETR-ND、  
> TLP293(BLL-TPLECT-ND、  
> TLP293(BLL-TPLEDKR-ND | TLP293(BLL-TPL,E |
> | 559-1716-ND | PS2561A-1-H-A |
> | TLP293(GRH-TPLETR-ND、  
> TLP293(GRH-TPLECT-ND、  
> TLP293(GRH-TPLEDKR-ND | TLP293(GRH-TPL,E |
> | TLP184(BL-TPLSETR-ND、  
> TLP184(BL-TPLSECT-ND、  
> TLP184(BL-TPLSEDKR-ND | TLP184(BL-TPL,SE |
> | 264-TLP184(GB-TPR,SETR-ND、  
> 264-TLP184(GB-TPR,SECT-ND、  
> 264-TLP184(GB-TPR,SEDKR-ND | TLP184(GB-TPR,SE |
> | 160-1368-5-ND | LTV-827 |
> | 160-1362-5-ND | LTV-826 |
> | 58-SFH615A-4XSMT&RTR-ND、  
> 58-SFH615A-4XSMT&RCT-ND、  
> 58-SFH615A-4XSMT&RDKR-ND | SFH615A-4XSMT&R |
> | TLP293(BLE-ND | TLP293(BL,E |
> | 296-ISOM8111DFHRTR-ND、  
> 296-ISOM8111DFHRCT-ND、  
> 296-ISOM8111DFHRDKR-ND | ISOM8111DFHR |
> | 58-ISP817XSMT&RTR-ND、  
> 58-ISP817XSMT&RCT-ND、  
> 58-ISP817XSMT&RDKR-ND | ISP817XSMT&R |
> | TLP290(GB-TPSETR-ND、  
> TLP290(GB-TPSECT-ND、  
> TLP290(GB-TPSEDKR-ND | TLP290(GB-TP,SE |
> | TLP290(SE-ND | TLP290(SE |
> | TLP293(E-ND | TLP293(E |
> | FOD814AS-ND | FOD814AS |
> | FOD814S-ND | FOD814S |
> | 516-1878-5-ND | HCPL-817-300E |
> | 516-2226-2-ND、  
> 516-2226-1-ND、  
> 516-2226-6-ND | HCPL-817-50AE |
> | 516-2721-5-ND | HCPL-817-30DE |
> | VOS618A-2TTR-ND、  
> VOS618A-2TCT-ND、  
> VOS618A-2TDKR-ND | VOS618A-2T |
> | VOS617A-9TTR-ND、  
> VOS617A-9TCT-ND、  
> VOS617A-9TDKR-ND | VOS617A-9T |
> | VOS615A-3X001TTR-ND、  
> VOS615A-3X001TCT-ND、  
> VOS615A-3X001TDKR-ND | VOS615A-3X001T |
> | VOS617ATTR-ND、  
> VOS617ATCT-ND、  
> VOS617ATDKR-ND | VOS617AT |
> | VOS618ATTR-ND、  
> VOS618ATCT-ND、  
> VOS618ATDKR-ND | VOS618AT |
> | 160-1363-5-ND | LTV-826S |
> | 751-VOS618A-8X001TTR-ND、  
> 751-VOS618A-8X001TCT-ND、  
> 751-VOS618A-8X001TDKR-ND | VOS618A-8X001T |
> | VOS617A-9X001TTR-ND、  
> VOS617A-9X001TCT-ND、  
> VOS617A-9X001TDKR-ND | VOS617A-9X001T |
> | VOS618A-8TTR-ND、  
> VOS618A-8TCT-ND、  
> VOS618A-8TDKR-ND | VOS618A-8T |
> | VOS615ATTR-ND、  
> VOS615ATCT-ND、  
> VOS615ATDKR-ND | VOS615AT |
> | 751-1347-2-ND、  
> 751-1347-1-ND、  
> 751-1347-6-ND | SFH6156-3T |
> | 160-1351-5-ND | LTV-814HS |
> | VOS615A-4TTR-ND、  
> VOS615A-4TCT-ND、  
> VOS615A-4TDKR-ND | VOS615A-4T |
> | VOS615A-2X001TTR-ND、  
> VOS615A-2X001TCT-ND、  
> VOS615A-2X001TDKR-ND | VOS615A-2X001T |
> | 751-VOS617A-8TTR-ND、  
> 751-VOS617A-8TCT-ND、  
> 751-VOS617A-8TDKR-ND | VOS617A-8T |
> | 160-LTV-358TTR-ND、  
> 160-LTV-358TCT-ND、  
> 160-LTV-358TDKR-ND | LTV-358T |
> | 559-1071-ND | PS2501-1-K-A |
> | TLP182(GB-TPLETR-ND、  
> TLP182(GB-TPLECT-ND、  
> TLP182(GB-TPLEDKR-ND | TLP182(GB-TPL,E |
> | 559-1072-ND | PS2501-1-L-A |
> | 1080-EL1017(TA)-VG(DGK)TR-ND、  
> 1080-EL1017(TA)-VG(DGK)CT-ND、  
> 1080-EL1017(TA)-VG(DGK)DKR-ND | EL1017(TA)-VG(DGK) |
> | TLP182(GR-TPLETR-ND、  
> TLP182(GR-TPLECT-ND、  
> TLP182(GR-TPLEDKR-ND | TLP182(GR-TPL,E |
> | 160-LTV-826S-TA1TR-ND、  
> 160-LTV-826S-TA1CT-ND、  
> 160-LTV-826S-TA1DKR-ND | LTV-826S-TA1 |
> | 264-TLP292(GR-TPL,ETR-ND、  
> 264-TLP292(GR-TPL,ECT-ND、  
> 264-TLP292(GR-TPL,EDKR-ND | TLP292(GR-TPL,E |
> | 264-TLP385(GR-TPL,ETR-ND、  
> 264-TLP385(GR-TPL,ECT-ND、  
> 264-TLP385(GR-TPL,EDKR-ND | TLP385(GR-TPL,E |
> | TLP292(BL-TPLETR-ND、  
> TLP292(BL-TPLECT-ND、  
> TLP292(BL-TPLEDKR-ND | TLP292(BL-TPL,E |
> | 1080-1602-2-ND、  
> 1080-1602-1-ND、  
> 1080-1602-6-ND | EL814S1(A)(TA)-V |
> | 559-1000-ND | PS2501-1-M-A |
> | TLP182(TPLETR-ND、  
> TLP182(TPLECT-ND、  
> TLP182(TPLEDKR-ND | TLP182(TPL,E |
> | FOD814A-ND | FOD814A |
> | FOD8173S-ND | FOD8173S |
> | 264-TLP385(GB-TPL,ETR-ND、  
> 264-TLP385(GB-TPL,ECT-ND、  
> 264-TLP385(GB-TPL,EDKR-ND | TLP385(GB-TPL,E |
> | FOD814-ND | FOD814 |
> | 4N37MFS-ND | 4N37M |
> | VOL617A-4TTR-ND、  
> VOL617A-4TCT-ND、  
> VOL617A-4TDKR-ND | VOL617A-4T |
> | FODM121-ND | FODM121 |
> | VOL617A-4X001TTR-ND、  
> VOL617A-4X001TCT-ND、  
> VOL617A-4X001TDKR-ND | VOL617A-4X001T |
> | VOL617A-8X001TTR-ND、  
> VOL617A-8X001TCT-ND、  
> VOL617A-8X001TDKR-ND | VOL617A-8X001T |
> | 516-1577-5-ND | CNY17-4-000E |
> | FODM121A-ND | FODM121A |
> | CNY173M-ND | CNY173M |
> | 516-3176-5-ND | HCPL-814-000E |
> | FODM217B-ND | FODM217B |
> | FODM121AR2TR-ND、  
> FODM121AR2CT-ND、  
> FODM121AR2DKR-ND | FODM121AR2 |
> | VOL617A-3TTR-ND、  
> VOL617A-3TCT-ND、  
> VOL617A-3TDKR-ND | VOL617A-3T |
> | FODM217A-ND | FODM217A |
> | TLP383(GR-TPLETR-ND、  
> TLP383(GR-TPLECT-ND、  
> TLP383(GR-TPLEDKR-ND | TLP383(GR-TPL,E |
> | TLP383(D4BLLTLETR-ND、  
> TLP383(D4BLLTLECT-ND、  
> TLP383(D4BLLTLEDKR-ND | TLP383(D4BLLTL,E |
> | 264-TLP383(D4GB-TL,ETR-ND、  
> 264-TLP383(D4GB-TL,ECT-ND、  
> 264-TLP383(D4GB-TL,EDKR-ND | TLP383(D4GB-TL,E |
> | TLP2301(TPLETR-ND、  
> TLP2301(TPLECT-ND、  
> TLP2301(TPLEDKR-ND | TLP2301(TPL,E |
> | TLP620X-ND | TLP620X |
> | PS2505-1X-ND | PS2505-1X |
> | 4N37-ND | 4N37 |
> | 4N28VS-ND | 4N28 |
> | 4N26-ND | 4N26 |
> | 4N36VS-ND | 4N36 |
> | 160-LTV-814-A-ND | LTV-814-A |
> | 751-TCMT1108TR-ND、  
> 751-TCMT1108CT-ND、  
> 751-TCMT1108DKR-ND | TCMT1108 |
> | 751-TCMT1102TR-ND、  
> 751-TCMT1102CT-ND、  
> 751-TCMT1102DKR-ND | TCMT1102 |
> | TCMT1104TR-ND、  
> TCMT1104CT-ND、  
> TCMT1104DKR-ND | TCMT1104 |
> | 1080-1601-2-ND、  
> 1080-1601-1-ND、  
> 1080-1601-6-ND | EL357N(C)(TA)-VG |
> | FODM2701R2TR-ND、  
> FODM2701R2CT-ND、  
> FODM2701R2DKR-ND | FODM2701R2 |
> | FODM217D-ND | FODM217D |
> | 488-FODM217CR2TR-ND、  
> 488-FODM217CR2CT-ND、  
> 488-FODM217CR2DKR-ND | FODM217CR2 |
> | FODM217CVOS-ND | FODM217CV |
> | HMHA2801-ND | HMHA2801 |
> | TCMT1119TR-ND、  
> TCMT1119CT-ND、  
> TCMT1119DKR-ND | TCMT1119 |
> | FODM217DR2OSTR-ND、  
> FODM217DR2OSCT-ND、  
> FODM217DR2OSDKR-ND | FODM217DR2 |
> | FODM217COS-ND | FODM217C |
> | 1080-1504-ND | EL3H7(A)-G |
> | 516-2581-2-ND、  
> 516-2581-1-ND、  
> 516-2581-6-ND | HCPL-181-00DE |
> | 559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0TR-ND、  
> 559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0CT-ND、  
> 559-RV1S2281ACCSP-10YC#KC0DKR-ND | RV1S2281ACCSP-10YC#KC0 |
> | FODM124R2VTR-ND、  
> FODM124R2VCT-ND、  
> FODM124R2VDKR-ND | FODM124R2V |
> | FODM1007R2TR-ND、  
> FODM1007R2CT-ND、  
> FODM1007R2DKR-ND | FODM1007R2 |
> | 516-3761-ND | HCPL-814-300E |
> | CNY17G-3-ND | CNY17G-3 |
> | FODM1009R2TR-ND、  
> FODM1009R2CT-ND、  
> FODM1009R2DKR-ND | FODM1009R2 |
> | 751-1271-5-ND | CNY17F-3 |
> | 751-1268-5-ND | CNY17-4 |
> | MCT2EM-ND | MCT2EM |
> | 751-1265-5-ND | CNY17-1 |
> | HMHA281-ND | HMHA281 |
> | FODM2705-ND | FODM2705 |
> | 488-FODM217DR2VTR-ND、  
> 488-FODM217DR2VCT-ND、  
> 488-FODM217DR2VDKR-ND | FODM217DR2V |
> | 4N35MFS-ND | 4N35M |
> | FODM217DVOS-ND | FODM217DV |
> | 516-2892-2-ND、  
> 516-2892-1-ND、  
> 516-2892-6-ND | ACPL-217-50AE |
> | 516-4263-2-ND、  
> 516-4263-1-ND、  
> 516-4263-6-ND | HCPL-181-06BE |
> | 516-3135-2-ND、  
> 516-3135-1-ND、  
> 516-3135-6-ND | HCPL-181-06CE |
> | 516-ACPL-217-50CETR-ND、  
> 516-ACPL-217-50CECT-ND、  
> 516-ACPL-217-50CEDKR-ND | ACPL-217-50CE |
> | 4N35SR2MTR-ND、  
> 4N35SR2MCT-ND、  
> 4N35SR2MDKR-ND | 4N35SR2M |
> | 516-4N35-000E-ND | 4N35-000E |
> | 516-CNY17-3-000E-ND | CNY17-3-000E |
> | H11A1SM-ND | H11A1SM |
> | 516-4N25-000E-ND | 4N25-000E |
> | 58-H11B2-ND | H11B2 |
> | 58-4N29-ND | 4N29 |
> | 58-4N33-ND | 4N33 |
> | H11B1IS-ND | H11B1 |
> | 751-4N25-ND | 4N25 |
> | CNY173SM-ND | CNY173SM |
> | TIL111M-ND | TIL111M |
> | 4N25-X000-ND | 4N25-X000 |
> | H11A1MFS-ND | H11A1M |
> | 4N25MFS-ND | 4N25M |
> | 4N25SR2MTR-ND、  
> 4N25SR2MCT-ND、  
> 4N25SR2MDKR-ND | 4N25SR2M |
> | 4N35SM-ND | 4N35SM |
> | 4N25SM-ND | 4N25SM |
> | 4N26MFS-ND | 4N26M |
> | 4N26SR2MTR-ND、  
> 4N26SR2MCT-ND、  
> 4N26SR2MDKR-ND | 4N26SR2M |
> | MOC217M-ND | MOC217M |
> | 4N36M-ND | 4N36M |
> | VOL628A-3TTR-ND、  
> VOL628A-3TCT-ND、  
> VOL628A-3TDKR-ND | VOL628A-3T |
> | HMHA2801AR2TR-ND、  
> HMHA2801AR2CT-ND、  
> HMHA2801AR2DKR-ND | HMHA2801AR2 |
> | 732-141355145000TR-ND、  
> 732-141355145000CT-ND、  
> 732-141355145000DKR-ND | 1.41355E+11 |
> | HMHA2801A-ND | HMHA2801A |
> | 516-4264-2-ND、  
> 516-4264-1-ND、  
> 516-4264-6-ND | HCPL-181-06DE |
> | 516-3205-2-ND、  
> 516-3205-1-ND、  
> 516-3205-6-ND | CNY17-3-500E |
> | MOC217R2MTR-ND、  
> MOC217R2MCT-ND、  
> MOC217R2MDKR-ND | MOC217R2M |
> | 751-1367-2-ND、  
> 751-1367-1-ND、  
> 751-1367-6-ND | SFH690ABT |
> | 516-ACPL-217-56DETR-ND、  
> 516-ACPL-217-56DECT-ND、  
> 516-ACPL-217-56DEDKR-ND | ACPL-217-56DE |
> | TCLT1000TR-ND、  
> TCLT1000CT-ND、  
> TCLT1000DKR-ND | TCLT1000 |
> | TCLT1007TR-ND、  
> TCLT1007CT-ND、  
> TCLT1007DKR-ND | TCLT1007 |
> | 1080-EL1018(TA)-VGTR-ND、  
> 1080-EL1018(TA)-VGCT-ND、  
> 1080-EL1018(TA)-VGDKR-ND | EL1018(TA)-VG |
> | HMHAA280-ND | HMHAA280 |
> | TCLT1006TR-ND、  
> TCLT1006CT-ND、  
> TCLT1006DKR-ND | TCLT1006 |
> | MOC8050M-ND | MOC8050M |
> | MOC205M-ND | MOC205M |
> | TCLT1002TR-ND、  
> TCLT1002CT-ND、  
> TCLT1002DKR-ND | TCLT1002 |
> | LTV-827S-B-ND | LTV-827S-B |
> | TCLT1005TR-ND、  
> TCLT1005CT-ND、  
> TCLT1005DKR-ND | TCLT1005 |
> | 160-2254-2-ND、  
> 160-2254-1-ND、  
> 160-2254-6-ND | LTV-214 |
> | 516-2481-2-ND、  
> 516-2481-1-ND、  
> 516-2481-6-ND | HCPL-354-000E |
> | 160-1356-5-ND | LTV-8141 |
> | 160-2039-5-ND | LTV-825 |
> | TCLT1109TR-ND、  
> TCLT1109CT-ND、  
> TCLT1109DKR-ND | TCLT1109 |

 

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/understanding-optocoupler-biasing-for-stable-isolated-smps-feedback/60863)