# STM32WLシリーズのサブGHz帯無線割り込み

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/stm32wl-ghz/29554>\
**Category:** 電子部品ペディア　～基礎、応用、実践～\
**Tags:** stmicroelectronics\
**Created:** [March 17, 2023, 3:49am UTC](https://forum.digikey.com/t/stm32wl-ghz/29554 "2023-03-17T03:49:55Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [March 17, 2023, 3:49am UTC](https://forum.digikey.com/t/stm32wl-ghz/29554/1 "2023-03-17T03:49:55Z")

</div>

STM32WLシリーズのマイクロコントローラは、SemtechのSX1261およびSX1262トランシーバをベースにしたサブGHz帯無線部を内蔵しています。SX126xデバイスと同様に、サブGHz帯無線システムは、SPIインターフェース、BUSYライン、3本の割り込み（IRQ）ラインによって制御されています。唯一の違いは、無線部がSTM32WLデバイスに統合されているため、これらの信号（図1の赤枠部分）がSoCの残りの部分に内部接続されていることです。

 ![sub-GHz_blockDiagram](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/a/2/a26c7b01ecb861ad84950b8e4c5396b6b24672c3.png)  
**図1：** サブGHz帯無線システムインターフェース信号（[RM0453](https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0453-stm32wl5x-advanced-armbased-32bit-mcus-with-subghz-radio-solution-stmicroelectronics.pdf)の図9から引用）

そのため、STM32WLのサブGHz帯無線システムの割り込み方式は、SemtechのSX126xトランシーバと同じです。つまり、イネーブル/ディスエーブルを設定可能で、3本のIRQラインのいずれかにマッピングすることができる10個の割り込みソースが存在します。これらの割り込みソースの説明は、以下の表1に記載されています。

**表1：** サブGHz帯無線システム割り込みソース（[RM0453](https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0453-stm32wl5x-advanced-armbased-32bit-mcus-with-subghz-radio-solution-stmicroelectronics.pdf)の表37から引用）

| ビット | ソース | 説明 | パケットタイプ | 動作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | TxDone | パケット送信終了 | LoRaおよびGFSK | TX |
| 1 | RxDone | パケット受信終了 | LoRaおよびGFSK | RX |
| 2 | PreambleDetected | プリアンブル検出 | LoRaおよびGFSK | RX |
| 3 | SyncDetected | 同期ワード有効 | GFSK | RX |
| 4 | HeaderValid | ヘッダ有効 | LoRa | RX |
| 5 | HeaderErr | ヘッダCRCエラー | LoRa | RX |
| 6 | Err | プリアンブル、同期ワード、  
アドレス、CRC、または  
データ長エラー | GFSK | RX |
| 6 | CrcErr | CRCエラー | LoRa | RX |
| 7 | CadDone | チャンネルアクティビティ検出終了 | LoRa | CAD |
| 8 | CadDetected | チャンネルアクティビティ検出 | LoRa | CAD |
| 9 | Timeout | RXまたはTX タイムアウト | LoRaおよびGFSK | RX & TX |
| 15:10 | N/A | 予約 | N/A | N/A |

> この記事では、STM32WLとのインターフェースとして、Sub-GHz Phy Middlewareの低レベルドライバを活用します。このコードは、ミドルウェア全体（高レベルのドライバを含む）を利用するアプリケーションにも適用できますが、実装の詳細のほとんどが上位層によって抽象化されているため、その必要はないでしょう。STM32WLプロジェクトにおける低レベルのサブGHz帯無線ドライバの利用については、「[Using the Low-Level Sub-GHz Radio Driver for the STM32WL Series](https://forum.digikey.com/t/using-the-low-level-sub-ghz-radio-driver-for-the-stm32wl-series/18253)」をお読みください。

以下のコードは、STM32WLの無線割り込みを利用するための基本的な手順を示したものです。リスト1に示す最初のステップは、ドライバ初期化ルーチンの引数としてコールバック関数へのポインタを渡すことです。このコールバック関数は、サブGHz帯無線システムにより割り込みが発行されるたびに実行されます。割り込みのソースを決定するために（表1参照）、この関数は`RadioIrqMasks_t`型の1つのパラメータを含む必要があり、switch文（または他の条件ロジック）が個々の割り込みソースを処理することができます。

**リスト1：** サブGHz帯無線コールバック関数の設定と実装のためのテンプレート

```auto
// Initialize the hardware (SPI bus, TCXO control, RF switch)
SUBGRF_Init(RadioOnDioIrq);

.
.
.

// Callback function - executed once for each (enabled) interrupt issued from sub-GHz radio
void RadioOnDioIrq(RadioIrqMasks_t radioIrq)
{
  switch (radioIrq)
  {
    case IRQ_TX_DONE:
      // do something
      break;
    case IRQ_RX_DONE:
      // do something
      break;
    case IRQ_RX_TX_TIMEOUT:
      // do something
      break;
    case IRQ_CRC_ERROR:
      // do something
      break;
    default:
      break;
  }
}

```

サブGHz帯無線サブシステムが割り込み要求を生成するためには、1つ以上の割り込みソースがグローバルに有効化され、3つのIRQラインのいずれかにマッピングされる必要があります。リスト2に示すように、これは`SUBGRF_SetDioIrqParams()`関数を呼び出すことによって行われます。この関数の最初のパラメータは、グローバル割り込みイネーブルマスクで、指示された割り込みソースのイネーブル/ディスエーブルを設定します。最後の3つのパラメータは、個々のIRQラインのマスクで、割り込みソースを対応するラインにマッピングします。例えば、リスト2では、TxDone、Timeout、RxDoneの各割り込みは、第1引数によってグローバルに有効化されています。第2引数は、TxDoneまたはTimeout割り込みが発行されたときに、IRQ1ラインがLowからHighに遷移することを示します。同様に、RxDone割り込みが発行されると、IRQ2ラインはLowからHighに遷移するはずです。この例では、IRQ3ラインにマッピングされた割り込みソースはありません。

**リスト2：** サブGHz帯無線システムからの割り込みを可能にする

```auto
SUBGRF_SetDioIrqParams( IRQ_TX_DONE | IRQ_RX_TX_TIMEOUT | IRQ_RX_DONE,
                      IRQ_TX_DONE | IRQ_RX_TX_TIMEOUT,
                      IRQ_RX_DONE,
                      IRQ_RADIO_NONE );

```

注：同じIRQラインにマッピングされた複数の割り込みソースが同時にトリガされた場合、各ソースイベントを処理するためにコールバック関数が複数回呼び出されます。

残念ながら、Sub-GHz Phy Middlewareを直接変更しない限り、個々のIRQラインに個別のコールバック関数を割り当てる方法はありません。つまり、トリガされた割り込みがどのIRQラインにマッピングされていても、同じコールバック関数が実行されることになります。このため、ほとんどのアプリケーションでは、IRQ1ラインのみを使用するのが一般的です。もし、アプリケーションがどのIRQラインがトリガされたかを判断する必要がある場合は、リスト3のコードを使用することができます。このため、内部IRQラインを外部化し、GPIO IDR（Input Data Register）をポーリングして各ラインのステータスを取得する回避策を採用しています。内部サブGHz無線信号の外部化については、「[STM32WLの内部Sub-GHz無線インターフェース信号のGPIOピンへのマッピング](https://forum.digikey.com/t/topic/29557)」を参照してください。

**リスト3：** IRQ[0:2]ラインをGPIOピンに配線し、現在の状態を確認する

```auto
#define GPIO_PIN_RF_IRQ1 GPIO_PIN_3
#define GPIO_PIN_RF_IRQ2 GPIO_PIN_5
#define GPIO_PIN_RF_IRQ3 GPIO_PIN_8

/ ****************************Initialization Code***************************** /
// Enable GPIOB Clock
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

// Configure RF_{IRQ0, IRQ1, IRQ2} pins
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_RF_IRQ1 | GPIO_PIN_RF_IRQ2 | GPIO_PIN_RF_IRQ3;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF6_RF_BUSY;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

/ ************Conditional logic to be placed in callback function************* /
// Check status of each IRQ line
if (READ_BIT(GPIOB->IDR, GPIO_PIN_RF_IRQ1))
{
  // IRQ1 line triggered
}
else if (READ_BIT(GPIOB->IDR, GPIO_PIN_RF_IRQ2))
{
  // IRQ2 line triggered
}
else if (READ_BIT(GPIOB->IDR, GPIO_PIN_RF_IRQ3))
{
  // IRQ3 line triggered
}

```

ほとんどの場合、STM32WLデバイスのサブGHz帯無線システムからの割り込みの管理は、外部RFトランシーバとのインターフェースと同じです。無線制御信号の内部化に伴う柔軟性の低下はわずかです。[STM32CubeWL MCU Package](https://www.st.com/content/st_com/ja/products/embedded-software/mcu-mpu-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-mcu-mpu-packages/stm32cubewl.html)から利用可能な無線割り込みを利用した完全なサンプルアプリケーションがいくつか用意されています。

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/sub-ghz-radio-interrupts-on-the-stm32wl-series/19668)