STMicroelectronicsは、STM8およびSTM32マイクロコントローラを含む多様な半導体製品を提供しています。同社の STLINK-V3SET プログラマは、これらのマイクロコントローラ用の便利なツールであり、ユーザーはデバイスを簡単にプログラムできます。最近、この製品の固定具や、 B-STLINK-ISOL などのボードに接続する際に何を使用すべきかについて、いくつか質問を受けています。これはどのように機能するのでしょうか?
ドーターボードを接続するために必要なネジはドーターボードによって異なりますが、 STMicroのユーザーマニュアルに記載されている非常に重要な注意事項は、ナイロン製の非導電性のネジしか使用してはならないということです。金属製のネジはボードをショートさせ、デバイスに損傷を与えます。金属ネジの使用は固く禁じられています。