電源コードのSVTとSJTの違いは何ですか?
Joey_Mulqueen DK Employee
SVTコードは掃除機用です。SJTコードはより広い範囲で「ハードな使用」を想定したコードです。SJTはSVTコードに比べ、2倍の絶縁厚が必要です。また、SJTは10~18AWGまで製造可能ですが、SVTは17AWGと18AWGのみに限定されます。
bearded_bear
この2つの名称を比較し、上記の文字の意味を参照するとわかるように、SVTケーブルもSJTコードも、コードジャケットはポリ塩化ビニル(PVC)などの熱可塑性プラスチックでできています。SVTコードもSJTケーブルもPVCで絶縁されています。さらに、どちらも最大300ボルトの電圧に対応し、油、酸、オゾン、アルカリに耐性があります。
SVT cord
SJT Cable
SVTコードとSJTケーブルの違いは何ですか?
SJTコードとSVTコードの根本的な違いは、ケーブルの太さです。絶縁体が厚いため、SJTケーブルはSVTケーブルよりも全体の直径が大きくなっています。また、SJTコードはゲージのバリエーションが豊富であり、電源ケーブルとしてのニーズも多様化しています。一般的な用途としては、ポータブルライト、重機、電源延長、その他のハードサービス機能での使用などがあります。一方、SVTケーブルは、掃除機、フードプロセッサ、事務機器の電源供給など、軽負荷の用途に多く使用されています。
全体として、ケーブルの名称の意味を表面的に読み解くことが、その応用用途を理解する上で重要です。