# 光カーテンエンジニアリングガイド T3 – 光カーテンは産業用機器にどのように取り付けますか？

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/t3/58820>\
**Category:** 電子部品技術の深層\
**Tags:** sick-inc\
**Created:** [August 15, 2025, 5:24am UTC](https://forum.digikey.com/t/t3/58820 "2025-08-15T05:24:21Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [August 15, 2025, 5:24am UTC](https://forum.digikey.com/t/t3/58820/1 "2025-08-15T05:24:21Z")

</div>

[**APDahlen**](https://forum.digikey.com/u/apdahlen) Applications Engineer

この記事は、産業用オートメーションにおける光カーテンの実際の用途を学ぶ、ガイド付きエンジニアリングシリーズの一部です。

📌 基準記事： [光カーテンエンジニアリングガイド：概要と用途](https://forum.digikey.com/t/aug-3-sheet-no-4-5297/58818)

この記事はトピック3です。

## 光カーテンは産業用機器にどのように取り付けますか？

### 説明

このトピックは、SICKの光カーテンに焦点を当てて、基準記事のテーマを順に説明しています。これらの概念は、すべての光カーテンに広く適用できます。

### 回答

図1に示すように、光カーテンの取り付け方法は複数あります。

- **固定マウント：** 位置合わせは送信機と受信機の正確な取り付けに依存します。固定マウントは、設置完了後の調整に制限があります。

- **クイック固定マウント：** 垂直方向の移動（上下）が可能です。

- **フレックス固定マウント：** 垂直方向および限定的な旋回運動が可能で、位置合わせが容易です。

- **旋回マウント：** 広い範囲の旋回運動が可能ですが、垂直方向は固定されています。

 ![Figure 1: Mounting options for the SICK deTec4 light curtain.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/3/6/36017c3c4475038d68840c13c820428590f17e32.jpeg)

**図1：** SICKのdeTec4光カーテン取り付け方法のオプション

## 信頼性の高い動作には、高品質の取り付けブラケットが不可欠です。

光カーテンの取り付けブラケットは頑丈で、過剰と思える造りになっています。光カーテンはしっかりと固定しなければならないため、これは重要な設計上の決定事項です。これにより、オペレーターや技術者が装置にぶつかった場合でも、装置が移動することを防ぎます。不十分な取り付けでは位置合わせが維持できず、技術者が光カーテンを再調整するまで、[不必要な停止](https://forum.digikey.com/t/t2-5295/58819#p-109959-h-5)が発生する可能性があります。

このような頑丈な設計を正当化するには、設備が30分停止した場合にどれだけの損失が生じるかを考えてみてください。そのコストは工場によって異なりますが、1分あたり100ドル以上に達することも珍しくありません。このコストを、設備の20年間のライフサイクルで合計してみてください。

## 場所によってブラケットが決まります

光カーテンは、保護対象機械にしっかりと組み込まれた安全装置です。したがって、光カーテンの位置および関連する取り付け金具（ブラケット）は、重要な設計上の決定事項となります。

この概念を、溶接ロボットから身を守る光カーテンを例に説明しましょう。競合する要件は次のとおりです。

- 光カーテンは、その役割を果たすために必ず露出している必要があります。

- 光カーテンは、溶接飛沫から保護する必要があります。また、オペレーターや技術者が作業中に誤って光カーテンに当たってしまったり、ぶつけてしまう可能性のある工具からも保護する必要があります。

SICKのdeTec4 Coreの取扱説明書の図2には、いくつかのオプションが示されています。光カーテン（オプション3）を機械の窓に直接フラッシュマウントすることもできます。あるいは、カーテンをサイドマウント（オプション1または2）して、カーテン部品を機械の前面に取り付けることもできます。2番目のオプションが最適かもしれません。これは、カーテン部品が溶接アークから遮られ、作業者がワークセルから材料を取り出す際に光カーテンにぶつかってしまう可能性が低くなるためです。

 ![Figure 2: Installation options for the FlexFix bracket.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/e/f/ef3e15ab1dfde9b3e2bee875e35ba97bbcd9ee58.png)

**図2：** FlexFixブラケットの取り付けオプション

## DigiKeyでは、光カーテンのブラケットを販売しています

多くの産業用部品と同様に、光カーテン製品にも、関連部品が多数あります。例えば、この記事では4種類のブラケット（図 1）が登場しました。さらに、ブラケットは送信機と受信機を取り付けるためにペアまたは4個セットで販売されているため、状況はさらに複雑になります。ブラケットは、図3の右上隅に示すように、キットの一部として販売されている場合もあります。

### 品番はどのように探せばいいですか？

光カーテン用アクセサリの品番は、各光カーテンのデータシートおよび取扱説明書に記載されています。例として、この代表的な[deTec4 Core光カーテン](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/sick-inc/1063376/9380473)のDigiKey製品ページからデータシートをご覧いただけます。

 ![Figure 3: Collage of SICK deTec4 light curtain mounting hardware offered by DigiKey.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/1/c/1c8f28c2989376c5ace50f4c3c94b56caf413f44.jpeg)

**図3：** DigiKeyが提供するSICKのdeTec4光カーテン取り付け金具

✍ DigiKeyのアプリケーションエンジニア、Aaron Dahlen（米国沿岸警備少佐、退役）による記事です。

 

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/light-curtain-engineering-guide-t3-how-are-light-curtains-mounted-to-industrial-equipment/57466)