TI DS2003xxの代替品

DS2003xxシリーズは旧National Semiconducorの製品であり、すべて廃止されています。
DS2003xxは、16-SOICと16-PDIPパッケージで提供されていました。
TI は代替品としてULN2003Axを提供しています。
ただし、これら2つの製品には、次の違いがあることに注意する必要があります。

  1. TIは、代替品のULN2003Axを「同じ機能とピン配置であるが、正確に、1:1の同等品ではない」と説明しています。
    DS2003xxとULN2003Axは、いくつかの技術的な違いがありますので、それぞれのデータシートで確認する必要があります。
  2. 品番DS2003TMの動作温度の上限は125℃で、自動車用バージョンであるULN2003AIDは105℃です。
  3. ULN2003xxには、下図のようにエミッタとコレクタ間に追加のダイオードがあります。

image

ULN2003Axのエミッタとコレクタの間のダイオードは寄生構造となっており、正常な動作を確保しています。DS2003xxにはこのような寄生ダイオードは含まれていませんが、このダイオードを逆回路で順方向にバイアスしない限り問題はないはずです。

Digi-Keyが取り扱っているOnSemi, Diodes Inc, STMicroelectronicsなどのメーカーも、代替品としてULN2003xxを提供しています。それらはすべて、エミッタとコレクタ間にこの追加のダイオードが組み込まれています。




オリジナル・ソース(英語)