# フロートスイッチの比重

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/10315>\
**Category:** 技術的なヒント\
**Created:** [November 22, 2020, 1:20pm UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/10315 "2020-11-22T13:20:36Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [November 22, 2020, 1:20pm UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/10315/1 "2020-11-22T13:20:36Z")

</div>

フロートスイッチの仕様を見ていると、比重というパラメータがあります。このパラメータは何を意味しているのでしょうか？

比重とは、物体の密度と水の密度の比率のことです。密度とは関係がありますが、同じではありません。  
液体／流体比重とも呼ばれます。海面では水の比重が1であるため、比重が1未満の液体や物質は水に浮きます。したがって、アプリケーションに適切なレベルセンサを選択する前に、このパラメータを理解することが重要です。

たとえば、 [Cynergy 3](https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/cynergy3)の [LLF59Y100JC](https://www.digikey.jp/product-detail/ja/cynergy-3/LLF59Y100JC/725-1090-ND/2835284) は低比重です（約0.45）。このデバイスは、比重範囲が0.7～0.86 のほとんどの石油製品でうまく浮きます。 Cynergy 3 の[RSF78Y100RN](https://www.digikey.jp/product-detail/ja/cynergy-3/RSF78Y100RN/725-1128-ND/2835327) などの比重0.8 のフロートスイッチを使用すると、水ではうまく浮きますが、比重が約0.72 のアルコールでは沈みます。

以下に、異なる液体の比重の数値を示します。

| 液体 | 比重 @ 60°F / 15.6°C |
| --- | --- |
| 水道水（参照） | 1.0 |
| 自動車オイル | 0.88 – 0.94 |
| ビール | 1.01 |
| 四塩化炭素（CCl4） | 1.59 |
| コーン油 | 0.924 |
| 原油 | 0.79 – 0.86 |
| ディーゼル燃料油 20 | 0.82 – 0.95 |
| エチレングリコール | 1.125 |
| ガソリン | 0.68 – 0.74 |
| 灯油 | 0.78 – 0.82 |
| ジェット燃料 (av) | 0.62 |
| ラード油 | 0.91 – 0.93 |
| 機械用潤滑油 | 0.88 – 0.94 |
| 牛乳 | 1.02 – 1.05 |
| ピーナッツ油 | 0.92 |
| プロピレン グリコール | 1.038 |
| 塩化ナトリウム 5% | 1.037 |
| 水酸化ナトリウム (苛性ソーダ) | 1.22 |
| 硫酸 95% | 1.839 |
| 硫酸 20% | 1.14 |
| トリエチレン グリコール | 1.125 |
| テレビン油 | 0.86 – 0.87 |
| 淡水 | 1.0 |
| 海水 Sea | 1.03 |

  
  
  

[オリジナル・ソース（英語）](https://forum.digikey.com/t/specific-gravity-in-float-switch/5817)