# 전 세계의 전원 플러그

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/12941>\
**Category:** 자주 묻는 질문\
**Created:** [March 24, 2021, 7:36am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/12941 "2021-03-24T07:36:31Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Brian\_Lee](https://sea2.discourse-cdn.com/digikey/user_avatar/forum.digikey.com/brian_lee/32/12387_2.png) [@Brian\_Lee](https://forum.digikey.com/u/Brian_Lee)\
**Post date:** [March 24, 2021, 7:36am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/12941/1 "2021-03-24T07:36:31Z")

</div>

전 세계는 표준 전원 플러그를 가져본 적이 없으며 그리고 앞으로도 그럴 것입니다. 플러그의 종류가 어떻게 생겨났는지에 대한 역사는 다양하고 다채롭습니다. Digi-Key에서는 고객들이 다른 나라로 여행하거나 또는 다른 나라의 제품을 생산하고자 할 때 다양한 전압과 플러그 종류에 대한 문의를 받습니다. Digi-Key가 취급하고 있는 여러 국가의 플러그가 달려있는 [전원 케이블](https://www.digikey.kr/short/bdtzd858)의 종류에 대해 알아보도록 하겠습니다.

플러그 분류에는 몇 가지 방법이 있습니다.

- Type으로 - Type A, Type C 등.
- 표준으로  
BS1363A(영국)  
AS3112(호주, 뉴질랜드)  
SEV 1011(스위스)

이 글에서는 Digi-Key에서 취급하고 있는 코드에 달려있는 플러그 종류만 포함시켰습니다.

- Digi-Key가 취급하는 제품들에 포함되어 있지 않는 Type은 아래와 같습니다.
  - Type D - 인도, 스리랑카 그리고 네팔에서 사용
  - Type E - Type F의 변형으로 유럽에서 사용
  - Type K - 덴마크와 그린란드에서 사용
  - Type M - 남아공, 스위스 그리고 레소토에서 사용

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/e/ec5101bb98dc47638c21f883586a80588e95d6dc.jpg)

## Type A 또는 NEMA 1-15

- 북아메리카와 중앙아메리카, 그리고 일본 일부
- 일본 플러그는 극성이 없음
- 접지 없음  
 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/f/fff56025e54f900f51427de72325db4ee57269d5.png)

## Type B 또는 NEMA 5-15

- 주로 북아메리카와 중앙아메리카, 그리고 일본
- 15암페어, 접지 있음  
 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/3/308ce6da00d700361d836de681babd58eb415623.png)

## Type C 또는 CEE 7/16

- 영국, 아일랜드, 사이프러스 그리고 몰타를 제외한 유럽 대부분
- 대중적으로 “유로플러그(Europlug)”로 알려져 있음
- 접지 없음
- Type C 소켓은 더 이상 허용되지 않음
- Type C 플러그는 Type E, F, J, K 또는 L 소켓에 완벽하게 장착 _**주1)**_
- 국제 플러그에 가장 많이 사용되는 단일 플러그
- 전원 코드 예시: Qualtek사 [Q960-ND](https://www.digikey.kr/ko/products/detail/qualtek/361002-E01/6017424)  
 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/6/687a6421ce2de622e5ec33d0557c93a9256e3503.jpeg)

_**주1)**_ 한국의 Type F 소켓에는 Type C 플러그가 완벽하게 장착되지 않음.

## Type F 또는 CEE 7/4 또는 “Schuko”

- "유로 플러그"의 접지 버전 _**주2)**_
- “Schutzkontakt", 접지된 접점을 의미하는 독일 단어 약어
- 영국을 제외한 유럽 대부분
- 전원 코드 예시: Qualtek사 [Q134-ND](https://www.digikey.kr/ko/products/detail/qualtek/363012-D01/245583) _**주3)**_  
 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/e/ecbaad23e0393e198eea3457713ccd98edb181ed.jpeg) _**주3)**_

_**주2)**_ CEE 7/16(유로 플러그)와CEE 7/4(CEE 7/7 및 CEE 7/17 포함)은 개별 표준이 달라 플러그 핀에 차이가 있으므로, CEE 7/4가 CEE 7/16에 접지만 추가한 것은 아님.  
_**주3)**_ 사진의 플러그 및 Q134-ND의 플러그 타입은 CEE 7/7으로 CEE 7/4(및 CEE 7/6, Type E) 플러그와 호환 가능.

## Type G 또는 BS 1363

- 영국, 아일랜드, 싱가포르 그리고 홍콩에서 사용됨
- BS 1363에서는 접지 포함 세 개의 핀 및 퓨즈가 내장 된 플러그가 요구됨
- 영국의 콘센트에는 소켓에 물건들이 끼지 않도록 라인과 중성 접점에 셔터가 있습니다. 보다 긴 접지 핀이 먼저 체결되면, 셔터가 열리면서 다른 두 접점이 들어갈 수 있게 됩니다.
- 영국은 “링” 시스템을 사용해서 모든 제품들이 동일한 전원 라인에 연결되어 있습니다. 그래서 꽂혀 있는 모든 제품들이 코드에 퓨즈가 내장되어 있습니다.
- “영국 플러그는 의심의 여지없이 세계에서 가장 안전할 뿐만 아니라 가장 크고 거추장스럽기도 합니다. 그래서 영국 플러그는 대체로 연결된 제품보다 더 크다고 놀리곤 합니다."
- CUI사 월 마운트 멀티 플러그에 Type G 어댑터가 제공됨
- 전원 코드 예시: Qualtek사 [Q137-ND](https://www.digikey.kr/ko/products/detail/qualtek/369003-E01/245586)  
 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/6/6220e234298a58cd58ea80b1d9a390b0b63ad736.png)

## Type H 또는 SI 32

- 이스라엘, 웨스트 뱅크(West Bank, 팔레스타인 자치 구역) 그리고 가자(Gaza) 지구에서만 사용됨
- 원형 핀의 선호로 인해 납작한 블레이드 형태는 서서히 사라지고 있으며, 80년대 후반부터 Type C 플러그를 수용하기 위해 소켓 홈의 가운데 부분이 둥글게 따져 있습니다.
- 전원 코드 예시: Qualtek사 [Q423-ND](https://www.digikey.kr/ko/products/detail/qualtek/398005-01/1666103)  
 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/c/c9279866d0787c6462d56c9a01b90abe7c7e883b.png) ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/2/293f4b4719b2a0dee30d3bf9bfa1c268d448e12b.jpeg)

## Type I 또는 AS/NZS 3112 / IRAM 2073

- 오스트랄라시아(호주, 뉴질랜드, 피지, 뉴기니 등)와 아르헨티나에서 사용됨
- 아르헨티나에서는 라인(line)과 중성(neutral)이 뒤바뀌어 있습니다.
- CUI사 월 마운트 멀티 플러그에 Type I 어댑터가 제공됨
- 전원 코드 예시: [Q407-ND](https://www.digikey.kr/ko/products/detail/qualtek/373008-01/1666091)(AS 3112), [Q417-ND](https://www.digikey.kr/ko/products/detail/qualtek/390001-01/1666097)(IRAM 2073)  
 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/2/238aace18105aa2f11c0449db2dfc46da604d5d8.png) ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/6/6276223cf8e7ce1a4c8c7c8fcfd25818a9d3581f.png)  
 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/d/dd7b61f2caaec8949f82fd2aeeeb19c5caff4f10.png)

## Type J 또는 SEV 1011

- 거의 스위스와 리히텐슈타인에서만 사용됨
- 전원 코드 예시: Qualtek사 [Q409-ND](https://www.digikey.kr/ko/products/detail/qualtek/377003-E01/1466549)  
 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/5/59ea63001405b7f9300be0473342069e9e846672.jpeg)

## Type L 또는 CEI 23-50

- 이탈리아에서 사용됨
- 가운데 핀은 접지입니다.
- Type C 플러그는 Type L 소켓에 완벽하게 들어맞습니다.
- 전원 코드 예시: Qualtek사 [Q414-ND](https://www.digikey.kr/ko/products/detail/qualtek/380007-01/1666095)  
 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/b/b6b7435efa45e128c7f004e3c9aee2356a7977f3.jpeg)

## 어댑터

대부분의 [월 마운트 멀티 플러그](https://www.digikey.kr/short/d252tj15)에는 Type A, C, G 및 I 어댑터가 있습니다.

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/2/2f169b06fddbd15d6a0d3319915d20429cf56099.png)  
 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/7/7b9e21c77fdc7608d08f85a5965e19165a68c062.jpg)

## 결론

이 글이 플러그의 차이점에 대한 개요로써 도움이 되었기를 바랍니다. 궁금한 점이 있다면 언제든 이 게시물에 회신을 작성해 주십시오.

### 전 세계 (AC)전압에 대한 약간의 관련 정보

세계 대부분의 나라들은 주로 50Hz, 220/230/240VAC에서 약간 변형해서 사용합니다. 북아메리카는 주로 60Hz의 110/115/120VAC를 사용합니다. 브라질과 같은 몇몇 나라들은 지역과 도시들을 그들 각각의 개별 전압으로 분류합니다. 가장 이상한 곳은 127VAC(아루바, 멕시코, 브라질 일부)와 231VAC(보츠와나)입니다. 아프가니스탄의 등록된 전압은 240VAC이지만 160에서 280VAC까지 변할 수 있음을 알아 두십시오!

전기로 구동되는 제품들의 폭발적인 개발로 인해 전 세계의 전압은 19세기 후반에서 20세기 초반에 크게 변화하였습니다. 변화의 대부분은 다른 부품들의 필요에 기인합니다 - 모터는 x전압에서 가장 잘 작동하는 반면, 아크등과 변압기는 y전압에서 가장 잘 작동하는 식입니다. 남부 캘리포니아 대부분은 1948년까지도 여전히 50Hz로 공급되었습니다.

일본의 서쪽(교토를 포함한 관서)은 60Hz를, 동쪽(도쿄를 포함한 관동)은 50Hz를 사용합니다. 이는 1895년 도쿄에 설치된 첫 발전기는 AEG(독일)로부터 구입했으며, 1896년 오사카에 설치된 첫 발전기는 General Electric(미국)로부터 구입한 데서 유래합니다.

20세기가 지속되면서 전기 제품들의 국제 무역에 대한 관심이 주파수를 50Hz와 60Hz로 합의하게 됩니다.

## 전 세계의 (AC)전압

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/c/cea85f8be9b95da37d8eaf50c5758f7dbd1fa6ec.jpg)

  
  

영문 원본: [Around the World with Power Plugs](https://forum.digikey.com/t/around-the-world-with-power-plugs/888)