# 電流制限（されていない）ベンチ電源

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/16264>\
**Category:** 技術的なヒント\
**Created:** [August 27, 2021, 10:43am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/16264 "2021-08-27T10:43:51Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [August 27, 2021, 10:43am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/16264/1 "2021-08-27T10:43:51Z")

</div>

調整可能な電流制限機能を備えた一般的な可変出力電圧テストベンチ電源を使用する場合、電流制限機能の_下流側_の出力端子間に **大容量** の出力コンデンサを実装しているものが多いので注意が必要です。

その結果、このような電源の出力が負荷に「ホットプラグ接続」された場合、負荷にダメージを与えることができる非常に大きなエネルギーが、この出力コンデンサに含まれていることが多いのです。例えば、出力1.8V、電流制限100mAに設定された最新のデジタル制御方式のベンチ電源では、短絡時に **25アンペア** のサージが約5ms続くことが分かりました。出力電圧を1.8～2.5ボルトに設定すると、使用した電流プローブの40アンペアの制限値を超えてしまい、15ボルトの出力設定では接点として使用したワイヤ部分が閉じたときに溶着してしまいました。すべてのケースで、電流制限値は100mAに設定していたにも関わらず・・・

この話の教訓は？ベンチ電源をホットプラグ接続してはいけない。出力イネーブル機能には理由があります・・・

  
  
  

[オリジナル・ソース（英語）](https://forum.digikey.com/t/current-un-limited-bench-supplies/1010)