「※この商品はアメリカ国内のみの販売品です。」
真空管は、真空中の電子の流れを制御するもので、アンプ、表示画面、スイッチなどに使われます。これらの真空管は、最初のコンピュータのオン/オフスイッチとして使われました。これらは1904年ジョン・アンブローズ・フレミングにより発明されました。この種の真空管は1930年代から1940年代に使用されていました。その後、真空管はトランジスタに取って代わられました。トランジスタはより小さく、現在私たちが使っている携帯電話やパソコンなどの電子機器に使われています。
これらの真空管は、熱電子放出の基本原理を利用しています。金属が加熱されると、熱エネルギーによって電子が弾き飛ばされます。陰極が加熱され、陽極に正の電圧が加わると、電子が流れるようになります。
真空管の交換時期は?パワー管については、1~2年ぐらいで交換してください。出力が低下したり、異音がするようになったら真空管の交換が必要となります。
青く光っている真空管は不良品ですか?これはパワー管の影響で、青色のスペクトルの一部でもあるので、不良のケースではないようです。これは、部品の不良ではなく、真空管の動作が非常に良好であることを示しています。
どのくらいの期間で交換が必要になるのでしょうか?以下にUpscale Audio社の情報をご紹介します。「EL34やKT88などのパワー管は約2500時間以上の寿命があります。しかし、保守的な設計のアンプではもっと長くなるかもしれません。12AX7、12AU7、6922などの小信号用真空管や、5AR4などの整流管は10,000時間を超えることもあります。」(upscaleaudio.com)
真空管を使う場合のデメリットは次の通りです。
-
ポータブル製品としてはサイズが大きい。
-
たいていの場合、高電圧を使う。
-
消費電力が大きい。
-
ガラス管を使用しているため、破損しやすい。
これらの真空管を当社のウェブサイトで見つけるには、以下のリンクをご利用ください。 https://www.digikey.com/short/zv5p9t このリンクをクリックすると、当社が提供している製品が表示されます。