开路还是短路?如何快速检测电路连接故障


#1

检测电路是否开路或短路, 是验证所有的信号引脚是否都接触良好以及信号引脚与信号引脚或者之间有无短路.最简单方法是使用 数字万用表(DMM)进行连续性测试。连续性测试是电路测试的一种,可以用来验证电路连接是否存在开路及短路的情况。

DMM

大多数数字万用表具有连续性测试功能,适合测试开关,熔断器,电气连接,导体和其他元器件。譬如,

  • 可以确定焊点是否良好。如果焊点是冷焊接,眼睛看起来像是连接,但事实上并非如此。
  • 可以确定导线是否在终端之间的某处断开。
  • 可以确保PCB上的走线没有互相连接,因为有时焊点会无意间将两条走线连接在一起。

当数字万用表检测到电路或元器件是短路(或完整)时,它们大多数会发出可听信号(例如嘟嘟声)。
请记住:

  1. 进行连续性测试前,务必将需要测试的电路或元器件断电
  2. 连续性测试是非定向的。这意味着可以在测试中切换探针并获得相同的结果
  3. 非常低电阻的元件(例如100欧姆以下)和一般电感都可能在测试中看似是短路,因为它们非常类似一根电线连接到数字万用表。

有关数字万用表的更多技术信息,请查看以下内容:


#2

Mark :grinning::grinning::grinning: