# 5가지 변압기 종류의 이해

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/24374>\
**Category:** 자주 묻는 질문\
**Tags:** faqs, power, transformers, terminology\
**Created:** [August 4, 2022, 6:37am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/24374 "2022-08-04T06:37:17Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Brian\_Lee](https://sea2.discourse-cdn.com/digikey/user_avatar/forum.digikey.com/brian_lee/32/12387_2.png) [@Brian\_Lee](https://forum.digikey.com/u/Brian_Lee)\
**Post date:** [August 4, 2022, 6:37am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/24374/1 "2022-08-04T06:37:17Z")

</div>

![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/1/e/1eb9839af16c9dea76d1e322f6e668d15c97a599.jpeg)

**절연 변압기(Isolation Transformer)**  
절연 변압기는 권선비가 1:1인 전통적인 변압기로 주로 감전 위험을 방지하기 위해 사용됩니다. 전원으로부터 회로를 절연 시키기 위해 1차 및 2차 권선이 분리되어 있습니다. 그래서 변압기는 전자 회로가 고장나지 않도록 전력 서지에 대한 보호를 제공할 수 있습니다. 일반적인 응용 제품에는 의료, 통신 및 원격 제어 장비등이 포함됩니다.

**단권변압기(Autotransformer)**  
단권변압기에는 하나의 권선만 있으며, 1차 및 2차 회로가 공유합니다. 절연을 제공하지는 않지만, 입력 전압보다 약간 높거나 낮은 전압을 얻기 위해 사용할 경우 상당히 절약할 수 있습니다. 이들은 유도 모터 스타터 및 저전압 용도에 이상적입니다.

**클래스 II 변압기(Class II Transformer)**  
클래스 II 변압기는 클래스 II 회로에 전원을 공급하는 데 사용되며, HVACR 제어 시스템에 흔히 사용됩니다. 일반적으로 공급되는 제품의 최대 VA(볼트-암페어)는 75VA이며 (Hartland는 최대 100VA의 클래스 II 변압기를 공급합니다), 가장 일반적인 2차 전압은 24VAC입니다.

모든 클래스 II 변압기는 본질적 또는 비본질적으로 제한되며, 최대 출력 전류가 고유 코일 임피던스 또는 퓨즈나 회로 차단기에 의해 제한된다는 의미입니다. Hartland에서는 최대 150VA의 변압기를 공급하고 있다는 점에 주목할 만하며, 3VA에서 최대 200VA까지 변압기를 주문 제작할 수도 있습니다.

**범용 변압기(General Purpose Transformer)**  
이름에서 보여주듯이, 범용 변압기는 일반 조명 및 기타 저전압 용도에 일반적으로 사용됩니다. 이러한 변압기에는 모든 VA 정격과 더불어 최대 600VAC의 1차 및 2차 전압 정격이 포함됩니다. 일반적으로 퓨즈를 사용할 필요는 없지만, 내부 퓨즈를 옵션으로 사용할 수 있습니다.

**제어 변압기(Control Transformer)**  
절연 변압기의 한 종류인 제어 변압기는 최대 부하에서 정격 출력 전압을 제공하도록 설계되어 있습니다. 부하가 감소하면 출력 전압은 증가할 것입니다. 반대로, 부하가 증가하면 출력 전압은 낮아집니다. 전압 변동률이 뛰어나 제어 변압기는 산업 분야에 흔히 사용됩니다.

참조:  
[https://www.digikey.com/en/pdf/h/hartland-controls/guide-to-understanding-five-transformer-types](https://www.digikey.com/en/pdf/h/hartland-controls/guide-to-understanding-five-transformer-types)

  
  

영문 원본: [Understanding the Five Transformer Types](https://forum.digikey.com/t/understanding-the-five-transformer-types/21322)