线路板走线修复


#1

前两天,我接到一个同事的委托。有人给他一台旧的民频收音机,他说这台机器上不了电,想让我帮忙看看。我确认了机器的状态,果然是“挂”了,电源部分供不上电。于是我就把盖子打开,看看是怎么回事。我记得这个现象的一个常见原因是大家会反向连接收音机电源。收音机的设计中电源部分有一个二极管,其功能是提供反向保护。基本上,如果你把收音机电源极性接错了,二极管就会导通(D23),并且熔断电源线上2安培的保险丝(F201)。这是一个非常典型的电源供电电路。

Circuit%20board

很自然地,保险丝会熔断,但大家又不总是会用相同额定电流的保险丝来替换。通常情况下,他们会用更高额定电流的保险丝来做替换。所以,当收音机仍然反向连接电源,就会出现保险丝没有熔断,PCB电路板上走线有烧断的现象。如下图所示。

Picture%201

大部分情况下,除了电路板上被炸出的铜走线,反向极性二极管也会短路,必须更换。但这次,我们很走运,二极管性能良好。所以,现在我们必须修复这个开路走线。第一步是用小型精密螺丝刀(一字式)把板上铜走线绿涂层去掉。轻轻刮掉走线上的绿漆涂层,露出铜层,如图所示。

Picture%202

对开路走线两端进行清洁处理。

Picture%203

现在,用一些助焊剂来准备给铜点镀锡(简单地在铜焊点上刷一层薄焊料)

Picture%205

在完成铜走线镀锡后,用一跟实心导线(也称作母线)焊接到开路走线的一个端点。

Picture%204

然后用尖嘴钳稍微弯曲一下,让它与断开走线的另外一个端点位置能吻合上。

Picture%206

接着焊接导线的另一个端点到PCB断开走线对应的另一个焊点上。

Picture%207

接下来修剪多余的电线至焊点处,并用助焊清洁剂对焊点进行清理。

Picture%208

修复完成。

Picture%209

最后一步是检查收音机是否可以正常工作。当然啦,这台收音机可以正常工作了。这个流程在任何你要修复印刷电路板走线时都能用得上。无论是像这次烧断的走线;裂开电路板的断线;甚至是在你修复过程中产生的断路走线。