莫名其妙的单片机故障?请从这四个地方找原因


#1

开发单片机 (MCU) 期间可能会遇到一些故障问题,尝试检查以下地方,可能会帮助您找出问题所在。

detect

  1. 测量时钟
    观察单片机系统时钟或其他模块(如定时器或ADC)是否存在并正常工作以确保其逻辑操作。最简单的方法是将时钟切换到相关的GPIO引脚,并使用数字示波器进行测量。

  2. 电源电压
    检查电源电压或单片机内部稳压电压是否正常,而电压没有任何意外的下降或尖峰。最好的方法是使用具有足够带宽的数字示波器,来检测任何意外的电压瞬变。

  3. 检查软件
    在软件应用中,检查是否有任何软件循环要求单片机轮询某些标志或等待任何输入信号。例如,当ADC回路仅等待来自外部传感器输入的指定信号时,单片机可能会发生故障,这是由于外部传感器无法按预期输出信号。

  4. 电流消耗
    如果单片机的电流消耗相比其低功耗模式的电流消耗低很多,单片机可能处于睡眠模式而没有工作。在这种情况下,可能是由于时钟或输入相关的故障,导致某些中断无法触发。
    如果单片机电流消耗高得惊人,这一物理损坏可能会导致单片机异常运行或闩锁情况。在这种情况下,电源循环可以帮助区分单片机是永久性损坏或是闩锁问题。