大家都在用数字隔离器替代光耦,这是为什么?


#1

由于光耦合器使用来自LED的光通过隔离屏障传输数据,因此在数据传输应用中,LED打开时为逻辑高电平 (Logic HIGH),而关闭时为逻辑低电平(Logic LOW),这意味着在传输的过程中同时会产生功秏。

数字隔离器有较快速的传输响应,可以利用编码来表达逻辑高电平和逻辑低电平,以下图为例:

  • 两脉冲表示为信号上升沿(Rising Edge)

  • 一脉冲表示为信号下降沿(Falling Edge)

digital_isolators

因此数字隔离器能在长时间的高电平下减少功秏,同时能够处理复杂的双向接口,如USB和I2C。

另外, 数字隔离器有较佳“共模瞬态抗扰度 (Common Mode Transient Immunity, CMTI)”。

CMTI非常重要,因为高摆率(高频率)瞬变可能会破坏隔离栅之间的数据传输。CMTI通常以千微伏每微秒 (kV/us) 为单位进行测量,指的是隔离器介于输入和输出之间拒绝噪声的能力。高CMTI意味着强大的隔离通道。

数字隔离器 的CMTI可达 200kV/us , 反之光耦合器普遍较低。