选择一个合适的电源替代料


#1

我们经常会收到一个关于如何在Digi-Key找到电源替代料的问题, 其中大多数是关于AC-DC适配器的。有关Digi-Key的AC-DC适配器,请点击这里

我们首先會问客户是否有一个零件编号或者型号,又或者问他们有没有电压和电流上的需求。大多数适配器的标签上是可以找到以下信息的:
零件编号
输入
输出
adapter%201

需要注意的一点是在这个标签上有一个正极中心标识符,它表示的是中心线接正极。虽然这是个常见的配置,但是这一点比较重要,如果你用一个正极中心的适配器替代一个负极中心的适配器,可能会损坏电路。adapter%202

看这个零件的安装类型,我们没有这种安装类型。所以我们看一些别的信息。根据上面的信息,我们知道我们需要12VDC的输出,因此我们选择12V。
adapter%203
如果我们想买现货,我们就要查看有库存的零件,在选择了12V输出这个参数以后,就要点击现有库存了。点击后我们发现有576个符合要求。
adapter%204

下一步你需要选择电源的输出电流。模板中输出电流为1A,但是为了有更多的选择,所以在这里建议选择所有输出电流大于等于1A的。
adapter%205

在大部分应用中,你可以选择输出电流更大的电源。电源在输出的过程中会有一些功率损耗,在输出900m A的时候,一个输出为1A的电源比一个输出为10A的电源效率更高。

在替代料的选择中,电源的输出连接器的尺寸和类型比较重要。圆管插头是最常见的输出连接器类型,这个类型有很多种不同的尺寸。这类型的连接器,外径是最好确认的,它可以作为常见内径为2.1mm或2.5mm的选择参考。

经过测试可以确认我需要的连接器内径为2.1mm, 外径为5.5mm。根据之前的标签我知道我的极化为正极中心。
adapter%206
如果你不确认终端是否正确,你可以把旧的终端拼接到新的线上。

另外想找找电源的圆管插头, 请点击这里

如果按照以上筛选, 大多数可用选项都适用于您的应用。为了缩小范围,我们将进一步研究剩下一些规范。

  • 使用地区
    这个参数跟你的电源输入连接器有关。需要注意的是,一些国际通用的型号不会提供插片连接器,而一些型号会提供许多插片连接器。另外,有些台式的适配器配有输入线,有些则没有。

  • 适配器形式
    你需要确认你适配器的形式是台式还是壁式,一般来说,由于尺寸大小的关系,电流大的都用台式。

  • 输入类型
    在台式的型号上,您需要查看它是否带有电源线或是单独出售的电源线。 在壁式耗的型号上,有的带有固定插片,有的也有单独销售的多插片。


    如果需要帮助找到适用于您应用的台式电源线,这里有一篇帖子可以帮助您了解如何找到电源线。
    Power Cables (AC Cord) for Desktop Power Supply

  • 空载功耗
    任何插在墙上的电源,即使没有负载供电也可能功耗的。
    这个额定值显示的是电源插在墙上而不是输出电源时的最大电量。

结论
虽然以上搜索举例是根据具体参数进行的,但您仍可以根据您的需求进行任何交流/直流电源的搜索。如果您有任何问题,请随时回复这篇文章,我们的技术和工程师团队将很乐意提供帮助。