什么是漏极开路


#1

当你学习电子基础课程的时候可能会遇到一个术语叫做“漏极开路”。在集成电路中,输出引脚为漏极开路是很常见的。一般芯片的数据手册将对输出管脚说明这一点,在如下功能电路图中,其中输出管脚就采用漏级开路输出模式。

漏极开路输出需要接一个上拉电阻(上图中的R),可以利用改变上拉电源的电压,改变输出电平。上拉电阻是接在输出引脚和输出电压(上图中的Vcc)之间,可以获得高电平输出。当内部N沟道场效应管关闭的时候,上拉电阻R会把输出拉到高电平,此时场效应管的漏电流将非常的小。当内部N沟道场效应管导通的时候,它会把输出引脚拉到接近GND,此时的电流是根据欧姆定律计算的 (I = Vcc/R)。

根据数据手册参数,R的值要大到足够限制电流小到不会伤害到N沟道场效应管。但不能太大,要比高阻抗状态小数量级以上的。同样的,Vcc也要在数据手册规定的范围内。

集电极或者漏极开路输出引脚是由一个晶体管控制的,当晶体管关闭时,输出引脚为悬空状态(开路或者高阻态)。一个常见的列子就是当N沟道晶体管导通时,输出信号接地,但关断时,输出信号接高电平。

漏级开路时场效应晶体管的漏级与输出端相连接。集电极开路则是指双极型晶体管的集电极与输出端相连接。当晶体管关闭时,输出信号被上拉电阻拉高或者拉低。上拉电阻提供了一个未知的悬空状态。