当心低成本的鳄鱼夹


#1

一般来说,随着产品的物理尺寸和成本的降低,鳄鱼夹质量越来越差。如下图所示就是低成本鳄鱼夹,制造质量非常差。

这些产品最常见的问题是导线和鳄鱼夹之间的连接不良。对于这种产品,你最好的期待结果就是导线的铜芯被整齐的折叠起来挤压到接触到位,就像下图所示:


但也有可能会得到一个乱七八糟的导线尾端,像下图所示:


这种连接将导致的结果是,如果夹子和导线不能及时分离,它们将具有高电阻接触不良的断续特性,随着时间的推移,随着导线和导线腐蚀,这种特性只会变得更糟。下图是一个四线制电阻测试方法,测试两个鳄鱼夹之间的电阻大约为1欧姆,这大约是这个产品宣称参数的二十倍。另一组也有类似的测量结果,当电线相对于夹子移动时,测量值变化显著,表明开始出现间歇性特征。

应该可以理解,低廉产品的质量都不会太好,如果想追求高质量的鳄鱼夹,一个至少要花费几美元。这种产品,在使用之前,一定要先做焊接处理。(提示:先焊接,然后把线重新卷到位,以减少绝缘表皮的熔化)

如果你想自己动手做鳄鱼夹测试线,硅绝缘测试引线可以作为的线材,在这儿可以找到夹子
有关更多测试的技术信息,请查看以下内容

  1. 阻值太低,无法测量?来试试开尔文测试吧
  2. 测量电源圆形插头内径 2.1mm vs 2.5mm
  3. 用数字万用表测量LED很轻松,但很多人忽视了这两点