在电气领域,我需要哪些工具?


#1

作者:Digi-Key工程师 Robert Fay

无论您是初试业余项目的新手还是经验丰富的工程师,您都需要借助工具来完成项目。本文中,我将介绍对我而言最重要的一个工具,然后我也想听您聊聊您所使用的工具,以及它们之所以重要的原因。

对我个人而言,最重要的工具是数字万用表(DMM)。我用的这款是TPI制造的126系列产品,非常简单。它能检查交流/直流电压、电流和电阻,此外我还喜欢且经常使用二极管测试这一功能。不管您是设计电路,还是检查电路来诊断或进行修理,一个好用的万用表都是非常必要的。

image

说完DMM后,接下来我们来根据具体的需求来谈谈相关的工具。您是需要进行电子维修,还是想要基于Arduino平台构建项目或设计项目原型?下面我将针对这两种应用提供一些个人建议。

电子设备维修

首先,我建议先准备一个小号的斜口钳和镊子。我用的是1691-1037-ND斜口钳,非常适合于剪除焊后残铅、切割电线以及其他多种操作。这无疑是我工作台上使用最多的手工工具。

imageimageimage

在将元器件放置到电路板上时,一套好的镊子迷你针鼻钳也是至关重要的。

准备更换损坏的元件时,您需要借助好用的烙铁或焊接台来完成修理工作。在大部分的修理工作中,烙铁需要至少50W的额定功率才能顺利脱焊以及焊接新元件。我建议您使用焊台,它不仅易于使用,还可以进行调节。我个人使用的是Weller WES51焊台。

imageimage

这款很棒的小型装置带有支架。虽然很多人都会建议使用脱焊台,但借助这款工具的焊笔及吸锡带,即可在不损坏电路板的情况下拆除大多数的元件。

利用 Arduino 平台 (或其他电路板) 构建项目

在构建项目或设计原型时,您通常不会马上就开始焊接的工作。如果您需要我们帮助您挑选一款电路板,请点击此处,查看我们推荐的一系列精选产品。

选好电路板后,您还需要准备几个重要的物件。

首先是电源,您需要配备一款优秀的台式电源。刚开始时,您不用选择最顶级的产品,类似于B&K Precision 1550型电源的产品就已足够。该电源可提供1-36V直流电压和0-3A电流,能够为大多数工作台项目和电路板供电,并且对于刚刚进入电子行业的新手来说,价格也非常实惠。

image image image

其次是用于模拟项目的电路测试板。我建议您选择稍大一些的电路板,例如上图中的Adafruit 443型电路板。这款大空间电路测试板可使项目保持整洁、有序,且方便未来进一步扩展。您需要准备的最后一个物料是跳线。我倾向于选择与BKWK-2-ND(如上图所示)类似的单线套装。这种单线的硬度很高,有助于电线排线且能使电路测试板外围井然有序。

您的工作台上有哪些工具

本帖仅列出了您需要的一些基础工具,虽然我还能继续列出更多的工具,但我希望了解您的工作台上都有哪些工具?您可以在回帖中与我们分享。请务必说明这些工具的用处、它们的关键特点,以及大家都需要配备它们的原因!

英文原文链接:What tools do I need to work on electronics?