通过通风系统的空气流量

#1

测量通过通风系统或其他空间的空气流量的方法,可以使用CFM,即“每分钟立方英尺/ Cubic Feet per Minute”来计算,它表示一分钟内风扇移动一定体积的空气,该参数通常用于描述加热,通风和空调的系统表现。这是一个标准的测量单位,存在于许多形式的通风系统中,包括车辆和家庭供暖、通风和空调系统。

通常可以使用以下公式来计算CFM:
1)测量通风系统应用的室内容量 (即: 长x宽X高,以立方英尺计)
2)再除以60分钟

在设计通风系统时, 可以参考风扇数据手册内的CFM参数,因此知道室内空气在1分钟内“被翻转”的次数。

请注意: 不同冷通风系统在一小时内可能需要不同空气“被翻转”的次数。例如,在狭窄的伺服器机房里,可能需要每分钟空气被翻转约10-11次。但是在浴室里,它可能只需要“每分钟空气被翻转1次”,来保持空气流动。

有关更多风扇的技术信息,请参阅:
风扇:气流与静压
omniCOOL:独特的风扇设计方法介绍