より大きい公差、より低いコスト?

機械加工部品の公差は非常に重要です。ベアリングのような特殊な部品が、案内溝にぴったりはまらないということはあり得ません。公差が大きすぎると、ベアリングはすぐに脱落し、ダウンタイムや場合によっては致命的な故障の原因となります。公差が「厳しい」(1%)場合、製造はより正確でなければなりません。その反対に、公差が20%など大きい要件の場合、部品が入る寸法に大きな幅があるため、製造することに大きな問題はありません。それほど精密でなくてもよい場合、生産率を上げることができ、精密機械加工のコストが削減されます。精密である必要が無いからです。結論として、公差が20%など大きければ大きいほど、1%の公差が必要なものに比べると、時間とコスト効率が高くなります。




オリジナル・ソース(English)