二极管正向电压的重要性

#1

当考虑二极管上的正向电压时,你可能需要考虑几个因素。首先要考虑的是二极管上的功率损耗,并确定这个功率损耗是否影响电路。

如果你为一个12V的供电系统设计一个全桥整流电路,在上面的图片中,红色和蓝色分别代表了两路电流的流动方向。任何一路都有两个二极管的压降。如果一个二极管的压降是0.7V,那么两片两片就是1.4V,压降超过总电压的10%。

为了避免这么大的压降,可以选择压降更低的锗二极管。锗二极管的压降比较低,一般为0.3V,对电路的影响比较少。近年锗二极管已经被肖特基二极管所取代,肖特基二极管提供了类似的电压降,但更可靠。尽管与标准硅二极管相比,它们通常具有更低的电压降,但它们能处理的反向电压或最大电流能会小一点。

另外你需要考虑的是价格。在表贴封装上,两者的价格相近,但肖特基二极管可能会稍微贵一点。直插的的肖特基二极管是标准二极管价格的两倍以上。

这是我们单向二极管的链接

在链接网页的上面,你可以在二极管类型中选择合适的二极管如"标准" 或 “肖特基”,然后可以查看到在不同正向电流时的压降。

英文原文链接:Importance of Forward Voltage on a Diode