怀疑芯片有质量问题,如何判断是芯片问题?

有时,电路板会突然出现操作故障,例如电源没有输出,电机没有旋转等。如果你随机进行测试,可能需要相当长的时间来验证哪些元器件导致了这故障。

这裡有一个简单的方法,可以使用A-B-A交叉测试做失效验证: 这个方法用来调查出现的问题是否与PCB板子上其他元器件相关。具体步骤:

  1. 从最初失效的板子上卸下有问题的元器件(A)。
  2. 使用一个好的元器件(B)来代替有问题的(A), 然后检查最初失效的板子是否工作正常。
  3. 把有问题的元器件(A)装在一个已知好的板子上,然后检查失效是否随着有问题的元器件(A),在这个已知好的板子上也失效。这一步非常关键,可以排除被PCB板子上其他元器件影响的可能性。

英文原文链接: Part Failure Vertification: A-B-A Swap Method