# 教育における抵抗器

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/39824>\
**Category:** 電子部品技術の深層\
**Created:** [March 21, 2024, 9:33am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/39824 "2024-03-21T09:33:37Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![KeiIiyama](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/45deac/32.png) [@KeiIiyama](https://forum.digikey.com/u/KeiIiyama)\
**Post date:** [March 21, 2024, 9:33am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/39824/1 "2024-03-21T09:33:37Z")

</div>

* * *
 [**APDahlen**](https://forum.digikey.com/u/APDahlen) Applications Engineer
## 抵抗器とは何ですか？

抵抗器は学生として最初に出会う電気部品です。 しかし、AIの時代において、「抵抗器とは何か」に答えるのは驚くほど難しい質問です。これらの強力なツールは、この短い記事で達成できることをはるかに超える事実と応用を提供してくれます。それでも、AIが提供する冷徹な事実や数字を超えた物語を、意味のある形で説明できればいのですが。

新進のエレクトロニクス技術者が、研究の中で抵抗器に出会うまでの旅を探って、その答えを見つけ出しましょう。

## 抵抗器との最初の出会い

最初の実験の初日に、この主人公は抵抗器を渡されます。表面的には、この実験は単純で、完全な回路を構成し、その結果生じる電流と電圧を測定し、オームの法則を簡単に紹介するというものです。

とはいえ、この実験は驚くほどイライラさせられるもので、数時間を費やしました。真の目的は、エレクトロニクスという抽象的な概念のイメージを形成することです。これは人間の感覚では意味のある解釈ができないため、挑戦的な概念です。ただし、回路動作の入り口として抵抗器を使用する場合は例外です。

> **技術的なヒント：** 教育者として、この抽象的な概念を具体化することができます。電球を抵抗器として使うのです。あるいは、生徒が抵抗器から発生する熱を感じることができるように、より高出力の抵抗器を使用します。さらに面白さを加えるには、実験に小型モータを追加してください。直列に接続されたモータと適切な電球は、視認性の高いインタラクティブな実験を提供します。

## 抵抗器ネットワーク

主人公が直列抵抗回路と並列抵抗回路をマスターした後の学期後半、直列でも並列でもない型にはまらない抵抗回路が現れます。主人公は、代数が重要であることを直感的に悟ります。オームの法則とキルヒホッフの基本回路法則を組み合わせた「単純な」代数的法則は、主人公の鉛筆をメッシュとノード方程式を生成するように導きます。回路の抽象度は初心者の理解を超えていますが、その難度は次に来るものとは比べものになりません

> **技術的なヒント：** 多くの生徒が、メッシュ回路の電流の流れる方向について苦労しています。最初の推定（方向）を正しくしようとするのではなく、メッシュとノード解析をアルゴリズム化することは有益です。例えば、すべての電流ループを時計回りに流します。同様に、すべての電流がノードを離れると仮定します。私の意見では、これによりプロセスがスピードアップし、すべての生徒が同じ認識を持つようになり、教室でのコラボレーションが促進されます。

## 抵抗器とコンデンサやインダクタが組み合わされたリアクティブとの闘い

これまでは、すべての回路素子に対して一定の直流電圧を印加する静的な回路でした。もはやそうではなく、主人公は初めてACに遭遇します。ACだけでなく、コンデンサやインダクタを含むすべてのリアクティブACコンポーネントに遭遇します。抽象度の高さが主人公の限界に挑戦しています。実際、その概念は非常に複雑で、結果はしばしば微積分の時間変化率という用語を使って説明されます。学生が抵抗値を解くために指数と対数に依存するため、代数への依存度が大幅に高まります。このように複雑ですが、まだまだ続きます。

> **技術的なヒント：** 教育者として、人間の速度で実験が体感できるコンポーネントを選択することができます。例えば、大きなコンデンサは抵抗器（RCタイミング実験）や定電流電源を介して充電することができます。どちらの場合も、学生が壁時計を使用して計算を実行し、データ収集を5秒単位で通知できるようにコンポーネントの値を選択します。また、大きなインダクタの放電スパークが直接表示されたり、ネオンランプを介して放電したりすることについても言えることがあります。スパークプラグワイヤの先端を握ったことのある人なら誰でも知っているように、この千ボルトの放電は痛みを伴い、危害をもたらす可能性があるので注意が必要です。

## オペアンプとデジタル回路の抵抗アプリケーションによる嵐の前の静けさ

主人公の旅は、少なくとも抵抗器に関する限り、比較的簡単なトピックとともに続きます。今は、主人公がオペアンプ（op-amp）、デジタル回路、およびマイクロコントローラについて学ぶ忙しい時期です。以前の仕事と比較すれば、これは簡単なことです。例えば、オペアンプのゲインは2つの抵抗の比率で決まり、可変抵抗はボリュームコントロールとして使われます。デジタル回路やマイクロコントローラでは、プルアップまたはプルダウン入力信号として抵抗を使用します。また、LEDやトランジスタなどの出力デバイスとのインターフェースに、電流制限デバイスとして抵抗を使用します。私たちの主人公が興味深いことを行う演算回路を構築しているので、これは楽しいです。

 ![A pair of blue resistors stand out on this printed circuit board from a Hewlett Packard Audio oscillator with a data code of 1972.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/e/f/ef8e5275b88ba6e29ee179b16af83ca6079e4ad6.jpeg)

## 高度なアナログ回路における抵抗器に伴う嵐

主人公にとって、ACとの遭遇は困難を極めましたが、今度はフィルタや、総称してコントロールと呼ばれる物理システムとの複雑な相互作用と戦わなければなりません。かつて主人公は、電圧計をオシロスコープにアップグレードすることで、直流から交流に移行しました。そのオシロスコープは現在、スペクトラムアナライザにアップグレードされています。主人公は、可変抵抗器を使ってラジオの高音と低音をブーストするような物理現象を直感的に理解しています。しかし、車の自然な跳ね返り傾向を抑えるために、車のサスペンションに取り付けられているようなショックアブソーバをモデル化するために抵抗器が使用される可能性があることは驚くべきことです。車の質量をインダクタ、スプリングをコンデンサとしてモデル化できることも驚きです。

### これが主人公の真価を発揮する瞬間です

信号とシステムの授業は、彼らの教育における最高到達点です。主人公が物理、数学、および電気の概念を総合的に理解できれば、卒業は確実です。残りの教材は、蓄積された知識と実践の最高のデモンストレーションに限定されています。

適切なカラーコードを選択することから始まった主人公の旅は、高度な数学と物理学の広範な体系を取り込むまでに進みました。しかし、「単純な」抵抗器は、そのプロセスを通じて不変のものです。

すべての私の主人公、よくやった！

APDahlen

抵抗器とその分類方法について詳しく知りたい方は、ぜひこの[重点記事](https://forum.digikey.com/t/topic/18493)をご覧ください。今後のリソースとして、必ず[DigiKey TechForum](https://forum.digikey.com/)をブックマークして、そこに戻ってください。 最後に、電子部品のニーズに応じて[DigiKey](https://www.digikey.jp/ja/resources/about-digikey)を検索してください。

## 著者について

Aaron Dahlen 氏、LCDR USCG（退役）は、DigiKeyでアプリケーションエンジニアを務めています。彼は、技術者およびエンジニアとしての27年間の軍役を通じて構築されたユニークなエレクトロニクスおよびオートメーションのベースを持っており、これは12年間の教育によってさらに強化されました（経験と知識の融合）。ミネソタ州立大学Mankato校でMSEEの学位を取得したDahlen氏は、ABET認定EEプログラムで教鞭を取り、EETプログラムのプログラムコーディネーターを務め、軍の電子技術者にコンポーネントレベルの修理を教えてきました。彼はミネソタ州北部の自宅に戻り、このような記事のリサーチや執筆を楽しんでいます。[LinkedIn | Aaron Dahlen - Application Engineer - DigiKey](https://www.linkedin.com/in/aaron-dahlen-16552260)

 

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/resistors-in-education/38587)