# ブレッドボード回路製作の決定版ガイド

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/39855>\
**Category:** 電子部品技術の深層\
**Created:** [March 22, 2024, 12:26pm UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/39855 "2024-03-22T12:26:36Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [March 22, 2024, 12:26pm UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/39855/1 "2024-03-22T12:26:37Z")

</div>

* * *
 [APDahlen](https://forum.digikey.com/u/APDahlen) Applications Engineer

DigiKeyのブレッドボード総合ガイドへようこそ。このページには、初めて回路を組む初心者の方から、プロトタイピングのスキルを向上させたいベテランの方まで、あらゆる方に役立つ情報が記載されています。

このフォーラムへの皆様のご参加を歓迎いたします。あなたのアイデアを共有していただくことで、他の方々が技術スキルを向上させるきっかけとなるかもしれません。

## はじめに

最初に、いくつかの動画を見て、可能性を探ってみましょう。

| [![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/f/9/f9dcd89248b048b83b8980c636426105d02247b3.jpeg)](https://www.youtube.com/watch?v=8hyL9DXYFZc&pp=ygUhaG93IHRvIGJyZWFkYm9hcmQgeW91dHViZSBkaWdpa2V5) | [![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/c/4/c462a17b0cb29393e9ff3f4f25db871dd2f88edc.jpeg)](https://www.youtube.com/watch?v=FnI28lNvOyA&pp=ygUQYnJlYWRib2FyZCBtYWtlcg%3D%3D)

| [![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/a/e/ae52e75005c6a000734533a3b53dc74897921093.jpeg)](https://learn.adafruit.com/breadboards-for-beginners/introduction?gad_source=2&gclid=EAIaIQobChMIh_PWt4_HggMVVyvUAR0qbwlREAEYASABEgLR2fD_BwE) | [![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/3/3/33d25552bbdbfcb0bdad0e9923dffd6afac6800e.jpeg)](https://youtu.be/PE-_rJqvDhQ)

| [![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/6/0/608a542c2affc8d0bc025b44d9d8f95aa3c2d526.png)](https://www.youtube.com/watch?v=ImnW8h9pKuk&t=264s&pp=ygUaaG93IEkgc3RhcnQgaW4gZWxlY3RycG9uaXM%3D) | [![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/1/b/1b197edb32440931651a271ad29ea0978300a874.jpeg)](https://youtu.be/Bgrubw6B_us)

ブレッドボードには様々な種類があり、選択肢が多く、混乱を招く可能性があるため、ブレッドボードの選択肢を理解していただくために、この[製品選択ガイド](https://forum.digikey.com/t/topic/34106)を作成しました。ブレッドボードに加えて、[この選択ガイド](https://forum.digikey.com/t/topic/7810)に記載されているツールのいくつかが必要になる場合があります。また、プロトタイピングを容易にするために、[DigiKeyが提供するキット](https://forum.digikey.com/t/topic/14228)を1つ以上購入すると有益な場合があります。

## 一般的なヒント

このセクションには、プロトタイプ回路を構築する際に役立つさまざまなヒントが含まれています。

- [ブレッドボードのヒント：ロジックプローブの代用となるシンプルなLED](https://forum.digikey.com/t/led/38311)

- [ブレッドボードのヒント：ブレッドボードに出入りするワイヤをねじる](https://forum.digikey.com/t/topic/38182)

- [ブレッドボードのヒント：ツイストペア線とBNCアダプタを使ったテスト機器への簡単接続](https://forum.digikey.com/t/bnc/38065)

- [ブレッドボードのヒント：ディストリビューションバスの選択](https://forum.digikey.com/t/topic/38310)

## ブレッドボードの寿命を延ばすためのヒント

回路のプロトタイピングを始めたら、ブレッドボードの損傷を避けるために、いくつか注意すべきことがあります。経験上、ブレッドボードの破損や劣化による回路のトラブルシューティングほどイライラさせられるものはありません。ここでは、ブレッドボードへの投資を最大限に活用するためのヒントをいくつか紹介します。

- [この製品選択ガイド](https://forum.digikey.com/t/topic/39895)で説明されているような、予めカットされたワイヤを使用してください。

- 適切なサイズのワイヤを使用してください。[22AWGのソリッドコア](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/single-conductor-cables-hook-up-wire/474?s=N4IgjCBcoOwBxVAYygMwIYBsDOBTANCAPZQDa4ALAGxUUwgC6hADgC5QgDKrATgJYA7AOYgAvoTgAmRCBSQMOAsTIgKABgCsYKhsYt2kLr0Ejx4AJxxzMuQryESkcmsaiz0pyADufHrldAA)が推奨されます。直径が大きいワイヤはブレッドボードのフィンガースプリングを歪ませる可能性があります。また、大径のワイヤを挿入する際にはより多くの力が必要であり、そのためにスプリングを押し潰す可能性が高くなります。

- ラジオペンチのような手工具では、力を入れすぎるとブレッドボードの繊細なフィンガーがつぶれてしまい、その部分が動作しなくなるため、十分に注意してください。

- [Ben Eater](https://www.youtube.com/@BenEater)さんのような人々が持つ、技巧とスタイルでブレッドボードを構築することを目指してください。

- [記事で述べられている](https://forum.digikey.com/t/topic/37411)ように、ブレッドボードの損傷（溶融）を防ぐために、ブレッドボードの電流を約1Aに制限します。1Aは信頼性の高い長期運用での最大値とされていますが、[ハイブリッドリチウムイオンキャパシタ](https://forum.digikey.com/t/topic/39940)を特集したこの記事で示されているように、精密測定が誤った結果になる場合があります。このような場合、[産業用端子台](https://forum.digikey.com/t/topic/38969)などの代替手段を使用するのが便利です。

- [TO-220デバイスの足を90度ひねってください](https://forum.digikey.com/t/protect-your-breadboard-by-twisting-the-legs-of-to-220-devices/39365)。これにより、より小さな力でブレッドボードへの挿入ができます。

- [パワーデバイスにヒートシンク](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/heetsink/219?s=N4IgTCBcDaIBYFMCGAXAzgSwHYGsQF0BfIA)を使用してください。これにより、回路が冷却され、ブレッドボードの変色や溶解の可能性が低減します。迅速かつ簡単な解決策としは、TO-220デバイスに[ペーパークリップを使用](https://forum.digikey.com/t/topic/39949)することです。

- ブレッドボードが損傷を受けた場合、赤い油性マーカーで損傷箇所を特定してください。こうすることで、壊れたり弱くなったりした接続を探すトラブルシューティングの時間を節約できます。トラブルシューティングに何時間も費やし、最終的に、ブレッドボードのフィンガースプリングがつぶれたり、損傷していることが判明した経験がある人はあまりにも多いです。

## 高度なヒント

- 面実装部品を使ったプロトタイピングの選択肢を広げましょう。このビデオや[製品選択ガイド](https://forum.digikey.com/t/topic/37557)、[TechForumの投稿](https://forum.digikey.com/t/smd/9356)で説明されているように、アダプタはすぐに入手可能です。

| [![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/3/5/359f7a119fbef2020211fa459f710adca8648f76.jpeg)](https://youtu.be/y--YYKxRR9g)

- 高周波のアナログ回路やクロック速度の速いデジタル回路では、[回路の安定性を確保するために、アースやコンデンサによる高周波バイパス](https://forum.digikey.com/t/topic/37509)など、最善の手法を使用してください。同時に、ブレッドボードには固有の上限周波数があることを理解してください。[この記事](https://forum.digikey.com/t/topic/40043)では、寄生容量がブレッドボードの動作周波数を100kHzから1MHzの間で制限することを示唆しています。

- ブレッドボードに挿入しにくい0.1インチのヘッダを備えたデバイスに接続するには、ワイヤラップ技術を使用してください。

- ブレッドボードに適したプロトタイピングツールを使用してください。これには、PCBに直接マウントされたマイクロコントローラが含まれます。

- ブレッドボードに代わるプロトタイピングの方法と、それを適用するタイミングを理解してください。これには、この動画で紹介されているアマチュア無線家PA1EDの作品のようなデッドバグ構造も含まれます。他の代替手段として、[この製品ガイド](https://forum.digikey.com/t/topic/39896)に記載されているような、はんだ付けされた穴あき試作基板もあります。

| [![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/7/b/7b849ef7691d68367e30eabc6ea6c3c9873bb254.jpeg)](https://youtu.be/BYaSDRY41Sc)

- 機能設計をこのような[半田付けされたパーフボード](https://forum.digikey.com/t/topic/39896)に実装してみましょう。

[![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/4/9/495709e6b75745ff2ee90fcfe2d1952c505c788a.jpeg)](https://www.digikey.jp/ja/products/detail/digi-key-electronics/DKS-SOLDERBREAD-02/15970925)

- DigiKeyでは、プロトタイプからフルのPCBへの移行の際に役立つさまざまな評価ボードやデモボードをご用意しています。アンプから電源まで、幅広い製品が用意されています。これらは、製品をリバースエンジニアリングしてアイデアを自身のPCBに反映させる際にも役立ちます。

- ついに[DigiKey Red](https://www.digikey.jp/ja/resources/dkred)のような低コストで短い納期の製造サービスを利用して、独自の回路基板を製作する時が来たのかもしれません。

[![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/1/b/1bdda55ab81ccc28edcaf4728290f1677b8a430f.jpeg)](https://www.digikey.jp/ja/resources/dkred)

アクセスいただきありがとうございます。これは常に更新される文書であり、以下に読者がコメントや提案を残していただくことによって改善することができます。追加のヒントやベストプラクティスは特に歓迎します。

ご健闘をお祈りします。

APDahlen

 

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/definitive-guide-to-breadboarding-circuits/36584)