使用电子焊料焊接不锈钢

作者: Digi-Key 工程师 Robert Fay

我不时地会收到这样一个问题,关于使用Digi-Key上出售的焊料来焊接不锈钢线材、触点或其他表面。

这个问题的关键不在于无法实现,而是你需要使用酸性助焊剂来焊接不锈钢,但电子应用中并不建议使用酸性助焊剂。

Kester甚至在他们的网站上表示,他们不建议使用本帖所述的不锈钢焊接。(Soldering_to_Stainless_Steel.pdf(17.4 KB))。在这篇文章中,David Scheiner探讨了在 需要 焊接不锈钢的情况下,你有哪些选择。

  • 使用机械连接
  • 使用电镀不锈钢
  • 在非电气/电子应用(机械)中,你可以选用酸性助焊剂,例如Kester 817

那么,在电子应用中焊接不锈钢的秘诀是什么呢?这在David的文章中亦有提及,方法很简单,不算什么秘密。如果你读过这篇文章就会了解到可以使用电子焊料焊接的镀镍不锈钢,以及可以使用酸性助焊剂焊接的接头。不过接头的问题在于,支撑焊料附着到不锈钢上的腐蚀作用虽然很缓慢,但会不断持续,进而腐蚀接头并将缓慢溶解连接。

文章中数次提到上述方法的可行性,但并没有说明这只能起到短期的效果。在这种情况下,要想实现可靠的连接,机械方法也许才是最佳选择。

英文原文链接:Soldering Stainless Steel with Electronics Solder