用于冷却电源的风扇

当为一个电源系统选择用于冷却的 AC风扇DC风扇 时,您需要检查 CFM (立方英尺每分钟) 的额定值。风扇的CFM额定值是根据来自风扇的预期自由流动空气确定的。该CFM额定值是基于沒有背压,这意味着没有东西阻碍气流流动。

在一般的实际应用中,气流阻塞可能来自风扇扇叶保护罩、较小的排气口尺寸和较大的部件,例如散热器。为了确保在应用中是最小的背压,请尝试确保风扇外壳的出口端口比最小进口端口大50%左右。在大多数应用中,你可能会发现其他热负荷和部件,可以阻碍气流路径,因此,最好选择一个比你计算的CFM额定值更高的风扇。请记住: 在冷却过程中,没有更多的气流流动, 更高的CFM是更好的选择。

另一个较好的方法是选择一个速度更低的更大的风扇。较大的风扇以较慢的速度运行可以提供与较小的风扇以较高的速度运行相同的气流。较大的风扇运行在较慢的速度发生故障的概率更低,并在应用中产生更小的噪音。控制风扇速度电路通常用于控制来自设备的气流量。

如果在系统中有散热器,你应该把气流引向与散热器散热片之间的空隙方向保持在同一个方向。气流不应该垂直于散热片空隙方向。

airflow%20direction

参看:

英文原文链接: Fans for cooling Power Supply