什么是静态电流? 为什么它如此重要?

静态电流 (或 IQ ) 是IC的一个非常重要的参数,但常常被忽视。

静态电流可以定义为在不工作的情况下所使用的电流量。静态是指 IC 处于空载或非开关状态的任何一段时间,但是仍然是启用的。

为什么静态电流重要? 当你的设计在不完全运行的状态下,静态电流这个参数就变的很重要。当你看到可穿戴设备或物联网设备需要长时间使用电池时,这一点尤其重要。

例如电源芯片 LM7805,下面是一个简单的电池供电LED电路,由9V电池、降压芯片LM7805 ( 9V 转 5V ) 和一个微控制器控制LED的开关。

image

从上图所示,这是相当简单直接的电路,但我想确保我的新物联网项目节能。假如我的微处理器每小时会采样一次空气质量,你可能会选择一款在不用时就会休眠的微处理器,以节省电池寿命。所以在睡眠和不执行任何功能时,我们需要观察电路中的两个静态电流。首先LM7805会有一个大约6mA 的静态电流,虽然它看起来很小,但是当你打算节省电池寿命的时候,当你使用一周或一个月时,6mA 的静态电流会有很大的影响。如果当你开始添加几个元件,每个元件在你的电路中都有一个静态电流。当然,对于大多数应用来说,上面的电路并不完整,也不实用,但它有助于解释你在设计电路的时候为什么要注意静态电流这个参数。

有關更多静态电流的信息,請參閱:
TI: Quiescent Current.pdf (199.0 KB)

英文原文链接: What is Quiescent Current and why is it important?