如何回避反激式变压器的定制设计

作者: Digi-Key 工程师 Scott Raeker

反激式变压器电源在许多不同的产品中应用。其拓扑结构已被详细记录,并在特定应用电源开发时,有多种专用IC可供设计人员使用。

image

不过,对反激式功率级设计影响最大的组件是变压器。输入/输出电压和电流、绕组数、绕组匝数比和开关频率等变量可用于确定满足所需电源性能需要的变压器特性。除非设计人员可以遵循采用现成零件的参考设计,否则他们将需要设计定制反激式变压器或寻找具有适当特性的现成变压器。使用定制变压器的优点是可以完全满足各种要求。但定制变压器的缺点是,设计、制作原型和购买定制零件需要花费一定的成本和时间。寻找现成零件所面临的挑战是,确定合适的变压器会涉及许多的变量和分析工作。

Würth Elektronik开发了若干工具,可帮助客户寻找适用于其功率级设计的现成变压器。其中REDEXPERT就是组件选择和设计工具的在线集合。

02

REDEXPERT中的“功率级设计工具”包含适用于断续模式(DCM)、边界模式(BM)和准谐振(QR)反激式功率级拓扑的变压器设计工具。你在选择了功率级拓扑之后,就可以键入相关的参数了,包含:输入电压、输出电压/电流、PWM控制器和Mos管开关。该工具利用设计输入和变压器数据库的反向工程,从而找到适用于该应用的物料。

03

要了解有关使用变压器工具的详细讨论和示例,请参见归档的使用REDEXPERT来避免反激式变压器设计的网络研讨会,演讲者为Wurth的George Slama。

英文原文链接:How to avoid custom flyback transformer design