压力传感器的专业术语

对于传感器来说,它们在使用时的不同术语或规格在很多地方容易混淆。这里整理了一个信息来帮助解释其中的一些术语,以及它们如何适用于压力传感器

绝对压力 -(PSIA) - 这种类型的传感器测量压力相当于在理想真空状态下。换句话说,在海平面上,当压力口暴露在大气中它的测量值是14.7PSI (1大气压 = 14.7PSI)。输出将随着大气压力的变化而变化。

计示压力 - (PSIG) - 这个传感器测量相对于环境压力的压力。传感膜片的背面通过某种通气孔暴露在大气中,所以任何环境压力的变化会同时影响排气口和压力口,因此输出稳定。

密封压力 - (PSIS) - 这个传感器测量相对于密封大气压力的压力。它的隔膜的背面是完全密封的,它被密封在大约一个大气压下。

差分 - 该传感器测量一个端口的压力,并将其与另一个端口的压力进行比较。

最大压力 - 最大额定工作压力。

压力范围 - 最大压力和最小压力之间的代数差,据此可以校准设备。

可承受压力 - 可以施加到传感器的传感元件上而不引起输出特性的永久性变化压力。如果超过这个压力,传感元件可能被破坏。

损坏压力额定值 - 施加在传感器上的最大压力会导致灾难性的故障。一定不能超过损坏压力,损坏压力和可承受压力是最大压力的数倍。

线性度 - 线性度是指在工作压力范围内,传感器输出与压力之间直线关系的最大偏离。用对完整输出的百分比来表示。

重复性 - 在相同压力下连续应用,能够产生相同的输出。

迟滞 - 压力从最小到最大再从最大到最小的 输出的最大差值,偏差用百分数表示。

精度 - 我们网站上列出的关于压力传感器精度的唯一规范。这可能意味着两件事,所以查看数据手册是很重要的。

  • 典型精度 - 这是线性、重复性和室温滞后的综合。
  • 总误差 - 在操作温度下,各线性、重复性和滞后的最大允许误差。

英文原文链接: Pressure Sensor Terminology