如何处理未使用的或“无连接”的引脚

有时,你的电路不需要使用芯片上某些的引脚,或者在数据手册上标记为未使用的或N.C。在你的设计中,这些引脚应该保持“开路”吗?

image

一般来说,未使用的输入不应保持开路。处理未使用的引脚的方法取决于该引脚的功能。

  1. 数字电路通常具有用于配置其操作的输入,並且永久连接到逻辑1或者逻辑0状态。如果未使用的逻辑输入引脚具有內部上拉或者下拉电阻,那么这个引脚不需要连接;但是如果引脚可能暴露在静电场或者射频场中,那么需要将该引脚于外部Vdd或者Vss进行连接,这样将减少对设备的噪声干扰,并将提高其性能。

  2. 未使用的模拟信号输入通常应连接到直流电位,但有时可能需要通过电容在交流端接地。CMOS开关和多路复用器上未使用的引脚可以接收杂散静电场的信号并将其注入设备。这将降低设备的性能,所以尽量避免在这些部件上留下未使用的引脚。

  3. 未使用的电压输出很少需要端接,通常是浮空的,但是请注意,有些放大器输出(包括缓冲电压基准的输出)可能在没有电容或偶尔有电阻负载的情况下振荡。这种振荡可能会干扰系统其他部分的工作,必须通过在输出引脚上使用适当的电容或电阻来防止。

  4. 未使用的电流输出通常需要一个上拉(或下拉)连接到电源或接地,以防止电路的其他部分的错误操作。

最重要的是,必须了解未使用的引脚的功能,并找出该引脚存在的电势,什么电流流入它或者从它流出,它对静电场或者射频干扰的敏感度以及它是否需要容性或者阻性负载。IC的数据手册通常可以帮助你决定如何处理设计中未使用的引脚。

英文原文链接: What to do with Unused or 'No Connection' Pins?