# 高精度センサシステムにおける差動アンプの役割

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/52275>\
**Category:** 電子部品ペディア　～基礎、応用、実践～\
**Created:** [February 28, 2025, 3:54am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/52275 "2025-02-28T03:54:26Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [February 28, 2025, 3:54am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/52275/1 "2025-02-28T03:54:26Z")

</div>

以前のセンサに関する投稿では、[高精度センサアプリケーション向けシングルエンドオペアンプのトポロジ](https://forum.digikey.com/t/topic/48413)を詳しく検討しました。アンプ回路は、忠実度を維持しながらセンサ信号を増幅する高精度の信号チェーンにおいて、重要な役割を果たします。この投稿では、センサアプリケーションに不可欠な基本トポロジである **差動アンプ** に焦点を当てます。

## 差動アンプ

多くのセンサは、測定される物理的特性が2つの電圧の差として表される差動信号を出力します。  
差動出力のセンサを使用する利点の1つは、差動入力と高いコモンモード除去比（CMRR）を持つアンプによって、コモンモード電圧、すなわちセンサの両出力に存在する電圧を除去できることです。またセンサ出力からのコモンモード電圧を除去するだけでなく、差動信号伝送はシステムにいくつか他の利点を提供します。

利点の1つは、コモンモード除去が高いため、システムが電磁妨害（EMI）に対して影響を受けにくくなることです。外部EMIは差動信号の両方の導体にノイズを誘導します。このコモンモードノイズは差動アンプによって除去され、目的の差動信号が保持および増幅されるため、優れた信号対雑音比（SNR）が得られます。

差動信号伝送のもう1つの利点は、その振幅がシングルエンド信号の2倍になることです。これにより、信号対雑音比（SNR）が6dB改善されます。出力信号振幅が2倍になることで、差動入力アンプは、低電圧電源のアプリケーションにおいて、大きな信号振幅を許容するだけの十分な電圧範囲がない場合に、非常に有用となります。

### 差動アンプの動作

**差動アンプ** は、高精度の差動信号を増幅するための最も基本的で広く使用されているトポロジです（Figure 3）。差動アンプは、差動入力信号を受け、コモンモード電圧（VCM）を除去し、差動入力電圧（VDIFF）を増幅し、2つの入力電圧の差に比例する増幅されたシングルエンド信号を出力します。  
その伝達関数は単純に、VOUT = G x （VDIFF）と表されます。ここでVDIFF は（V2 – V1）であり、Gはアンプ回路のゲインの比（R2/R1）に等しくなります。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/c/d/cd824fce6b2e811d3571bf9e5ce71aeff05c9a2e.png)

シングルエンドアンプは入力が1つだけですが、差動アンプは2つの入力電圧、V1とV2で動作します。これは、オペアンプの入力である+INと-INとは異なります。コモンモード電圧は、2つの入力電圧の平均値として定義され、VCM =（V2 + V1）/2となります。  
例えば、V1が5V、V2が3Vの場合、コモンモード入力電圧は4Vになり、差動電圧は2Vになります。出力で増幅されるのは、この2Vの差動信号です。

前の投稿で述べたように、差動入力を備えたアンプのコモンモード除去比は、  
**CMRR = 20 × log10（ADIFF/ACM）** で表されます。

- **コモンモード除去比（CMRR）** は差動ゲインに比例して改善されます。
- これは大きな利点で、 **ゲインの向上** と **CMRR** の改善を同時に実現します。

もう1つ注意すべき点は、 **周波数** が高くなるにつれて **CMRR** が低下する傾向があるということです。

- 対象となる **信号周波数** で必要なコモンモード除去比を備えた **差動アンプ** を選択することが不可欠です。

### 抵抗器の許容差とアンプの精度

差動アンプのコモンモード除去比（CMRR）は、抵抗比（R2/R1およびR2’/R1’）をいかに正確に一致させるかに大きく依存します。 **Figure 3** の回路のようにディスクリート部品を使用する場合、このレベルの精度を達成することは困難です。

例えば、高精度のオペアンプは140dB以上のCMRRを有するかもしれませんが、許容差が0.1%の抵抗器とゲイン1で作られた4抵抗器使用の差動アンプは、最大でも54dBのCMRRしか達成できません。これは9 ビットADCのみの精度とほぼ同等であり、基本的な用途では使えるかもしれませんが、より優れた CMRRおよび抵抗のマッチングを必要とする高精度の用途には不十分です。

もう1つの重要な要素は **ゲイン精度** です。特定のゲインで信号を増幅するには、R2、R1、R1’、R2’に特定の抵抗値が選択されます。許容誤差内で公称抵抗値から少しでもずれると、比率の不整合が生じ、その結果、ゲイン誤差が発生します。さらに、抵抗値は温度によって変化するため、これらの不整合は時間の経過とともに **ゲインドリフト** につながります。

ディスクリートアンプ回路におけるこのような問題は、例えば抵抗比マッチングが0.01%のAnalog Devicesの[LT5400](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/resistor-networks-arrays/50?s=N4IgjCBcoLQdIDGUBmBDANgZwKYBoQB7KAbRAFYAGckAXQF96CAmUkAGQBVyAWSygAR16QA)ファミリや、0.003%マッチングの[LT5401](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/resistor-networks-arrays/50?s=N4IgTCBcDaIDIBUCsAWADARhAXQL5A)のような、非常にマッチングの良い抵抗ネットワークによって軽減することができます。

統合された差動アンプでは、アンプと抵抗器がモノリシック集積回路（IC）上に製造されるため、製造時において高精度なマッチングが確保されます。この設計では、抵抗器が同じ材料と温度を共有しているため、優れたCMRR、最小のゲイン誤差、ゲインドリフトの低減を提供します。  
多くの統合ソリューションでは、80dB～90dBのCMRR、0.005%～0.02%の低ゲイン誤差、1ppm/°Cの最小ドリフトを実現しています。

### 差動アンプの応用

#### 差動アンプを用いた電流検出

Figure 5に示すように、差動アンプは精密な電流検出に広く使用されています。負荷に流れる電流は、低抵抗値のシャント（検出）抵抗器を通過し、負荷電流に正比例する電圧をシャント抵抗器の両端に発生させます。この微小な差動電圧は、検出された電流を表しており、アナログ-デジタルコンバータ（ADC）の入力電圧範囲を十分に活用するために増幅されます。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/9/1/9107d6de28937d58459a86c00ebb12f6413f636a.png)

Figure 5に示されている回路は、シャント抵抗が電源と負荷の間（この位置の電流を測定）に配置されているハイサイド電流検出の例であり、シャント抵抗が負荷とグランドの間に配置されているローサイド電流検出の例ではありません。ハイサイド電流検出には、負荷におけるグランドへの短絡を検出できるなど、いくつかの利点があります。  
ハイサイド差動電流検出では、2つの重要な電圧を考慮する必要があります。

- シャント抵抗にかかる電圧（入力V2と入力V1の差）である **差動電圧（VDIFF）**
- V2とV1の両方に存在する **コモンモード電圧（VCM）**

この例では、オペアンプの+IN入力は電圧VSUPPLY（またはVLOAD + VDIFF）を検知し、オペアンプの-IN入力はVLOAD（またはVSUPPLY – VDIFF）を検知します。差動アンプは差動電圧を増幅し、コモンモード電圧を除去します。

ハイサイド電流検出を含む多くのアプリケーションでは、コモンモード入力電圧は差動電圧の振幅よりもはるかに大きくなる可能性があります。実際、それはオペアンプの電源電圧よりもはるかに高いことが多く、時には数百ボルトにも達します。出力におけるコモンモード誤差は入力におけるコモンモード電圧に正比例するため、極めて高いコモンモード入力電圧を持つシステムでは、高精度のアナログ出力信号を得るためには、それに見合った高いCMRRが必要となります。

差動アンプの重要な特性の1つは、電源電圧範囲をはるかに超える高いコモンモード電圧を除去できることです。これは、各入力の抵抗ネットワークが、オペアンプの入力+INと-INが指定された入力電圧範囲内に収まるように入力電圧V1とV2を減衰させるためです。

#### レベルシフト

差動アンプの利点の1つは、出力電圧レベルを簡単にシフトできることです。多くの差動アンプは、この目的のために基準入力を備えています。リファレンスピンに電圧を印加することで、入力の差がゼロのときに出力がこの基準電圧に一致するように設定できます。この機能は、アンプの出力を希望の基準電圧に合わせる場合に特に便利です。例えば、単一電源で双方向検出を行うために出力を電源電圧の半分に設定したり（Figure 6）、ダイナミックレンジを最大にするために出力をADCの入力範囲の中点に設定することができます（Figure 7）。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/9/0/90c1ea2f798b6b4bd91aaaa3438ef939f0a09144.png)

例えば、±2.5Vの間で振動する信号を、入力範囲が0V～5VのADCに供給する必要がある場合、入力範囲全体を利用するには、信号の中心をADCのフルスケール範囲の中点に合わせることが重要です。  
Figure 7はこれを実現する簡単な方法を示しています。ほかにも、1つの電圧を両方のREF入力ピンに印加して、出力基準電圧を直接設定することもできます。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/f/8/f8508aac6f732b83a78acc9bc798bd7eae4894cb.png)

## まとめ

差動アンプは、コモンモードノイズを除去しながら正確な信号増幅を行う、高精度センサアプリケーションに不可欠なものです。また、差動アンプは、電流検出、S/N比の改善、ADCとの出力レベルの整合に最適です。高いCMRRと正確な抵抗マッチングを備えた統合ソリューションは性能を向上させ、高精度システムに不可欠です。

### 関連記事：

[高精度センサアプリケーション向けシングルエンドオペアンプのトポロジを理解する](https://forum.digikey.com/t/topic/48413)  
[電流センスアンプと差動アンプとの違い](https://forum.digikey.com/t/4815-url/52256)

> **適用品番**
>
> | DigiKey品番 | メーカー品番 |
> | --- | --- |
> | MCP6D11T-E/MGTR-ND、MCP6D11T-E/MGCT-ND、MCP6D11T-E/MGDKR-ND | MCP6D11T-E/MG |
> | 296-INA597IDRTR-ND、296-INA597IDRCT-ND、296-INA597IDRDKR-ND | INA597IDR |
> | 296-38948-2-ND、296-38948-1-ND、296-38948-6-ND | INA132UA/2K5 |
> | 296-30342-2-ND、296-30342-1-ND、296-30342-6-ND | THS4531IDGKR |
> | 296-THS4531IRUNRTR-ND、296-THS4531IRUNRCT-ND、296-THS4531IRUNRDKR-ND | THS4531IRUNR |
> | INA133UA-ND | INA133UA |
> | 296-39226-2-ND、296-39226-1-ND、296-39226-6-ND | THS4521IDR |
> | 296-THP210DRTR-ND、296-THP210DRCT-ND、296-THP210DRDKR-ND | THP210DR |
> | 296-THP210DGKRTR-ND、296-THP210DGKRCT-ND、296-THP210DGKRDKR-ND | THP210DGKR |
> | 296-THS4561IRUNRTR-ND、296-THS4561IRUNRCT-ND、296-THS4561IRUNRDKR-ND | THS4561IRUNR |
> | 296-THS4561IDGKRTR-ND、296-THS4561IDGKRCT-ND、296-THS4561IDGKRDKR-ND | THS4561IDGKR |
> | 296-44562-2-ND、296-44562-1-ND、296-44562-6-ND | INA159AIDGKR |
> | 296-38947-2-ND、296-38947-1-ND、296-38947-6-ND | INA132U/2K5 |
> | 296-48547-2-ND、296-48547-1-ND、296-48547-6-ND | INA145UA/2K5 |
> | 296-35973-2-ND、296-35973-1-ND、296-35973-6-ND | THS4521IDGKR |
> | 296-THP210DGKTTR-ND、296-THP210DGKTCT-ND、296-THP210DGKTDKR-ND | THP210DGKT |
> | 296-24077-2-ND、296-24077-1-ND、296-24077-6-ND | THS4521IDGKT |
> | 505-AD8276ARMZ-ND | AD8276ARMZ |
> | 296-48683-2-ND、296-48683-1-ND、296-48683-6-ND | THS4551IRUNR |
> | 296-47312-2-ND、296-47312-1-ND、296-47312-6-ND | THS4551IDGKR |
> | 296-48682-2-ND、296-48682-1-ND、296-48682-6-ND | THS4551IRGTR |
> | 505-AD8276ARMZ-R7TR-ND、505-AD8276ARMZ-R7CT-ND、505-AD8276ARMZ-R7DKR-ND | AD8276ARMZ-R7 |
> | 296-41259-2-ND、296-41259-1-ND、296-41259-6-ND | INA146UA/2K5 |
> | AD8276ARZ-R7TR-ND、AD8276ARZ-R7CT-ND、AD8276ARZ-R7DKR-ND | AD8276ARZ-R7 |
> | 296-26062-2-ND、296-26062-1-ND、296-26062-6-ND | INA148UA/2K5 |
> | 296-39227-2-ND、296-39227-1-ND、296-39227-6-ND | THS4522IPWR |
> | AD8390AACPZ-R7TR-ND、AD8390AACPZ-R7CT-ND、AD8390AACPZ-R7DKR-ND | AD8390AACPZ-R7 |
> | 505-AD8137YCPZ-REEL7TR-ND、505-AD8137YCPZ-REEL7CT-ND、505-AD8137YCPZ-REEL7DKR-ND | AD8137YCPZ-REEL7 |
> | 505-AD8137YRZ-REEL7TR-ND、505-AD8137YRZ-REEL7CT-ND、505-AD8137YRZ-REEL7DKR-ND | AD8137YRZ-REEL7 |
> | 505-AD8137YRZ-ND | AD8137YRZ |
> | 296-44771-2-ND、296-44771-1-ND、296-44771-6-ND | THS4551IDGKT |
> | 296-24492-2-ND、296-24492-1-ND、296-24492-6-ND | INA148QDRQ1 |
> | 296-24071-5-ND | THS4522IPW |
> | AD8206YRZ-REEL7TR-ND、AD8206YRZ-REEL7CT-ND、AD8206YRZ-REEL7DKR-ND | AD8206YRZ-REEL7 |
> | AD8206YRZ-REELTR-ND、AD8206YRZ-REELCT-ND、AD8206YRZ-REELDKR-ND | AD8206YRZ-REEL |
> | INA148UA-ND | INA148UA |
> | 296-30028-2-ND、296-30028-1-ND、296-30028-6-ND | INA149AIDR |
> | LT1990CS8#TRPBFTR-ND、LT1990CS8#TRPBFCT-ND、LT1990CS8#TRPBFDKR-ND | LT1990CS8#TRPBF |
> | 505-LT1990CS8#PBF-ND | LT1990CS8#PBF |
> | AD8276BRMZ-R7TR-ND、AD8276BRMZ-R7CT-ND、AD8276BRMZ-R7DKR-ND | AD8276BRMZ-R7 |
> | 505-AD8278BRZ-R7TR-ND、505-AD8278BRZ-R7CT-ND、505-AD8278BRZ-R7DKR-ND | AD8278BRZ-R7 |
> | AD8278BRMZ-R7TR-ND、AD8278BRMZ-R7CT-ND、AD8278BRMZ-R7DKR-ND | AD8278BRMZ-R7 |
> | 505-AD8476ARMZ-ND | AD8476ARMZ |
> | AD8130ARZ-REELTR-ND、AD8130ARZ-REELCT-ND、AD8130ARZ-REELDKR-ND | AD8130ARZ-REEL |
> | AD8130ARMZ-REEL7TR-ND、AD8130ARMZ-REEL7CT-ND、AD8130ARMZ-REEL7DKR-ND | AD8130ARMZ-REEL7 |
> | 505-AD8130ARMZ-REELTR-ND、505-AD8130ARMZ-REELCT-ND、505-AD8130ARMZ-REELDKR-ND | AD8130ARMZ-REEL |
> | 505-AD8130ARZ-ND | AD8130ARZ |
> | 505-AD8130ARZ-REEL7TR-ND、505-AD8130ARZ-REEL7CT-ND、505-AD8130ARZ-REEL7DKR-ND | AD8130ARZ-REEL7 |
> | 296-40582-2-ND、296-40582-1-ND、296-40582-6-ND | THS4541IRUNR |
> | 505-AD8130ARMZ-ND | AD8130ARMZ |
> | LT1994CMS8#TRPBFTR-ND、LT1994CMS8#TRPBFCT-ND、LT1994CMS8#TRPBFDKR-ND | LT1994CMS8#TRPBF |
> | LT1994CDD#PBF-ND | LT1994CDD#PBF |
> | ADA4940-1ACPZ-RLTR-ND、ADA4940-1ACPZ-RLCT-ND、ADA4940-1ACPZ-RLDKR-ND | ADA4940-1ACPZ-RL |
> | 505-ADA4940-1ACPZ-R7TR-ND、505-ADA4940-1ACPZ-R7CT-ND、505-ADA4940-1ACPZ-R7DKR-ND | ADA4940-1ACPZ-R7 |
> | 505-ADA4940-1ARZ-ND | ADA4940-1ARZ |
> | 296-38942-2-ND、296-38942-1-ND、296-38942-6-ND | INA105KU/2K5 |
> | AD8205YRZ-R7TR-ND、AD8205YRZ-R7CT-ND、AD8205YRZ-R7DKR-ND | AD8205YRZ-R7 |
> | 505-LT1990HS8#PBF-ND | LT1990HS8#PBF |
> | 505-LT1990IS8#PBF-ND | LT1990IS8#PBF |
> | 296-47560-2-ND、296-47560-1-ND、296-47560-6-ND | THS4552IRTWT |
> | 296-20774-2-ND、296-20774-1-ND、296-20774-6-ND | THS4520RGTT |
> | AD8132ARMZ-REEL7TR-ND、AD8132ARMZ-REEL7CT-ND、AD8132ARMZ-REEL7DKR-ND | AD8132ARMZ-REEL7 |
> | 505-AD8132ARZ-ND | AD8132ARZ |
> | LTC1992CMS8#TRPBFTR-ND、LTC1992CMS8#TRPBFCT-ND、LTC1992CMS8#TRPBFDKR-ND | LTC1992CMS8#TRPBF |
> | AD8132ARZ-RLTR-ND、AD8132ARZ-RLCT-ND、AD8132ARZ-RLDKR-ND | AD8132ARZ-RL |
> | AD8132ARZ-R7TR-ND、AD8132ARZ-R7CT-ND、AD8132ARZ-R7DKR-ND | AD8132ARZ-R7 |
> | 505-AD8132ARMZ-ND | AD8132ARMZ |
> | AD8132ARMZ-REELTR-ND、AD8132ARMZ-REELCT-ND、AD8132ARMZ-REELDKR-ND | AD8132ARMZ-REEL |
> | 296-33286-5-ND | INA149AID |
> | LT1994IMS8#TRPBFTR-ND、LT1994IMS8#TRPBFCT-ND、LT1994IMS8#TRPBFDKR-ND | LT1994IMS8#TRPBF |
> | 505-LT1994IDD#PBF-ND | LT1994IDD#PBF |
> | 505-LT1994IMS8#PBF-ND | LT1994IMS8#PBF |
> | 296-43731-2-ND、296-43731-1-ND、296-43731-6-ND | THS4541QRGTRQ1 |
> | 296-26055-2-ND、296-26055-1-ND、296-26055-6-ND | INA117KU/2K5 |
> | MAX4198EUA+TTR-ND、MAX4198EUA+TCT-ND、MAX4198EUA+TDKR-ND | MAX4198EUA+T |
> | 296-38343-2-ND、296-38343-1-ND、296-38343-6-ND、2156-THS4541IRGTT-ND | THS4541IRGTT |
> | AD8475ARMZ-R7TR-ND、AD8475ARMZ-R7CT-ND、AD8475ARMZ-R7DKR-ND | AD8475ARMZ-R7 |
> | 505-AD8475ARMZ-ND | AD8475ARMZ |
> | LT1990ACS8#TRPBFTR-ND、LT1990ACS8#TRPBFCT-ND、LT1990ACS8#TRPBFDKR-ND | LT1990ACS8#TRPBF |
> | 505-LT1990ACS8#PBF-ND | LT1990ACS8#PBF |
> | 296-24315-2-ND、296-24315-1-ND、296-24315-6-ND | THS4524IDBTR |
> | INA117P-ND | INA117P |
> | LTC1992IMS8#PBF-ND | LTC1992IMS8#PBF |
> | LTC1992HMS8#PBF-ND | LTC1992HMS8#PBF |
> | AD8131ARZ-REELTR-ND、AD8131ARZ-REELCT-ND、AD8131ARZ-REELDKR-ND | AD8131ARZ-REEL |
> | AD8131ARMZ-REEL7TR-ND、AD8131ARMZ-REEL7CT-ND、AD8131ARMZ-REEL7DKR-ND | AD8131ARMZ-REEL7 |
> | 296-10047-2-ND、296-10047-1-ND、296-10047-6-ND | THS4131IDGNR |
> | INA105KP-ND | INA105KP |
> | 296-10044-2-ND、296-10044-1-ND、296-10044-6-ND | THS4130IDGNR |
> | INA117KU-ND | INA117KU |
> | 296-17730-2-ND、296-17730-1-ND、296-17730-6-ND | THS4509RGTT |
> | AD8476BRMZ-R7TR-ND、AD8476BRMZ-R7CT-ND、AD8476BRMZ-R7DKR-ND | AD8476BRMZ-R7 |
> | 505-AD8476BRMZ-ND | AD8476BRMZ |
> | AMP03GSZ-RLTR-ND、AMP03GSZ-RLCT-ND、AMP03GSZ-RLDKR-ND | AMP03GSZ-RL |
> | 505-AMP03GSZ-ND | AMP03GSZ |
> | LT6375IMS#PBF-ND | LT6375IMS#PBF |
> | 505-ADA4932-1YCPZ-R7TR-ND、505-ADA4932-1YCPZ-R7CT-ND、505-ADA4932-1YCPZ-R7DKR-ND | ADA4932-1YCPZ-R7 |
> | LT6600IS8-20#PBF-ND | LT6600IS8-20#PBF |
> | LT6600IS8-10#PBF-ND | LT6600IS8-10#PBF |
> | 2156-THS4501IDGN-ND、296-13046-5-ND | THS4501IDGN |
> | 505-ADA4932-1YCPZ-R2TR-ND、505-ADA4932-1YCPZ-R2CT-ND、505-ADA4932-1YCPZ-R2DKR-ND | ADA4932-1YCPZ-R2 |
> | AMP03GPZ-ND | AMP03GPZ |
> | 296-36591-2-ND、296-36591-1-ND、296-36591-6-ND | INA149AMDREP |
> | AD8139ACPZ-REEL7TR-ND、AD8139ACPZ-REEL7CT-ND、AD8139ACPZ-REEL7DKR-ND | AD8139ACPZ-REEL7 |
> | AD8139ARDZ-REELTR-ND、AD8139ARDZ-REELCT-ND、AD8139ARDZ-REELDKR-ND | AD8139ARDZ-REEL |
> | 505-AD8139ARDZ-REEL7TR-ND、505-AD8139ARDZ-REEL7CT-ND、505-AD8139ARDZ-REEL7DKR-ND | AD8139ARDZ-REEL7 |
> | 505-AD8139ARDZ-ND | AD8139ARDZ |
> | 505-LTC1992-1CMS8#PBF-ND | LTC1992-1CMS8#PBF |
> | LTC1992-2CMS8#PBF-ND | LTC1992-2CMS8#PBF |
> | 2156-INA106KP-ND、INA106KP-ND | INA106KP |
> | 505-AD8139ACPZ-R2TR-ND、505-AD8139ACPZ-R2CT-ND、505-AD8139ACPZ-R2DKR-ND | AD8139ACPZ-R2 |
> | 2156-THS4503IDGN-ND、296-13048-5-ND | THS4503IDGN |
> | 296-43981-2-ND、296-43981-1-ND、296-43981-6-ND | THS3217IRGVT |
> | LTC1992-1IMS8#PBF-ND | LTC1992-1IMS8#PBF |
> | AD626ARZ-REEL7TR-ND、AD626ARZ-REEL7CT-ND、AD626ARZ-REEL7DKR-ND | AD626ARZ-REEL7 |
> | ADA4930-1YCPZ-R2TR-ND、ADA4930-1YCPZ-R2CT-ND、ADA4930-1YCPZ-R2DKR-ND | ADA4930-1YCPZ-R2 |
> | 296-38513-2-ND、296-38513-1-ND、296-38513-6-ND | LMH5401IRMST |
> | 296-43490-5-ND | THS4521HD |
> | 296-INA500AIDBVRTR-ND、296-INA500AIDBVRCT-ND、296-INA500AIDBVRDKR-ND | INA500AIDBVR |
> | 296-INA500AIDCKRTR-ND、296-INA500AIDCKRCT-ND、296-INA500AIDCKRDKR-ND | INA500AIDCKR |
> | MCP6D11-E/MS-ND | MCP6D11-E/MS |
> | 296-46094-2-ND、296-46094-1-ND、296-46094-6-ND、2156-INA143UA/2K5-ND | INA143UA/2K5 |
> | INA154UA-ND | INA154UA |
> | 296-30379-2-ND、296-30379-1-ND、296-30379-6-ND | THS4531IDR |
> | 296-37634-2-ND、296-37634-1-ND、296-37634-6-ND | INA152EA/2K5 |
> | 296-INA592IDRTR-ND、296-INA592IDRCT-ND、296-INA592IDRDKR-ND | INA592IDR |
> | 296-THS4531AIRUNRTR-ND、296-THS4531AIRUNRCT-ND、296-THS4531AIRUNRDKR-ND | THS4531AIRUNR |
> | 296-31644-2-ND、296-31644-1-ND、296-31644-6-ND | INA154U/2K5 |
> | 296-30313-5-ND | THS4531IDGK |
> | 296-THS4561IRGTR-ND、296-THS4561IRGTRCT-ND、296-THS4561IRGTRDKR-ND | THS4561IRGTR |
> | INA157UA-ND | INA157UA |
> | 296-30380-2-ND、296-30380-1-ND、296-30380-6-ND | THS4531IRUNT |
> | 296-30429-5-ND | THS4531ID |
> | 296-INA592IDTTR-ND、296-INA592IDTCT-ND、296-INA592IDTDKR-ND | INA592IDT |
> | 296-35600-5-ND | THS4531AIDGK |
> | 296-35604-5-ND | THS4531AID |
> | INA154U-ND | INA154U |
> | 296-48972-2-ND、296-48972-1-ND、296-48972-6-ND | THS4531AIRUNT |
> | 296-24076-5-ND | THS4521ID |
> | 296-THS4561IDGKTTR-ND、296-THS4561IDGKTCT-ND、296-THS4561IDGKTDKR-ND | THS4561IDGKT |
> | INA2133UA-ND | INA2133UA |
> | ADA4830-2BCPZ-R7TR-ND、ADA4830-2BCPZ-R7CT-ND、ADA4830-2BCPZ-R7DKR-ND | ADA4830-2BCPZ-R7 |
> | INA133U-ND | INA133U |
> | AD8278ARMZ-ND | AD8278ARMZ |
> | AD8202YRZ-ND | AD8202YRZ |
> | 505-AD8276ARZ-ND | AD8276ARZ |
> | 296-18688-2-ND、296-18688-1-ND、296-18688-6-ND | INA159AIDGKT |
> | AD8216YRZ-ND | AD8216YRZ |
> | 296-45002-5-ND | INA2133U |
> | AD8137YRZ-REELTR-ND、AD8137YRZ-REELCT-ND、AD8137YRZ-REELDKR-ND | AD8137YRZ-REEL |
> | 296-45307-2-ND、296-45307-1-ND、296-45307-6-ND | THS4551IRUNT |
> | 296-45477-2-ND、296-45477-1-ND、296-45477-6-ND | THS4551IRGTT |
> | 505-AD8205YRZ-ND | AD8205YRZ |
> | 505-AD8137WYCPZ-R7TR-ND、505-AD8137WYCPZ-R7CT-ND、505-AD8137WYCPZ-R7DKR-ND | AD8137WYCPZ-R7 |
> | 296-39813-5-ND | THS4532IPW |
> | AD8202YRMZ-ND | AD8202YRMZ |
> | AD8206YRZ-ND | AD8206YRZ |
> | 296-46340-2-ND、296-46340-1-ND、296-46340-6-ND、2156-THS4520RGTR-ND | THS4520RGTR |
> | AD8278BRZ-ND | AD8278BRZ |
> | 505-AD8129ARZ-REEL7TR-ND、505-AD8129ARZ-REEL7CT-ND、505-AD8129ARZ-REEL7DKR-ND | AD8129ARZ-REEL7 |
> | 505-AD8129ARZ-ND | AD8129ARZ |
> | AD8216YRZ-R7TR-ND、AD8216YRZ-R7CT-ND、AD8216YRZ-R7DKR-ND | AD8216YRZ-R7 |
> | 505-LT1994CMS8#PBF-ND | LT1994CMS8#PBF |
> | 505-ADA4940-1ARZ-R7TR-ND、505-ADA4940-1ARZ-R7CT-ND、505-ADA4940-1ARZ-R7DKR-ND | ADA4940-1ARZ-R7 |
> | AD8275ARMZ-R7TR-ND、AD8275ARMZ-R7CT-ND、AD8275ARMZ-R7DKR-ND | AD8275ARMZ-R7 |
> | 296-45434-2-ND、296-45434-1-ND、296-45434-6-ND | THS4552IPWT |
> | 505-LTC1992CMS8#PBF-ND | LTC1992CMS8#PBF |
> | 505-AD8132WARMZ-R7TR-ND、505-AD8132WARMZ-R7CT-ND、505-AD8132WARMZ-R7DKR-ND | AD8132WARMZ-R7 |
> | 505-LT1990AIS8#PBF-ND | LT1990AIS8#PBF |
> | 296-50531-2-ND、296-50531-1-ND、296-50531-6-ND | THS4505DR |
> | LT1994HDD#PBF-ND | LT1994HDD#PBF |
> | 505-LT1994IDD#TRPBFTR-ND、505-LT1994IDD#TRPBFCT-ND、505-LT1994IDD#TRPBFDKR-ND | LT1994IDD#TRPBF |
> | 296-THS4541QWRGTRQ1TR-ND、296-THS4541QWRGTRQ1CT-ND、296-THS4541QWRGTRQ1DKR-ND | THS4541QWRGTRQ1 |
> | AD8476ARMZ-RLTR-ND、AD8476ARMZ-RLCT-ND、AD8476ARMZ-RLDKR-ND | AD8476ARMZ-RL |
> | AD8476ACPZ-R7TR-ND、AD8476ACPZ-R7CT-ND、AD8476ACPZ-R7DKR-ND | AD8476ACPZ-R7 |
> | AD8476ARMZ-R7TR-ND、AD8476ARMZ-R7CT-ND、AD8476ARMZ-R7DKR-ND | AD8476ARMZ-R7 |
> | 505-AD8475ACPZ-R7TR-ND、505-AD8475ACPZ-R7CT-ND、505-AD8475ACPZ-R7DKR-ND | AD8475ACPZ-R7 |
> | LTC1992HMS8#TRPBFTR-ND、LTC1992HMS8#TRPBFCT-ND、LTC1992HMS8#TRPBFDKR-ND | LTC1992HMS8#TRPBF |
> | LTC1992IMS8#TRPBFTR-ND、LTC1992IMS8#TRPBFCT-ND、LTC1992IMS8#TRPBFDKR-ND | LTC1992IMS8#TRPBF |
> | 505-AD8131ARMZ-ND | AD8131ARMZ |
> | 505-LT1990AHS8#PBF-ND | LT1990AHS8#PBF |
> | 296-24593-5-ND | THS4524IDBT |
> | 505-LT6600IS8-2.5#PBF-ND | LT6600IS8-2.5#PBF |
> | 505-AD8475BRMZ-R7TR-ND、505-AD8475BRMZ-R7CT-ND、505-AD8475BRMZ-R7DKR-ND | AD8475BRMZ-R7 |
> | LMH6881SQE/NOPBTR-ND、LMH6881SQE/NOPBCT-ND、LMH6881SQE/NOPBDKR-ND | LMH6881SQE/NOPB |
> | 296-INA159AMDGKTEPTR-ND、296-INA159AMDGKTEPCT-ND、296-INA159AMDGKTEPDKR-ND | INA159AMDGKTEP |
> | LT6600CS8-10#PBF-ND | LT6600CS8-10#PBF |
> | 2156-THS4141ID-ND、296-7556-5-ND | THS4141ID |
> | LT6375HMS#PBF-ND | LT6375HMS#PBF |
> | 2156-THS4151ID-ND、296-10054-5-ND | THS4151ID |
> | 296-18594-2-ND、296-18594-1-ND、296-18594-6-ND、2156-THS4513RGTT-ND | THS4513RGTT |
> | 505-ADA4930-1YCPZ-R7TR-ND、505-ADA4930-1YCPZ-R7CT-ND、505-ADA4930-1YCPZ-R7DKR-ND | ADA4930-1YCPZ-R7 |
> | 296-44214-2-ND、296-44214-1-ND、296-44214-6-ND | THS3215IRGVT |
> | 2156-THS4503IDGK-ND、296-16790-5-ND | THS4503IDGK |
> | 296-12938-5-ND | THS4503ID |
> | LT1994MPDD#PBF-ND | LT1994MPDD#PBF |
> | 505-LT6375AHMS#PBF-ND | LT6375AHMS#PBF |
> | 296-13344-2-ND、296-13344-1-ND、296-13344-6-ND | THS4150IDGNR |
> | 505-AD626ARZ-ND | AD626ARZ |
> | AD626ANZ-ND | AD626ANZ |
> | 296-38535-2-ND、296-38535-1-ND、296-38535-6-ND | LMH3401IRMST |
> | 296-49184-2-ND、296-49184-1-ND、296-49184-6-ND | INA133UA/2K5 |
> | 296-49185-2-ND、296-49185-1-ND、296-49185-6-ND | INA143U/2K5 |
> | 296-27986-2-ND、296-27986-1-ND、296-27986-6-ND | INA152EA/250 |
> | 296-41260-2-ND、296-41260-1-ND、296-41260-6-ND | INA157U/2K5 |
> | 296-46092-2-ND、296-46092-1-ND、296-46092-6-ND | INA133U/2K5 |
> | INA157U-ND | INA157U |
> | AD8276ARMZ-RLTR-ND、AD8276ARMZ-RLCT-ND、AD8276ARMZ-RLDKR-ND | AD8276ARMZ-RL |
> | AD8278ARMZ-R7TR-ND、AD8278ARMZ-R7CT-ND、AD8278ARMZ-R7DKR-ND | AD8278ARMZ-R7 |
> | 296-THS4567IRUNRTR-ND、296-THS4567IRUNRCT-ND、296-THS4567IRUNRDKR-ND | THS4567IRUNR |
> | AD8278ARZ-ND | AD8278ARZ |
> | 505-ADA4830-2WBCPZ-R7TR-ND、505-ADA4830-2WBCPZ-R7CT-ND、505-ADA4830-2WBCPZ-R7DKR-ND | ADA4830-2WBCPZ-R7 |
> | AD8202YRZ-R7TR-ND、AD8202YRZ-R7CT-ND、AD8202YRZ-R7DKR-ND | AD8202YRZ-R7 |
> | AD8202YRMZ-R7TR-ND、AD8202YRMZ-R7CT-ND、AD8202YRMZ-R7DKR-ND | AD8202YRMZ-R7 |
> | 505-AD8278BRMZ-ND | AD8278BRMZ |
> | 505-AD8276BRZ-R7TR-ND、505-AD8276BRZ-R7CT-ND、505-AD8276BRZ-R7DKR-ND | AD8276BRZ-R7 |
> | 505-AD8276BRMZ-ND | AD8276BRMZ |
> | 505-AD8276BRZ-ND | AD8276BRZ |
> | 2156-THS4121CD-ND、296-10041-5-ND | THS4121CD |
> | 505-AD8129ARMZ-ND | AD8129ARMZ |
> | 505-AD8275ARMZ-ND | AD8275ARMZ |
> | 505-AD8279ARZ-ND | AD8279ARZ |
> | AD8208WBRZ-ND | AD8208WBRZ |
> | LT1990IS8#TRPBFTR-ND、LT1990IS8#TRPBFCT-ND、LT1990IS8#TRPBFDKR-ND | LT1990IS8#TRPBF |
> | MAX4198EUA±ND | MAX4198EUA+ |
> | MAX4198ESA±ND | MAX4198ESA+ |
> | 296-52756-2-ND、296-52756-1-ND、296-52756-6-ND | THS4541IRUNT |
> | LT1990IMS8-10#PBF-ND | LT1990IMS8-10#PBF |
> | LT6375IDF#PBF-ND | LT6375IDF#PBF |
> | 2156-THS4504D-ND、296-15618-5-ND | THS4504D |
> | 505-AD8131ARZ-REEL7TR-ND、505-AD8131ARZ-REEL7CT-ND、505-AD8131ARZ-REEL7DKR-ND | AD8131ARZ-REEL7 |
> | 296-15620-5-ND | THS4505D |
> | 296-19324-2-ND、296-19324-1-ND、296-19324-6-ND、2156-THS4508RGTT-ND | THS4508RGTT |
> | AD8275BRMZ-R7TR-ND、AD8275BRMZ-R7CT-ND、AD8275BRMZ-R7DKR-ND | AD8275BRMZ-R7 |
> | 505-AD8275BRMZ-ND | AD8275BRMZ |
> | AD8279BRZ-ND | AD8279BRZ |
> | 505-LT1990AIS8#TRPBFTR-ND、505-LT1990AIS8#TRPBFCT-ND、505-LT1990AIS8#TRPBFDKR-ND | LT1990AIS8#TRPBF |
> | AD8476BCPZ-R7TR-ND、AD8476BCPZ-R7CT-ND、AD8476BCPZ-R7DKR-ND | AD8476BCPZ-R7 |
> | 505-AD8475BRMZ-ND | AD8475BRMZ |
> | AD8133ACPZ-REEL7TR-ND、AD8133ACPZ-REEL7CT-ND、AD8133ACPZ-REEL7DKR-ND | AD8133ACPZ-REEL7 |
> | 505-ADA4950-1YCPZ-R7TR-ND、505-ADA4950-1YCPZ-R7CT-ND、505-ADA4950-1YCPZ-R7DKR-ND | ADA4950-1YCPZ-R7 |
> | LT6600CS8-2.5#PBF-ND | LT6600CS8-2.5#PBF |
> | 505-AD8351ACPZ-R7TR-ND、505-AD8351ACPZ-R7CT-ND、505-AD8351ACPZ-R7DKR-ND | AD8351ACPZ-R7 |
> | 161-LT6600CS8-15#PBF-ND | LT6600CS8-15#PBF |
> | LT6375HDF#PBF-ND | LT6375HDF#PBF |
> | LT6600IS8-5#PBF-ND | LT6600IS8-5#PBF |
> | 505-LT6600IDF-10#PBF-ND | LT6600IDF-10#PBF |
> | LT6600IDF-2.5#PBF-ND | LT6600IDF-2.5#PBF |
> | 296-19325-2-ND、296-19325-1-ND、296-19325-6-ND、2156-THS4511RGTT-ND | THS4511RGTT |
> | ADA4939-1YCPZ-R7TR-ND、ADA4939-1YCPZ-R7CT-ND、ADA4939-1YCPZ-R7DKR-ND | ADA4939-1YCPZ-R7 |
> | LTC1992-2HMS8#PBF-ND | LTC1992-2HMS8#PBF |
> | 505-LT6375AHDF#PBF-ND | LT6375AHDF#PBF |
> | LTC1992-10HMS8#PBF-ND | LTC1992-10HMS8#PBF |
> | LTC1992-5HMS8#PBF-ND | LTC1992-5HMS8#PBF |
> | 2156-THS4151IDGN-ND、296-34224-5-ND | THS4151IDGN |
> | AD8206WYRZ-ND | AD8206WYRZ |
> | ADA4830-1BCPZ-R7TR-ND、ADA4830-1BCPZ-R7CT-ND、ADA4830-1BCPZ-R7DKR-ND | ADA4830-1BCPZ-R7 |
> | ADA4830-1WBCPZ-R7TR-ND、ADA4830-1WBCPZ-R7CT-ND、ADA4830-1WBCPZ-R7DKR-ND | ADA4830-1WBCPZ-R7 |
> | AD8202WYRZ-ND | AD8202WYRZ |
> | AD8203YRMZ-R7TR-ND、AD8203YRMZ-R7CT-ND、AD8203YRMZ-R7DKR-ND | AD8203YRMZ-R7 |
> | AD8208WBRMZ-ND | AD8208WBRMZ |
> | 2156-THS4141CD-ND、296-34218-5-ND | THS4141CD |
> | AD8205YRZ-RLTR-ND、AD8205YRZ-RLCT-ND、AD8205YRZ-RLDKR-ND | AD8205YRZ-RL |
> | 505-AD8208WBRZ-R7TR-ND、505-AD8208WBRZ-R7CT-ND、505-AD8208WBRZ-R7DKR-ND | AD8208WBRZ-R7 |
> | AD8209WBRMZ-RLTR-ND、AD8209WBRMZ-RLCT-ND、AD8209WBRMZ-RLDKR-ND | AD8209WBRMZ-RL |
> | 505-AD8209AWBRMZ-R7TR-ND、505-AD8209AWBRMZ-R7CT-ND、505-AD8209AWBRMZ-R7DKR-ND | AD8209AWBRMZ-R7 |
> | AD8209WBRMZ-R7TR-ND、AD8209WBRMZ-R7CT-ND、AD8209WBRMZ-R7DKR-ND | AD8209WBRMZ-R7 |
> | AD8205WYRZ-R7TR-ND、AD8205WYRZ-R7CT-ND、AD8205WYRZ-R7DKR-ND | AD8205WYRZ-R7 |
> | LT1990IS8-10#PBF-ND | LT1990IS8-10#PBF |
> | 505-AD8205WHRZ-ND | AD8205WHRZ |
> | 2156-THS4140CD-ND、296-34217-5-ND | THS4140CD |
> | 2156-THS4140ID-ND、296-7555-5-ND | THS4140ID |
> | 2156-THS4503CD-ND、296-34227-5-ND | THS4503CD |
> | 505-AD8134ACPZ-R2TR-ND、505-AD8134ACPZ-R2CT-ND、505-AD8134ACPZ-R2DKR-ND | AD8134ACPZ-R2 |
> | 2156-THS4502CDGN-ND、296-34226-5-ND | THS4502CDGN |
> | 2156-THS4141IDGN-ND、296-34219-5-ND | THS4141IDGN |
> | 2156-THS4151CD-ND、296-34221-5-ND | THS4151CD |
> | 2156-THS4151CDGK-ND、296-34222-5-ND | THS4151CDGK |
> | 2156-THS4503CDGN-ND、296-34229-5-ND | THS4503CDGN |
> | 2156-THS4151CDGN-ND、296-34223-5-ND | THS4151CDGN |
> | 505-ADA4930-1SCPZ-EPR7TR-ND、505-ADA4930-1SCPZ-EPR7CT-ND、505-ADA4930-1SCPZ-EPR7DKR-ND | ADA4930-1SCPZ-EPR7 |
> | ADA4930-1SCPZ-EPR2TR-ND、ADA4930-1SCPZ-EPR2CT-ND、ADA4930-1SCPZ-EPR2DKR-ND、2156-ADA4930-1SCPZ-EPR2-ND | ADA4930-1SCPZ-EPR2 |
> | LT6600IS8-15#PBF-ND | LT6600IS8-15#PBF |
> | 296-INA500BIDCKRTR-ND、296-INA500BIDCKRCT-ND、296-INA500BIDCKRDKR-ND | INA500BIDCKR |
> | 296-INA500CIDCKRTR-ND、296-INA500CIDCKRCT-ND、296-INA500CIDCKRDKR-ND | INA500CIDCKR |
> | 296-INA500BIDBVRTR-ND、296-INA500BIDBVRCT-ND、296-INA500BIDBVRDKR-ND | INA500BIDBVR |
> | 296-INA500CIDBVRTR-ND、296-INA500CIDBVRCT-ND、296-INA500CIDBVRDKR-ND | INA500CIDBVR |
> | 296-INA597IDRCTTR-ND、296-INA597IDRCTCT-ND、296-INA597IDRCTDKR-ND | INA597IDRCT |
> | 296-INA592IDRCTTR-ND、296-INA592IDRCTCT-ND、296-INA592IDRCTDKR-ND | INA592IDRCT |
> | 505-ADA4830-1BCPZ-R2TR-ND、505-ADA4830-1BCPZ-R2CT-ND、505-ADA4830-1BCPZ-R2DKR-ND | ADA4830-1BCPZ-R2 |
> | 505-LT6600CDF-2.5#PBF-ND | LT6600CDF-2.5#PBF |
> | 505-AD8206WYRZ-R7TR-ND、505-AD8206WYRZ-R7CT-ND、505-AD8206WYRZ-R7DKR-ND | AD8206WYRZ-R7 |
> | 2156-THS4504DGN-ND、296-15619-5-ND | THS4504DGN |
> | 505-ADA4940-1ARZ-RLTR-ND、505-ADA4940-1ARZ-RLCT-ND、505-ADA4940-1ARZ-RLDKR-ND | ADA4940-1ARZ-RL |
> | AD8279ARZ-RLTR-ND、AD8279ARZ-RLCT-ND、AD8279ARZ-RLDKR-ND | AD8279ARZ-RL |
> | 175-MAX4199EUA±ND | MAX4199EUA+ |
> | 505-MAX4199ESA±ND | MAX4199ESA+ |
> | 2156-THS4120IDGN-ND、THS4120IDGN-ND | THS4120IDGN |
> | AD8209WHRMZ-ND | AD8209WHRMZ |
> | 296-THS4509QRGTRQ1TR-ND、296-THS4509QRGTRQ1CT-ND、296-THS4509QRGTRQ1DKR-ND、2156-THS4509QRGTRQ1-ND | THS4509QRGTRQ1 |
> | AD8134ACPZ-REEL7TR-ND、AD8134ACPZ-REEL7CT-ND、AD8134ACPZ-REEL7DKR-ND | AD8134ACPZ-REEL7 |
> | 296-THS4502IDGNRTR-ND、296-THS4502IDGNRCT-ND、296-THS4502IDGNRDKR-ND、2156-THS4502IDGNR-ND | THS4502IDGNR |
> | 2156-CA3054-ND | CA3054 |
> | 2156-LMP8275MAX/NOPB-ND | LMP8275MAX/NOPB |
> | 2156-LMP8275MA/NOPB-ND | LMP8275MA/NOPB |
> | 2156-LMP8277MA/NOPB-ND | LMP8277MA/NOPB |
> | 2156-LMP8275MAX-ND | LMP8275MAX |
> | 2156-LMP8276MA-ND | LMP8276MA |
> | 2156-LMP8276MA/NOPB-ND | LMP8276MA/NOPB |
> | 2156-EL2142CS-T7-ND | EL2142CS-T7 |
> | 2156-EL2141CS-T7-ND | EL2141CS-T7 |
> | AD8278ARZ-R7TR-ND、2156-AD8278ARZ-R7-ND | AD8278ARZ-R7 |
> | 2156-AD8200YR-REEL-ND | AD8200YR-REEL |
> | 2156-AD8200YR-REEL7-ND | AD8200YR-REEL7 |
> | 2156-AD8202YRM-ND | AD8202YRM |
> | 505-LT1994CDD#TRPBFTR-ND | LT1994CDD#TRPBF |
> | 505-LT1990HS8#TRPBFTR-ND | LT1990HS8#TRPBF |
> | 505-AD8209AWBRMZ-RLTR-ND | AD8209AWBRMZ-RL |
> | AD8202WYRMZ-RLTR-ND、2156-AD8202WYRMZ-RL-ND | AD8202WYRMZ-RL |
> | AD8208WBRMZ-RLTR-ND、2156-AD8208WBRMZ-RL-ND | AD8208WBRMZ-RL |
> | 2156-LMH6550MM-ND | LMH6550MM |
> | 2156-EL2141CS-ND | EL2141CS |
> | 2156-EL2142CS-ND | EL2142CS |
> | AD8216WYRZ-R7TR-ND、2156-AD8216WYRZ-R7-ND | AD8216WYRZ-R7 |
> | THS4121IDGKR-ND、2156-THS4121IDGKR-ND | THS4121IDGKR |
> | 2156-THS4121ID-ND、296-10042-5-ND | THS4121ID |
> | 2156-THS4120IDGK-ND、296-18846-5-ND | THS4120IDGK |
> | 2156-THS4120CDGN-ND、296-34211-5-ND | THS4120CDGN |
> | 2156-AD8390ACPZ-R2-ADTR-ND | AD8390ACPZ-R2 |
> | AD8206WHRZ-RLTR-ND、2156-AD8206WHRZ-RL-ND | AD8206WHRZ-RL |
> | AD8208WHRMZ-RL-ND、2156-AD8208WHRMZ-RL-ND | AD8208WHRMZ-RL |
> | 2156-AD8208WHRMZ-ND、AD8208WHRMZ-ND | AD8208WHRMZ |
> | AD8208WHRZ-RL-ND、2156-AD8208WHRZ-RL-505-ND | AD8208WHRZ-RL |
> | 2156-THS4121IDGK-ND、296-17555-5-ND | THS4121IDGK |
> | 2156-EL5173ISZ-T7-REN-ND | EL5173ISZ-T7-REN |
> | THS4505DGNR-ND、2156-THS4505DGNR-ND | THS4505DGNR |
> | 2156-THS4504DGK-ND、296-16796-5-ND | THS4504DGK |
> | 2156-THS4505DGK-ND、296-16791-5-ND | THS4505DGK |
> | THS4504DGNR-ND、2156-THS4504DGNR-ND | THS4504DGNR |
> | 2156-THS4120ID-ND、296-11983-5-ND | THS4120ID |
> | 505-ADA4932-1YCPZ-RLTR-ND | ADA4932-1YCPZ-RL |
> | 2156-THS4121IDGN-ND、296-41106-5-ND | THS4121IDGN |
> | 505-ADA4830-2BCPZ-R2TR-ND、505-ADA4830-2BCPZ-R2CT-ND、505-ADA4830-2BCPZ-R2DKR-ND | ADA4830-2BCPZ-R2 |
> | 505-LT6600CS8-2.5#TRPBFTR-ND | LT6600CS8-2.5#TRPBF |
> | 2156-AD8476BCPZ-WP-ND、AD8476BCPZ-WP-ND | AD8476BCPZ-WP |
> | 2156-THS4505DGN-ND、296-15621-5-ND | THS4505DGN |
> | 2156-THS4130IDGKR-296-ND | THS4130IDGKR |
> | AD8133ACPZ-REEL-ND、2156-AD8133ACPZ-REEL-ND | AD8133ACPZ-REEL |
> | 2156-AD8134ACP-R2-ND | AD8134ACP-R2 |
> | MAX9627ATC+T-ND、2156-MAX9627ATC+T-ND | MAX9627ATC+T |
> | 505-LT6600IS8-2.5#TRPBFTR-ND | LT6600IS8-2.5#TRPBF |
> | 505-AD8202YRMZ-RLTR-ND、505-AD8202YRMZ-RLCT-ND | AD8202YRMZ-RL |
> | THS4120CD-ND | THS4120CD |
> | 2156-LMH6550MA-TI-ND | LMH6550MA-TI |
> | 2156-LMH6550MA-ND | LMH6550MA |
> | 505-LTC1992-2CMS8#TRPBFTR-ND | LTC1992-2CMS8#TRPBF |
> | 2156-MAX9627ATC±ND、MAX9627ATC±ND | MAX9627ATC+ |
> | 505-AD8129ARMZ-REEL7TR-ND、505-AD8129ARMZ-REEL7CT-ND | AD8129ARMZ-REEL7 |
> | 505-AD8202WYRZ-RLTR-ND、505-AD8202WYRZ-RLCT-ND | AD8202WYRZ-RL |
> | 296-13343-2-ND、296-13343-1-ND、296-13343-6-ND、2156-THS4121IDGNR-ND | THS4121IDGNR |
> | 505-AD8206WYRZ-RLTR-ND、505-AD8206WYRZ-RLCT-ND、2156-AD8206WYRZ-RL-ND | AD8206WYRZ-RL |
> | 2156-THS4141IDGK-ND、296-16779-5-ND | THS4141IDGK |
> | 2156-THS4140IDGK-ND、296-16778-5-ND | THS4140IDGK |
> | 2156-THS4140CDGN-ND、THS4140CDGN-ND | THS4140CDGN |
> | 2156-THS4501CD-ND、THS4501CD-ND | THS4501CD |
> | 2156-THS4500IDGK-ND、296-16787-5-ND | THS4500IDGK |
> | 2156-THS4500ID-ND、296-12935-5-ND | THS4500ID |
> | 2156-THS4500CD-ND、THS4500CD-ND | THS4500CD |
> | 2156-THS4501IDGK-ND、296-16788-5-ND | THS4501IDGK |
> | THS4501IDR-ND、2156-THS4501IDR-ND | THS4501IDR |
> | 2156-THS4501CDGN-ND、THS4501CDGN-ND | THS4501CDGN |
> | 296-49271-2-ND、296-49271-1-ND、296-49271-6-ND、2156-THS4509RGTR-ND | THS4509RGTR |
> | THS4503IDGNR-ND、2156-THS4503IDGNR-ND | THS4503IDGNR |
> | THS4502CDGNR-ND、2156-THS4502CDGNR-ND | THS4502CDGNR |
> | THS4502IDR-ND、2156-THS4502IDR-ND | THS4502IDR |
> | 2156-THS4502IDGK-ND、296-16789-5-ND | THS4502IDGK |
> | 2156-THS4503CDGK-ND、296-34228-5-ND | THS4503CDGK |
> | 2156-THS4502CD-ND、296-34225-5-ND | THS4502CD |
> | 2156-THS4141CDGN-ND、THS4141CDGN-ND | THS4141CDGN |
> | 2156-THS4140IDGN-ND、THS4140IDGN-ND | THS4140IDGN |
> | 2156-THS4501ID-ND、296-12936-5-ND | THS4501ID |
> | 2156-THS4151IDGK-ND、296-16781-5-ND | THS4151IDGK |
> | 2156-THS4150ID-ND、296-10052-5-ND | THS4150ID |
> | 2156-AD815AY-ND | AD815AY |
> | 2156-AD815AVR-ND | AD815AVR |
> | 2156-AD815AYS-ND | AD815AYS |
> | 296-44259-2-ND、296-44259-1-ND、296-44259-6-ND | INA106U/2K5 |
> | 2156-THS4502ID-ND、296-12937-5-ND | THS4502ID |
> | 2156-THS4150CD-ND、296-34220-5-ND | THS4150CD |
> | 296-10049-2-ND、296-10049-1-ND、296-10049-6-ND、2156-THS4140IDGNR-ND | THS4140IDGNR |
> | 296-12302-2-ND、296-12302-1-ND、296-12302-6-ND、2156-THS4141IDGNR-ND | THS4141IDGNR |
> | 2156-THS4150CDGN-ND、THS4150CDGN-ND | THS4150CDGN |
> | 2156-THS4150IDGN-ND、THS4150IDGN-ND | THS4150IDGN |
> | 505-LT6600IS8-5#TRPBFTR-ND、505-LT6600IS8-5#TRPBFCT-ND、505-LT6600IS8-5#TRPBFDKR-ND | LT6600IS8-5#TRPBF |
> | 296-28262-2-ND、296-28262-1-ND、296-28262-6-ND、2156-THS4503CDGNR-ND | THS4503CDGNR |
> | 505-AD8133ACPZ-R2TR-ND、505-AD8133ACPZ-R2CT-ND、505-AD8133ACPZ-R2DKR-ND | AD8133ACPZ-R2 |
> | 296-12303-2-ND、296-12303-1-ND、296-12303-6-ND、2156-THS4151IDGNR-ND | THS4151IDGNR |
> | 296-43610-2-ND、296-43610-1-ND、296-43610-6-ND | THS4524MDBTREP |
> | 2156-AMP03BJ/883C-ND | AMP03BJ/883C |
> | 296-19510-2-ND、296-19510-1-ND、296-19510-6-ND、2156-THS4503MDGNREP-ND | THS4503MDGNREP |
> | 2156-INA105AM-ND、INA105AM-ND | INA105AM |
> | 2156-INA105BM-ND、INA105BM-ND | INA105BM |
> | 2156-CA3049T-ND | CA3049T |
> | 2156-EL5371IUZ-1833-ND | EL5371IUZ |
> | 2156-LMH6881SQ/NOPB-ND | LMH6881SQ/NOPB |
> | ISL55210IRTZ-ND | ISL55210IRTZ |
> | 505-ADA4940-1ACPZ-R2TR-ND、505-ADA4940-1ACPZ-R2CT-ND、505-ADA4940-1ACPZ-R2DKR-ND | ADA4940-1ACPZ-R2 |
> | 505-LTC1992-10IMS8#PBF-ND | LTC1992-10IMS8#PBF |
> | 505-LTC1992-1HMS8#PBF-ND | LTC1992-1HMS8#PBF |
> | LTC1992-2IMS8#PBF-ND | LTC1992-2IMS8#PBF |
> | 296-INA597IDTTR-ND、296-INA597IDTCT-ND、296-INA597IDTDKR-ND | INA597IDT |
> | 505-LT6600CS8-20#PBF-ND | LT6600CS8-20#PBF |
> | LT6600CS8-5#PBF-ND | LT6600CS8-5#PBF |
> | LTC1992-10CMS8#PBF-ND | LTC1992-10CMS8#PBF |
> | AD626BNZ-ND | AD626BNZ |
> | 296-49501-ND | THS4521SHKJ |
> | 505-AD8202WYRMZ-ND | AD8202WYRMZ |
> | AD8203YRMZ-ND | AD8203YRMZ |
> | 505-AD8209WBRMZ-ND | AD8209WBRMZ |
> | AD8209AWBRMZ-ND | AD8209AWBRMZ |
> | 296-34212-5-ND | THS4121CDGK |
> | AD8216WYRZ-ND | AD8216WYRZ |
> | AD8205WYRZ-ND | AD8205WYRZ |
> | AD8475ACPZ-WP-ND | AD8475ACPZ-WP |
> | 2156-THS4502IDGN-ND、296-13047-5-ND | THS4502IDGN |
> | 505-AD8476ACPZ-WP-ND | AD8476ACPZ-WP |
> | 505-LT6600CDF-10#PBF-ND | LT6600CDF-10#PBF |
> | 505-LTC1992-5CMS8#PBF-ND | LTC1992-5CMS8#PBF |
> | 505-AD8206WHRZ-ND | AD8206WHRZ |
> | 505-AD8208WHRZ-ND | AD8208WHRZ |
> | 505-LTC1992-5IMS8#PBF-ND | LTC1992-5IMS8#PBF |
> | AD8208WBRMZ-R7TR-ND、2156-AD8208WBRMZ-R7-ND | AD8208WBRMZ-R7 |
> | 2156-THS4509RGTT-296-ND | THS4509RGTT |
> | 2156-THS4150IDGNG4-TI-ND | THS4150IDGNG4 |
> | 2156-5962-9563901MGA-ND | 5962-9563901MGA |
> | 2156-5962-0722301VFA-ND | 5962-0722301VFA |
> | 505-AD8131ARZ-ND | AD8131ARZ |
> | 296-13045-5-ND | THS4500IDGN |
> | MCP6D11-E/MG-ND | MCP6D11-E/MG |
> | 5503-TPA9363-SO1RTR-ND、5503-TPA9363-SO1RCT-ND、5503-TPA9363-SO1RDKR-ND | TPA9363-SO1R |
> | 5503-TPA9152-SO1RTR-ND、5503-TPA9152-SO1RCT-ND、5503-TPA9152-SO1RDKR-ND | TPA9152-SO1R |
> | LTC1992-2HMS8#TRPBF-ND、505-LTC1992-2HMS8#TRPBFCT-ND、505-LTC1992-2HMS8#TRPBFDKR-ND | LTC1992-2HMS8#TRPBF |
> | 5503-TPA9151B-SO1RTR-ND、5503-TPA9151B-SO1RCT-ND、5503-TPA9151B-SO1RDKR-ND | TPA9151B-SO1R |
> | 2129-NJM2794V-TE1TR-ND | NJM2794V-TE1 |
> | 2129-NJM2794RB2-TE1TR-ND | NJM2794RB2-TE1 |
> | 296-INA597IDRCRTR-ND | INA597IDRCR |
> | AD8278ARMZ-RLTR-ND | AD8278ARMZ-RL |
> | AD8276ARZ-RLTR-ND | AD8276ARZ-RL |
> | 296-INA592IDRCRTR-ND | INA592IDRCR |
> | 505-AD8390AACPZ-RLTR-ND | AD8390AACPZ-RL |
> | AD8202YRZ-RLTR-ND | AD8202YRZ-RL |
> | AD8276BRMZ-RLTR-ND | AD8276BRMZ-RL |
> | AD8276BRZ-RLTR-ND | AD8276BRZ-RL |
> | AD8278BRMZ-RLTR-ND | AD8278BRMZ-RL |
> | AD8129ARZ-REELTR-ND | AD8129ARZ-REEL |
> | AD8216YRZ-RLTR-ND | AD8216YRZ-RL |
> | AD8275ARMZ-RLTR-ND | AD8275ARMZ-RL |
> | AD8208WBRZ-RLTR-ND | AD8208WBRZ-RL |
> | AD8279ARZ-R7TR-ND | AD8279ARZ-R7 |
> | AD8216WYRZ-RLTR-ND | AD8216WYRZ-RL |
> | 296-INA157UA/2K5TR-ND、296-INA157UA/2K5CT-ND、296-INA157UA/2K5DKR-ND | INA157UA/2K5 |
> | AD8205WYRZ-RLTR-ND | AD8205WYRZ-RL |
> | 505-MAX4199ESA+TTR-ND | MAX4199ESA+T |
> | 296-THS4531AIDGKRTR-ND、296-THS4531AIDGKRCT-ND、296-THS4531AIDGKRDKR-ND | THS4531AIDGKR |
> | 296-THS4531AIDRTR-ND、296-THS4531AIDRCT-ND、296-THS4531AIDRDKR-ND | THS4531AIDR |
> | MAX4198ESA+T-ND | MAX4198ESA+T |
> | LT1990IMS8-10#TRPBF-ND | LT1990IMS8-10#TRPBF |
> | LT1990IS8-10#TRPBF-ND | LT1990IS8-10#TRPBF |
> | AD8475ARMZ-RLTR-ND | AD8475ARMZ-RL |
> | AD8475ACPZ-RL-ND | AD8475ACPZ-RL |
> | AD8476ACPZ-RL-ND | AD8476ACPZ-RL |
> | THS4121CDGKR-ND | THS4121CDGKR |
> | AD8131ARMZ-REELTR-ND | AD8131ARMZ-REEL |
> | THS4541IRGTR-ND | THS4541IRGTR |
> | AD8209WHRMZ-RL-ND | AD8209WHRMZ-RL |
> | AD8279BRZ-R7TR-ND | AD8279BRZ-R7 |
> | AD8279BRZ-RLTR-ND | AD8279BRZ-RL |
> | LT1990AHS8#TRPBF-ND | LT1990AHS8#TRPBF |
> | EL5378IUZ-T13-ND | EL5378IUZ-T13 |
> | THS4504DR-ND | THS4504DR |
> | AD8476BRMZ-RLTR-ND | AD8476BRMZ-RL |
> | AD8476BCPZ-RL-ND | AD8476BCPZ-RL |
> | AD8205WHRZ-RLTR-ND | AD8205WHRZ-RL |
> | LT6375IMS#TRPBF-ND | LT6375IMS#TRPBF |
> | AD8134ACPZ-REEL-ND | AD8134ACPZ-REEL |
> | AD8475BRMZ-RLTR-ND | AD8475BRMZ-RL |
> | EL5378IUZ-ND | EL5378IUZ |
> | LT6375IDF#TRPBF-ND | LT6375IDF#TRPBF |
> | 296-THS4532IPWRTR-ND、296-THS4532IPWRCT-ND、296-THS4532IPWRDKR-ND | THS4532IPWR |
> | ADA4950-1YCPZ-RL-ND | ADA4950-1YCPZ-RL |
> | THS4131IDGKR-ND | THS4131IDGKR |
> | THS4131IDR-ND | THS4131IDR |
> | EL5378IUZ-T7TR-ND | EL5378IUZ-T7 |
> | THS4130IDGKR-ND | THS4130IDGKR |
> | THS4130IDR-ND | THS4130IDR |
> | LMH6881SQX/NOPB-ND | LMH6881SQX/NOPB |
> | MAX9626ATC+T-ND | MAX9626ATC+T |
> | LT6600CS8-5#TRPBF-ND | LT6600CS8-5#TRPBF |
> | LT6600CS8-10#TRPBF-ND | LT6600CS8-10#TRPBF |
> | LT6600CDF-10#TRPBF-ND | LT6600CDF-10#TRPBF |
> | 505-AD8479ARZ-ND | AD8479ARZ |
> | 505-AD8479ARZ-RLTR-ND、505-AD8479ARZ-RLCT-ND、505-AD8479ARZ-RLDKR-ND | AD8479ARZ-RL |
> | 505-AD8479BRZ-ND | AD8479BRZ |
> | 505-AD8479TRZ-EP-ND | AD8479TRZ-EP |
> | 505-AD8479BRZ-RLTR-ND | AD8479BRZ-RL |
> | 505-AD8479TRZ-EP-R7TR-ND | AD8479TRZ-EP-R7 |

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/the-role-of-difference-amplifiers-in-precision-sensor-systems/47162)