# 步進馬達 驅動實例

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/52411>\
**Category:** 產品技術提示\
**Tags:** trinamic, arduino\
**Created:** [March 5, 2025, 8:24am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/52411 "2025-03-05T08:24:42Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Barley\_Li](https://sea2.discourse-cdn.com/digikey/user_avatar/forum.digikey.com/barley_li/32/558_2.png) [@Barley\_Li](https://forum.digikey.com/u/Barley_Li)\
**Post date:** [March 5, 2025, 8:24am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/52411/1 "2025-03-05T08:24:42Z")

</div>

#### 實例：使用控制板[Arduino Mega 2560](https://www.digikey.tw/zh/products/detail/arduino/A000067/2639006)控制步進馬達驅動板[TMC5130-EVAL](https://www.digikey.tw/zh/products/detail/trinamic-motion-control-gmbh/TMC5130-EVAL/5325765)來驅動步進馬達。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/9/1/91f8775bdab51a7f5ec7a9847c9e5fb0b6a39ad7.jpeg)  
圖 1 Arduino Mega2560 評估板

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/8/b/8b3f19ddbdbafcfc614602fce570ef4bbdf5049e.jpeg)  
圖 2 TMC5130 馬達驅動板

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/6/a/6a443956540ba51b147646052e3f7a1fb69e4b31.png)

圖 3 使用 Arduino Mega 控制步進馬達驅動板 TMC5130-EVAL

**控制器：** Arduino Mega 2560 是一款採用 ATmega2560 的微控制器板。它有 54 個數位輸入/輸出接腳（其中 15 個可以用作 PWM 輸出）、16 個類比輸入、4 個 UART（硬體序列埠）、一個 16MHz 晶體振盪器、一個USB連接、一個電源插座、一個ICSP接頭和一個重定按鈕。它包含支持微控制器所需的一切；只需用USB纜線將其連接到電腦，或用交流到直流適配器或電池為其供電即可開始使用。

**步進馬達驅動板** ：TMC5130 是一個完全整合的步進馬達驅動器和控制器系統，允許從任何微控制器遠端控制步進馬達。它在硬體上實現了所有即時關鍵任務。一旦配置，馬達可以透過給出目標位置、命令歸航序列或給出目標速度來驅動。使用 TMC5130 的好處包括：易於使用，使用 256 微步的馬達精度，低馬達雜訊（無雜訊隱藏斬波器），無感測器失速檢測（stallGuard2），無階躍損耗，dcStep 和 coolStep、UART 或 SPI 控制介面的高效率，高電壓範圍、小外型尺寸，以及低部件數量。

### 1. 確保 Arduino Mega 與 TMC5130-EVAL 有電壓匹配

如果 Arduino 是 5V 控制板，則必須將 TMC5130-EVAL 上的一個電阻從位置 R3 重新定位到 R8。這將 TMC5130 的邏輯電平設置為 +5V。

### 2. 連線

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/3/1/3199e7504475c1737b2cc18d145fb0f002381168.jpeg)  
圖 4 TMC5130 與 Arduino Mega 2560 連接（圖片來源於 Trinamic）

上圖的纜線顏色  
+5V - \>紅色  
GND - \>藍色  
SDO - \>黃色  
SDI - \>橙色  
SCK - \>白色  
CSN - \>灰色  
DRV\_ENN - \>黑色  
CLK16 - \>綠色

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/2/f/2f31f6d64288cafe3e79e6e8e504aa88b50e66db.png)  
圖 5 接腳對應的訊號（圖片來源於 Trinamic）

接腳對應的訊號，在 Arduino 程式碼的注釋部分記錄了配置。

### ARDUINO 程式碼

下面的 Arduino 程式碼不需要任何額外的函式庫。SPI 函式庫是 Arduino IDE 附帶的，該程式初始化 TMC5130 並執行簡單的移動到位置週期。它將根據步進馬達的接線將 200 全步進馬達向一個方向旋轉 10轉，向另一個方向旋轉 10轉。請使用 TMC5130 規格表或 TMCL IDE 作為不同暫存器的參考。

> **Arduino 程式碼**
>
> #include \<SPI.h\>  
> #include “TMC5130\_registers.h”
> 
> /\* The trinamic TMC5130 motor controller and driver operates through an   
> \* SPI interface. Each datagram is sent to the device as an address byte  
> \* followed by 4 data bytes. This is 40 bits (8 bit address and 32 bit word).  
> \* Each register is specified by a one byte (MSB) address: 0 for read, 1 for   
> \* write. The MSB is transmitted first on the rising edge of SCK.  
> \*   
> \* Arduino Pins Eval Board Pins  
> \* 51 MOSI 32 SPI1\_SDI  
> \* 50 MISO 33 SPI1\_SDO  
> \* 52 SCK 31 SPI1\_SCK  
> \* 25 CS 30 SPI1\_CSN  
> \* 17 DIO 8 DIO0 (DRV\_ENN)  
> \* 11 DIO 23 CLK16  
> \* GND 2 GND  
> \* +5V 5 +5V  
> \*/
> 
> int chipCS = 25;  
> const byte CLOCKOUT = 11;  
> // const byte CLOCKOUT = 9; → Uncomment for UNO, Duemilanove, etc…  
> int enable = 17;
> 
> void setup() {  
> // put your setup code here, to run once:  
> pinMode(chipCS,OUTPUT);  
> pinMode(CLOCKOUT,OUTPUT);  
> pinMode(enable, OUTPUT);  
> digitalWrite(chipCS,HIGH);  
> digitalWrite(enable,LOW);
> 
> //set up Timer1  
> TCCR1A = bit (COM1A0); //toggle OC1A on Compare Match  
> TCCR1B = bit (WGM12) | bit (CS10); //CTC, no prescaling  
> OCR1A = 0; //output every cycle
> 
> SPI.setBitOrder(MSBFIRST);  
> SPI.setClockDivider(SPI\_CLOCK\_DIV8);  
> SPI.setDataMode(SPI\_MODE3);  
> SPI.begin();
> 
> Serial.begin(9600);
> 
> sendData(0x80,0x00000000); //GCONF
> 
> sendData(0xEC,0x000101D5); //CHOPCONF: TOFF=5, HSTRT=5, HEND=3, TBL=2, CHM=0 (spreadcycle)  
> sendData(0x90,0x00070603); //IHOLD\_IRUN: IHOLD=3, IRUN=10 (max.current), IHOLDDELAY=6  
> sendData(0x91,0x0000000A); //TPOWERDOWN=10
> 
> sendData(0xF0,0x00000000); // PWMCONF  
> //sendData(0xF0,0x000401C8); //PWM\_CONF: AUTO=1, 2/1024 Fclk, Switch amp limit=200, grad=1
> 
> sendData(0xA4,0x000003E8); //A1=1000  
> sendData(0xA5,0x000186A0); //V1=100000  
> sendData(0xA6,0x0000C350); //AMAX=50000  
> sendData(0xA7,0x000186A0); //VMAX=100000  
> sendData(0xAA,0x00000578); //D1=1400  
> sendData(0xAB,0x0000000A); //VSTOP=10
> 
> sendData(0xA0,0x00000000); //RAMPMODE=0
> 
> sendData(0xA1,0x00000000); //XACTUAL=0  
> sendData(0xAD,0x00000000); //XTARGET=0  
> }
> 
> void loop()  
> {  
> // put your main code here, to run repeatedly:  
> sendData(0xAD,0x0007D000); //XTARGET=512000 | 10 revolutions with micro step = 256  
> delay(20000);  
> sendData(0x21,0x00000000);  
> sendData(0xAD,0x00000000); //XTARGET=0  
> delay(20000);  
> sendData(0x21,0x00000000);  
> }
> 
> void sendData(unsigned long address, unsigned long datagram)  
> {  
> //TMC5130 takes 40 bit data: 8 address and 32 data
> 
> delay(100);  
> uint8\_t stat;  
> unsigned long i\_datagram;
> 
> digitalWrite(chipCS,LOW);  
> delayMicroseconds(10);
> 
> stat = SPI.transfer(address);
> 
> i\_datagram |= SPI.transfer((datagram \>\> 24) & 0xff);  
> i\_datagram \<\<= 8;  
> i\_datagram |= SPI.transfer((datagram \>\> 16) & 0xff);  
> i\_datagram \<\<= 8;  
> i\_datagram |= SPI.transfer((datagram \>\> 8) & 0xff);  
> i\_datagram \<\<= 8;  
> i\_datagram |= SPI.transfer((datagram) & 0xff);  
> digitalWrite(chipCS,HIGH);
> 
> Serial.print(“Received: “);  
> PrintHex40(stat, i\_datagram);  
> Serial.print(”\n”);  
> Serial.print(" from register: ");  
> Serial.println(address,HEX);  
> }
> 
> void PrintHex40(uint8\_t stat, uint32\_t data) // prints 40-bit data in hex with leading zeroes  
> {  
> char tmp[16];  
> uint16\_t LSB = data & 0xffff;  
> uint16\_t MSB = data \>\> 16;  
> sprintf(tmp, “0x%.2X%.4X%.4X”, stat, MSB, LSB);  
> Serial.print(tmp);

程式碼來源於：[Trinamic 部落格](http://blog.trinamic.com/2017/04/05/how-to-use-tmc5130-eval-with-your-arduino-mega/)（關於程式碼的問題，可以去Trinamic部落格上瞭解更多）

更多有關馬達技術文章，請點選以下連結，也歡迎大家在文未留言討論。

- [永磁馬達起動器簡介](https://forum.digikey.com/t/topic/44010)
- [如何計算馬達驅動器功率耗散](https://forum.digikey.com/t/topic/30771)
- [什麼是步進馬達？](https://forum.digikey.com/t/topic/52406)
- [步進馬達的每轉步數和步進角](https://forum.digikey.com/t/topic/22819)
- [微步進 Microstepping 的驅動](https://forum.digikey.com/t/microstepping/52408)
- [如何控制步進馬達線圈中的電流](https://forum.digikey.com/t/topic/52407)