# 部品の4桁のデートコードから電子機器の年代を判断する

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/53159>\
**Category:** 電子部品技術の深層\
**Created:** [March 30, 2025, 7:04am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/53159 "2025-03-30T07:04:20Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tsuneharu\_Fuji](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/54ee81/32.png) [@Tsuneharu\_Fuji](https://forum.digikey.com/u/Tsuneharu_Fuji)\
**Post date:** [March 30, 2025, 7:04am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/53159/1 "2025-03-30T07:04:20Z")

</div>

* * *
 [**APDahlen**](https://forum.digikey.com/u/APDahlen) Applications Engineer

目視検査によって電子機器の年代を判断できることは、有用なスキルです。多くの場合、集積回路やトランジスタのような大きな内部部品は、直接デートコードを読み取ることができます。ところが皮肉なことに、年代を計算することよりも、何が品番で何が品番でないかを見分けることの方が重要です。

まず、図1に示すAMFのストップウォッチを調べてみましょう。ICM7205IPGと7638の2つの品番の候補があります。デートコードを理解していないと、両方を調べたくなりますが、これは間違いです。7638はデートコードで、ICM7205IPGが本当の品番です。

 ![Figure 1: Circuit board for an AMF stopwatch PCB featuring the ICM7205IPG IC with a date code of 7638.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/4/3/436f4b9c1c2a4f629973d0cdfc454ae836e710ca.jpeg)

**図1：** デートコード7638のICM7205IPGを搭載したAMFのストップウォッチの回路基板

## 4桁のデートコードの読み取り

図1に示すICのICM7205IPGの7638コードは、4桁のデートコードの典型です。このコードはYYWWを表しており、最初の2桁が年、後半の2桁が週を示しています。このICは1976年の第38週（9月中旬）に製造されたと判断できます。

## 機器の年式の判断

7638のようなデートコードは1つのデータです。このストップウォッチが7638以降に製造されたことは断定できますが、正確な時期はわかりません。サプライチェーンがしっかりしていると仮定すれば、ストップウォッチは1年以内に製造されたと推測できます。したがって、このストップウォッチは約47年前のものとなります。

## デートコードは現在も使用

4桁のデートコードは、ソリッドステートだけでなく真空管機器にもよく見られます。正確な開始日はわかりませんが、1930年代後半までさかのぼるコンポーネントのデートコードを見たことがあります。

一般的な見解として、この慣習はかつてほど目立ちはしないようです。しかし、図2に示すように、まだ使用されています。このMicrochip（Atmel）のマイクロコントローラAVR32DD28のデートコードは2333で、2023年の第33週に製造されたことを示しています。

 ![Figure 2: Image of a new Microchip (Atmel) AVR32DD28 with a date code of 2333.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/1/c/1c049e2e760515ce524d98006624aae0ebab1827.jpeg)

**図2：** デートコードが2333の新しいMicrochip（Atmel）のAVR32DD28の画像

図3は、別の例で、Sinclair（Timex）のパーソナルコンピュータZX81のプリント基板です。以下のように多くのデートコードが見られます。

- 8309：大きな銀色のTVモジュレータ

- 8239：ロジックアレイULA 2C21

- 8342：マイクロコントローラuPD780 （z80互換品）

- 8304：プリント基板の左上に表示

この数字からすると、このコンピュータは1983年のクリスマスプレゼントだった可能性があります。

## データコードの使用には注意が必要

図3の右下隅にあるTO-220レギュレータに刻印された7805のコードにお気づきでしょうか。これは品番がデートコードのように見える例外の1つです。この例では、NECの[レギュレータ7805](https://www.digikey.jp/ja/products/filter/voltage-regulators-linear-low-drop-out-ldo-regulators/699?s=N4IgTCBcDaIOwA4AMBWABAJwKYHMCuANgIYAuA9hiALoC%2BQA)はDC9V電源を入力とし、コンピュータの残りの部分にDC5Vを供給します。450Hのマーキングには、デートコードが含まれている可能性があります。残念ながら、オリジナルのドキュメントを見つけることができませんでした。

この注意書きで取り上げていない例外が他にも確実にあります。従って、品番を誤読しないように常に注意を払う必要があります。

 ![Figure 3: Image of a Sinclair (Timex) XZ81 microcomputer’s PCB featuring a variety of date codes.](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/e/0/e0257afa904a424c708a574cfed94f67a7392ad6.jpeg)  
**図3：** さまざまなデートコードが記載されたSinclair（Timex）のXZ81マイクロコンピュータのプリント基板の写真

## おわりに

デートコードは、電子部品の年代を判断する便利な方法です。さらに重要なことは、デートコードの知識があると、調査対象からデートコードをすばやく除外できるため、交換部品の特定に役立つということです。

ご健闘をお祈りします。

APDahlen

## 関連情報

以下のリンクから、関連する有益な情報をご覧ください。

- [DigiKey’s product selection guides](https://forum.digikey.com/t/product-selection-guide-table-of-contents/30383)

## 著者について

Aaron Dahlen氏、LCDR USCG（退役）は、DigiKeyでアプリケーションエンジニアを務めています。彼は、技術者およびエンジニアとしての27年間の軍役を通じて構築されたユニークなエレクトロニクスおよびオートメーションのベースを持っており、これは12年間教壇に立ったことによってさらに強化されました（経験と知識の融合）。ミネソタ州立大学Mankato校でMSEEの学位を取得したDahlen氏は、ABET認定EEプログラムで教鞭をとり、EETプログラムのプログラムコーディネーターを務め、軍の電子技術者にコンポーネントレベルの修理を教えてきました。彼はミネソタ州北部の自宅に戻り、このような記事のリサーチや執筆を楽しんでいます。

 

[オリジナル・ソース（English）](https://forum.digikey.com/t/determining-the-age-of-electronic-equipment-using-a-component-s-4-digit-date-code/47120)