# 전력 토폴로지와 고려 사항에 대한 탐구

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/53373>\
**Category:** 기술 조언\
**Tags:** engineering-briefs, tech-tips, power\
**Created:** [April 7, 2025, 1:46am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/53373 "2025-04-07T01:46:39Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Brian\_Lee](https://sea2.discourse-cdn.com/digikey/user_avatar/forum.digikey.com/brian_lee/32/12387_2.png) [@Brian\_Lee](https://forum.digikey.com/u/Brian_Lee)\
**Post date:** [April 7, 2025, 1:46am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/53373/1 "2025-04-07T01:46:39Z")

</div>

현대 전자 기기에서 전원 공급 장치의 설계는 매우 중요한 역할을 합니다. 가전제품이나 산업 자동화 시스템 뿐만 아니라 고성능 컴퓨팅 시스템에서도 안정적이고 효율적인 전원 공급 장치는 시스템의 안정적인 작동을 보장하는 필수 요소입니다. 전원 공급 장치의 품질은 장치의 신뢰성과 성능 뿐만 아니라 전체적인 에너지 소비, 열 관리, 전자기 적합성(EMC)에도 영향을 미칩니다.

전원 공급 장치 설계의 핵심은 입력/출력 전압, 전력, 효율 및 안전성에 대한 다양한 응용 분야의 요구 사항을 만족하는 적절한 토폴로지를 선택하는 것입니다. 전통적인 선형 전원 공급 장치부터 고효율 스위칭 모드 전원 공급 장치(SMPS)까지, 각 토폴로지는 변환 효율, 열 특성, 비용 관리 측면에서 고유한 장점을 가지고 있습니다. 또한, 전원 공급 장치의 안정적인 작동을 보장하기 위해 부품 선택, PCB 레이아웃, 전자파 장해(EMI) 제어, 그리고 열 관리 전략과 같은 요소들을 설계 과정에서 고려해야 합니다.

## 일반적인 전력 토폴로지와 그 특성

전원 공급 장치를 설계할 때, 토폴로지의 선택은 효율, 안정성 및 비용에 중요한 영향을 미칩니다. 에너지 변환 방식에 따라 전력 토폴로지는 크게 선형 전원 공급 장치와 스위칭 전원 공급 장치의 두 가지 범주로 나눌 수 있으며, 후자는 다시 여러 유형으로 세분화됩니다.

선형 전원 공급 장치(LPS, Linear Power Supplies)는 저 드롭아웃 레귤레이터(LDO, Low Dropout Regulator)와 같은 선형 레귤레이터를 사용하여 전압을 낮추며, 초과 에너지는 열로 변환되어 전압을 안정적으로 유지합니다. 선형 전원 공급 장치의 특징은 낮은 잡음과 낮은 리플로, 정밀한 회로에 적합합니다. 그러나 변환 효율이 낮고, 에너지는 쉽사리 열로 소비됩니다. 이들은 구조가 단순하여 오디오 장치와 저전력 마이크로컨트롤러 같은 저전력 응용 분야에 적합합니다.

스위칭 모드 전원 공급 장치(SMPS)는 MOSFET과 같은 고속 스위칭 소자와 인덕터 및 커패시터 를 사용하여 전압을 조절하며, 이를 통해 변환 효율을 향상시킵니다. 스위칭 모드 전원 공급 장치의 특징은 약 80%~95%의 높은 효율, 출력 전압 조정 가능, 그리고 전압을 승압(step-up) 및 강압할 수 있는 기능 등이 있습니다. 그러나 EMI 필터링이 필요하며 설계가 더 복잡 합니다.

에너지 흐름 방식에 따라, 스위칭 전원 공급 장치는 다음과 같이 세분화될 수 있습니다.

### 1. 비절연형(Non-Isolated) 스위칭 전원 공급 장치

비절연형 스위칭 전원 공급 장치는 변압기를 사용하지 않으며, 출력과 입력이 공통 접지를 공유하는 응용 분야에 적합합니다. 이들은 다시 여러 토폴로지로 세분화될 수 있습니다.

벅(Buck) 토폴로지는 전압을 강압만 할 수 있어서 출력 전압이 입력 전압보다 낮으며, MCU에 전원을 공급하기 위해 12V를 5V로 낮추는 경우와 같이 DC-DC 변환에 사용됩니다. 출력단의 인덕터와 커패시터가 이 토폴로지의 핵심 부품입니다. 스위칭 소자가 입력과 직렬로 연결되어 있기 때문에 입력 전류는 항상 불연속적(discontinuous)입니다. 입력 전류가 불연속적이라면, 선로 인덕턴스를 보상하고 입력 전류의 고주파 성분을 처리하기 위해 입력 커패시터가 필요합니다.

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/c/7/c724a42ade85e34a512314bd3a386c632e8962f1.png)  
출처: 인피니언 ([Electronics 101: Topology Fundamentals and Their Basis Waveforms](https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Electronics-101-Topology-Fundamentals-and-Their-Basis-Waveforms/ta-p/412453#))

부스트(Boost) 토폴로지는 반대로 전압을 승압만 할 수 있어서 출력 전압이 입력 전압보다 높으며, 리튬 배터리의 3.7V를 5V로 승압하여 USB로 전원을 공급하는 경우와 같은 응용 분야에 사용됩니다. 부스트 컨버터는 DC-DC 승압 컨버터이며, 입력단의 인덕터와 출력단의 커패시터가 핵심 부품입니다. 인덕터가 입력과 직렬로 연결되어 있기 때문에 대부분의 동작 범위에서 입력 전류는 연속적(continuous)입니다. 그러나, 출력 전류가 불연속적이므로, 출력 커패시터는 최악의 리플 전류와 홀드-업 시간과 같은 요구 사항에 알맞게 선택되어야 합니다.

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/d/6/d6bf396423f0bfb4482c67704f954bf385f4311f.png)  
출처: 인피니언 ([Electronics 101: Topology Fundamentals and Their Basis Waveforms](https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Electronics-101-Topology-Fundamentals-and-Their-Basis-Waveforms/ta-p/412453#))

또한, 벅-부스트 토폴로지도 있으며, 전압을 강압 또는 승압할 수 있어서 출력 전압은 입력 전압보다 높거나 낮을 수 있습니다. 이 토폴로지는 3V에서 12V의 변동 입력을 안정적인 5V 출력으로 변환하는 경우와 같은 응용 분야에 사용됩니다. 벅-부스트 컨버터는 플라이백(Flyback) 컨버터와 동일하지만 변압기 대신 하나의 인덕터를 사용하는 DC-DC 컨버터입니다.

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/f/9/f961ab8d2eada884d5f725386a0217297ad02316.png)  
출처: 온세미 ([https://www.onsemi.com/pub/collateral/smpsrm-d.pdf](https://www.onsemi.com/pub/collateral/smpsrm-d.pdf))

뿐만 아니라, Cuk 컨버터도 강압과 승압 모두 할 수 있지만, 출력 전압 극성이 입력의 반대가 됩니다. 오디오 증폭기와 같은 양극 전원 공급 장치 응용 분야에 사용됩니다. 단일 종단 1차-인덕터 컨버터(SEPIC, Single-Ended Primary-Inductor Converter)는 출력 전압이 입력 전압과 같거나, 낮거나 또는 높을 수 있지만 극성은 바뀌지 않으며, LED 드라이버와 같은 배터리로 구동되는 장치에 사용됩니다.

### 2. 절연형(Isolated) 스위칭 전원 공급 장치

절연형 스위칭 전원 공급 장치는 입력과 출력 사이의 절연을 위해 고주파 변압기를 사용하였으며, 이를 통해 안정성과 응용 범위를 향상시킵니다. 여기에는 다음과 같은 토폴로지가 포함됩니다.

플라이백(Flyback) 토폴로지는 구조가 간단해서 휴대폰 충전기나 예비 전원과 같은 100W 미만의 저전력 응용 분야에 적합합니다. 플라이백 컨버터는 AC-DC 및 DC-DC 변환 모두에 사용할 수 있습니다. 변압기가 있는 벅-부스트 컨버터처럼 보일 수 있으며, 전압 변환과 절연을 모두를 제공합니다.

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/d/c/dc6a82eff13dec4720cf289c019e00e2d065b9f6.png)  
출처: XP Power ([https://www.xppower.com/storage/documents/technical-articles/PSUTopologies.pdf](https://www.xppower.com/storage/documents/technical-articles/PSUTopologies.pdf))

포워드(Forward) 토폴로지는 에너지를 부하로 직접 전달하는 방식으로, 통신 장비와 산업용 전원 공급 장치 같은 50W~300W의 중전력 응용 분야에 적합합니다. 포워드 컨버터는 변압기를 사용하는 DC-DC 컨버터로, (변압기의 권선비에 따라) 출력 전압이 입력 전압보다 높거나 낮을 수 있으며 전원 공급 장치와 부하 사이의 전기적 절연을 제공합니다.

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/0/8/087e3cab0c831683fe89ed30a23b4f95b41f1f14.png)  
출처: 온세미 ([https://www.onsemi.com/pub/collateral/smpsrm-d.pdf](https://www.onsemi.com/pub/collateral/smpsrm-d.pdf))

또한, 하프 브리지(Half-Bridge) 토폴로지는 변환 효율이 높으며, 서보 드라이브, LCD TV 전원 공급 장치와 같은 100W~500W의 중·고전력 응용 분야에 적합합니다. 하프 브리지는 DC-AC 강압 컨버터이며, 부하 전류가 양방향으로 흐를 수 있는 "2사분면 컨버터(two-quadrant converter)"이기도 합니다. 벅 컨버터와 마찬가지로, 입력 전류가 불연속적이어서 선로 인덕턴스를 보상하고 입력 전류의 고주파 성분을 처리하기 위해 입력 커패시터가 필요합니다.

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/e/e/ee53c4b3a94685e00a51df9d5358dcbe14264f6f.png)  
출처: 온세미 ([https://www.onsemi.com/pub/collateral/smpsrm-d.pdf](https://www.onsemi.com/pub/collateral/smpsrm-d.pdf))

풀 브리지(Full-Bridge) 토폴로지는 500W 이상의 고전력 응용 분야에 적합하며 에너지 효율이 높아서 서버 전원 공급 장치 및 UPS 시스템 등에 적합합니다. 하프 브리지 두 개로 풀 브리지 토폴로지를 만들 수 있으며, 중성선 없이도 단일 전압원에서 AC 출력을 생성할 수 있습니다. 이 토폴로지는 변압기 이용 효율이 가장 높으며 절연형 스위칭 전원 공급 장치 중에서 출력 전력이 가장 높습니다.

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/1/6/16512b475b5c69033b274ce94ae7645ac659d872.png)  
출처: 온세미 ([https://www.onsemi.com/pub/collateral/smpsrm-d.pdf](https://www.onsemi.com/pub/collateral/smpsrm-d.pdf))

공진 컨버터 토폴로지는 공진 기술을 통해 스위칭 손실을 줄이고 효율을 향상 시키는 스위칭 전원 공급 장치로, 일반적으로 DC-DC 컨버터입니다. 이 방식은 서보 드라이브 및 고효율 전원 공급 장치 등에 주로 사용됩니다. 공진 컨버터 토폴로지는 스위치 회로, 공진 탱크, 트랜스포머, 정류기, 필터로 구성되며, LCC는 높은 입력 전압에서의 최적화가 불가능하여 LLC 구성이 많은 응용 분야에서 선호되고 있습니다.

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/3X/e/9/e95f7e4fc230b70d9c254826150c5b044295517e.jpeg)  
출처: 인피니언 ([Electronics 101: Topology Fundamentals and Their Basis Waveforms](https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Electronics-101-Topology-Fundamentals-and-Their-Basis-Waveforms/ta-p/412453#))

### 3. 기타 특수 토폴로지

선형 및 스위칭 전원 공급 장치 외에도 다른 특수한 토폴로지가 존재합니다. 양방향 벅-부스트 토폴로지는 에너지를 양방향으로 전달할 수 있어 배터리 충방전 관리와 같은 에너지 저장 시스템에 적합합니다. 제타(Zeta) 컨버터는 SEPIC과 유사하지만, 입력과 동일한 출력 극성을 유지합니다. H-브리지 컨버터는 브러시리스 모터 제어와 같은 모터 드라이브에 일반적으로 사용됩니다.

## 전원 토폴로지 선택 시 고려사항

그렇다면 어떻게 적절한 토폴로지를 선택할 수 있을까요? 먼저 전력 요구사항을 고려해야 합니다. 예를 들어, 전력이 10W 미만일 경우에는 선형 전원 공급 장치, 벅, 부스트, 또는 플라이백 토폴로지가 적합합니다. 10W에서 100W의 경우에는 플라이백, 포워드 또는 하프 브리지 토폴로지를 사용할 수 있습니다. 100W 이상인 경우에는 풀 브리지 또는 LLC 공진형 토폴로지가 더 적절합니다.

아울러, 출력 전압 요구사항도 고려해야 합니다. 강압만 필요한 경우에는 벅 또는 플라이백 토폴로지를 사용할 수 있으며, 승압만 필요한 경우에는 부스트 토폴로지가 적합합니다. 승압과 강압 모두 필요한 경우에는 벅-부스트 또는 SEPIC 토폴로지를 사용할 수 있습니다. 또한, 절연이 필요한지도 고려해야 합니다. 절연이 필요한 경우에는 플라이백, 포워드 또는 LLC 공진형 토폴로지를 사용할 수 있으며, 절연이 필요 없는 경우에는 벅 또는 부스트 토폴로지가 적합합니다.

효율성과 비용 또한 중요한 고려 사항입니다. 고효율이 요구되는 경우에는 LLC 공진형 또는 풀 브리지 토폴로지가 적합하며, 비용 절감이 우선인 경우에는 벅 또는 플라이백 토폴로지가 더 나은 선택이 될 수 있습니다. 각 토폴로지마다 장단점이 있으며, 효율, 비용, 그리고 크기를 감안하여 응용 분야에 맞게 선택해야 합니다.

| 토폴로지 유형 | 작동 원리 | 장점 | 단점 | 적용 분야 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 선형 전원 공급 장치 (LDO, 선형 레귤레이터) | 선형 조정을 통해 전압을 낮추며, 초과 에너지는 열로 변환됨 | 낮은 잡음, 낮은 리플, 간단한 설계 | 낮은 변환 효율(\<50%), 열 발생 | 정밀 전자 기기, 오디오 증폭기, 저전력 MCU 전원 공급 장치 |
| 벅 컨버터 | 스위칭을 사용하여 인덕터에 에너지를 저장 및 방출하여 고전압을 저전압으로 변환 | 높은 효율(80% 이상), 간단한 회로 | 승압은 불가능하며, 전압 강압만 가능 | DC-DC 변환, 배터리 구동 장치, 차량용 전자 장치 |
| 부스트 컨버터 | 인덕터에 에너지를 저장하여 출력 전압을 상승시킴 | 낮은 전압을 필요한 전압으로 승압 가능 | 대전류 스위칭 트랜지스터 필요, 고전력 응용 시 EMI 증가 | 리튬 배터리 전압을 5V USB 전압으로 승압, LED 드라이버 |
| 벅-부스트 컨버터 | 입력 조건에 따라 출력 전압이 입력보다 높거나 낮을 수 있음 | 입력 변화에 유연하게 대응 가능 | 벅 또는 부스트 컨버터보다 효율이 다소 낮음 | 배터리 구동 장치, 보조 배터리, 휴대용 장치 |
| SEPIC 컨버터 | 벅-부스트와 유사하지만 출력 전압이 입력과 동일한 극성을 유지 | 출력 전압이 입력보다 높거나 낮을 수 있음, 극성 반전 방지 | 추가 커플링 커패시터 필요, 복잡한 설계 | 차량용 전자 장치, 입력 전압이 가변인 응용 분야 |
| 플라이백 컨버터 | 트랜스포머의 에너지 저장 및 방출을 이용, 저전력 절연 응용 분야에 적합 | 단순한 구조, 다중 출력 전압 지원 | 높은 EMI, 포워드 컨버터보다 낮은 효율 | 충전기, 소형 어댑터, 예비 전원 |
| 포워드 컨버터 | 트랜스포머가 직접 에너지 전달, 중전력 응용 분야에 적합 | 플라이백보다 높은 효율, 고전력에 적합 | 추가 필터 인덕터 필요, 복잡한 회로 | 산업용 전원 공급 장치, 통신 장비 |
| 하프 브리지 컨버터 | 두 개의 스위칭 다이오드가 교대로 동작, 트랜스포머를 통해 에너지 전달 | 높은 효율, 중~고전력 응용 분야에 적합 | 추가 제어 회로 필요, 복잡한 설계 | LCD TV, 서보 드라이브 전원 공급 장치 |
| 풀 브리지 컨버터 | 네 개의 스위칭 다이오드로 구성된 브리지 회로, 고전력 응용 분야에 적합 | 높은 효율, 대전력 부하에 적합 | 높은 스위칭 손실, 복잡한 제어 | 서보 드라이브, 고출력 산업용 전원 공급 장치 |
| LLC 공진형 컨버터 | 공진을 이용하여 스위칭 손실을 줄이고 효율을 향상 | 높은 효율, 낮은 EMI, 고출력 응용 분야에 적합 | 복잡한 설계, 인덕턴스와 커패시턴스의 정밀한 매칭 필요 | 서보 드라이브, 고성능 전원 공급 장치, 서버 전원 |

## 결론

전원 공급 장치 설계는 전자 공학에서 빼놓을 수 없는 핵심 요소로, 시스템의 안정성, 효율성, 신뢰성에 영향을 줍니다. 다양한 전원 공급 토폴로지에 대한 깊은 이해를 통해, 응용 제품의 요구 사항에 근거한 가장 적합한 구조를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 선형 레귤레이터는 저전력, 저소음이 필요한 조건에 적합한 반면, 스위칭 모드 전원 장치는 고효율, 고출력 응용 분야에 적합합니다. 또한 EMI 억제, 열 관리, PCB 레이아웃, 부품 선정과 같은 핵심 기술들은 전원 공급 장치의 성능과 수명에 직접적인 영향을 미칩니다.

기술의 지속적인 발전과 함께 디지털 전원 제어, 질화 갈륨(GaN), 탄화 규소(SiC) 전력 소자와 같은 새로운 전력 전자 기술이 전원 장치의 효율성과 전력 밀도를 향상시켜, 전자 기기를 더욱 에너지 효율적으로 만들고 있습니다. 앞으로도 전원 공급 장치 토폴로지 최적화, 손실 감소, 그리고 에너지 효율 향상은 전원 설계자들이 끊임없이 탐구해야 할 중요한 주제로 남을 것입니다.

이 글에서 소개된 전원 공급 장치 토폴로지 외에도, 전원 회로 설계 기법, 개별 부품 전원 공급 장치 솔루션, 흔한 설계 실수, 그리고 PMIC의 특성 및 회로 설계에 대해서도 자세히 다룰 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.

전원 공급 장치 설계 솔루션 및 관련 기술을 빠르게 이해할 수 있도록 디지키에서는 주요 전력 전자 토폴로지, 이산 전력 부품, 전력 관리 IC(PMIC), 전원 공급 장치, 열 관리 솔루션 등을 아래 웹페이지에서 소개하고 있습니다. 아래 링크를 통해 더 많은 전원 공급 장치 기술을 확인해 보십시오: [電源解決方案和技術 | DigiKey](https://www.digikey.tw/zh/application-technology/power)