运算放大器输出电压反相

作者: Digi-Key 工程师 Barley Li

有时,当超过输入共模电压时,你可能会遇到运算放大器输出问题,称为输出反相。当运算放大器的其中一个内部级不再具有足够的偏置电压并因此关闭时,通常会出现这种情况。这将导致输出电压摆幅到相反的供电轨上,直至输入返回到共模范围,如下所示(在电压跟随器中)。请注意,输入仍可位于电源电压轨中,但只能高于或低于某个指定共模限值。

01

当运算放大器配置为单位增益电压跟随器时,经常会发生反相情况。在反相模式下,反相不是大问题,因为两个输入都是恒定且接地的(或在某些单电源应用中处于中压电源)。

为避免反相,在设计电路之前,应注意规格书上的任何注释。有些会标记在“关键特性”表中,但未必会包含在规格表中。例如,Analog DevicesAD8625AD8626AD8627运算放大器的规格书(如下所示)显示了“主要特性”和“绝对最大额定值”。采用+5V单电源供电时,这些运算放大器的输入电压范围为0V至+3V(最大值)。因此,其规格书标记“无反相”意味着,输出在+3V至+5V的共模范围内不会出现反相。
02

英文原文链接:OP Amp Output Voltage Phase Reversal