查找元件上的引脚1

在拿到一个新元件时,人们经常问我们的第一个问题是:“引脚是怎么排列的?”。幸运的话,规格书中会清楚地标明器件的引脚排列和方向。但是,如果规格书中并未标出,或者你是电子方面的新手,那么本帖会帮助你了解相关知识。

有一条适用于 大多数 集成电路的基本规则:某处有一个极性标记。从该极性标记着手,绕芯片沿逆时针方向移动,并从1开始对引脚进行编号。

有些供应商会在芯片的一端使用半月形的极性标记,如下面Nexperia74HC9114D,112的示意图所示。

这款Nexperia物料还展示了另一个常见的引脚1指示器——一个拉长的斜面。请注意,芯片的引脚1侧显示为具有比另一侧更长的斜面(“斜面”的解释为:塑料封装的顶面和侧壁之间的倾斜部分)。在查看此斜面时(斜面向下朝向你),引脚1 通常 是左下角的那个引脚。

01_01

另一种情况是引脚1表示为一个小圆点,或者有时为小三角形或标签。有时会出现若干个这样的标记,如下面BroadcomHCPL-181-000E的示意图所示。较大的黑点表示HCPL-181-000E的引脚1。

引脚1通常位于芯片的一个角落,并且小圆圈或三角形标记的只是该角落,而不是引脚本身。

英文原文链接:Finding Pin 1 on the Component