車載用グレードと医療認定:相互に適用可能?

DigiKeyでは、非常に幅広いデバイスや部品を取り扱っていますが、その多くは、AEC-Q100、AEC-Q200、または関連規格による「車載用グレード」の認定を受けています。これらの認定は通常、ダイオード、抵抗器、コンデンサなどの受動部品に付与されています。当社では医療機器認定を取得した部品も多数取り扱っており、特に電源装置として認定を取得しているケースが多く見られます。しかしながら、両方の認定を取得した製品は極めて稀です。最近、興味深い質問をいくつか頂いています。具体的には、これは意図的なものなのか、あるいは通常医療機器認定を取得していない製品分野において、医療機器認定部品を求める場合、自動車分野の認定資格で代用できるのかという内容です。このようなことは本当にあるのでしょうか?

まず最も重要な点からお答えします。医療認定と車載用の認定は全く別物で、互いに何も関係がなく、また互いに代用することはできません。 両者とも一見すると「高品質」の基準のように見え、表面上は少なくともおおむね同等であるように思われますが、それぞれが根本的に異なる目的を持っています。

「車載用グレード」の製品は、自動車で使用される電子部品にかかる過酷な負荷に耐えられるよう製造されているため、そのように呼ばれています。これらの部品は、広い温度範囲、過酷な屋外環境への曝露、そして何千マイルにも及ぶ走行距離において、常に正確に機能しなければなりません。これらの製品は、高額な費用がかかり、時に命に関わる交通事故や、高額なダウンタイムおよびメンテナンスを回避するため、厳格な基準に基づき厳重に検査され、管理されています。
車載用グレードの認定は部品レベルの標準規格です。 システムを構成する個々の部品は、車載用グレードの認証を取得している必要があります。なぜなら、それらの部品は設置環境の条件に耐え、故障を回避し、構成するシステムの性能を損なわないことが求められるからです。

「医療グレード」の製品は、医療現場での使用を目的として設計されているため、そのように呼ばれます。医療現場では、患者のケアと安全を確保するため、同様に厳格な基準が設けられています。医療グレードの機器は、患者に危害を及ぼす故障が可能な限り発生しないよう設計された機器であり、製品試験や検査の実施とともに、冗長性や「フェールセーフ」設計により、万一製品に不具合が生じた場合でも、患者にさらなる危害を与えない形で故障するように確保されています。
医療用グレードの認定は一般的にシステムレベルの標準規格です。 医療システムの個々の構成部品は通常、特別な負荷や過酷な条件にさらされることはありませんが、システム全体としては有害な故障を回避できる構造で構築されなければなりません。これが、医療機器の認証が一般的に抵抗器などの個々の部品ではなく、電源装置などの機器全体に付与される理由です。重要なのは最終的なシステムであり、その内部の構成部品ではないからです。

このため、両方の規格が一致することは非常に稀です。AEC-Qや類似の規格は、部品が故障することなく極度に過酷な環境に耐えられることを保証することを目的としています。一方、医療規格は、システムが患者に危害を加えるような方法で故障しないことを保証することを目的としています。どちらも「高品質」と見なすことができますが、両者の最終的な目的はほぼ全く無関係であり、相互に共通する点はほとんどありません。




オリジナル・ソース(English)