sarah.yang Verified Supplier Rep
常温プレス法と高温プレス法は、スポット溶接された半製品と完成粉末を製造工程で金型に組み込む2種類の製造方法です。
常温プレス方法は、現在最も一般的な一体型インダクタの製造方法で、25°Cの室温で行われ、圧力は通常5.0~9.0 t/cm2の範囲です。
高温プレスとは、温度と圧力を制御し、高温(通常100°C以上)と低圧で粉末の充填、接続、封止を行い、インダクタの一体成形を実現するプロセスを指します。高温プレスは成形圧力が低く、コイルが耐える圧力は従来の常温プレス技術の35%~48%に抑えられます。その結果、コイルの変形を大幅に低減し、回路の信頼性と安定性が向上するとともに、インダクタンスの全体的な損失も大幅に低減します。
CODACA Electronicsは、長年の技術研究を通じて、磁心材料の自主開発技術と高温プレス一体化インダクタの生産プロセスを確立し、車載グレードのモールドインダクタの研究と生産に応用してきました。その代表的な製品には、主に車載グレードのモールドパワーチョークVSHB 、VSHB-T 、VSEB-H などのシリーズがあります。
製品に関する詳細はこちらをご覧ください。
https://www.digikey.jp/ja/products/filter/fixed-inductors/71?s=N4IgTCBcDaIGoGUASAhEBdAvkA