センシング技術の中でミリ波技術が際立つ理由


iotservice

高精度かつ信頼性の高いセンシング技術として、ミリ波レーダモジュールは、人物検知、バイタルサインのモニタリング、行動分析などの分野で広く活用されています。ミリ波検知の基本的な原理は、1GHz~300GHzの周波数帯の電波を利用することです。その電波が人体と相互作用する際、エコー信号の微細な変化を抽出することで、位置、移動速度、微細な動き、バイタルサインなどの情報を非接触で取得します。

センシング技術の中でミリ波技術が際立つ理由

  1. 高分解能
    ミリ波技術は、周波数が高く波長が短いため、同じサイズのアンテナでも狭いビームを捉えることができ、その結果、優れた角度分解能が得られます。さらに、その広い帯域幅(数GHz)により、センチメートルレベルの精度で距離測定を行うことが可能となります。

  2. 強力な透過力
    ミリ波は、テーブル、椅子、木材、プラスチック、薄い壁などの一般的な障害物を容易に透過します。しかし、人体の皮膚ではよく反射するため、障害物の陰に隠れている人や、衣服越しの人物でも検知することが可能です。

  3. 微細な動きに対する感度
    超高分解能を誇るミリ波レーダは、ごくわずかな動きにも極めて敏感であり、ミリメートル単位、さらにマイクロメートル単位のわずかな変位も検出することが可能です。このため、呼吸や心拍数の検出といった医療モニタリング用途に最適です。

  4. 優れた環境適応性
    光学式センサとは異なり、ミリ波レーダは外部の照明条件の影響を受けません。強い日差し、雨、霧などの過酷な環境下でも、安定して動作します。

ミリ波レーダモジュールの基本検出原理

ミリ波レーダは、2つの主要な物理的原理に基づいて人体を検出します。

Ⅰ. 距離および速度測定のための周波変調連続波(FMCW)

一般的なミリ波人体検出レーダの多くは、FMCW方式を採用しています。このレーダは、時間とともに線形周波数変調された連続波信号(チャープ信号)を送信します。この信号が人体に当たると、反射してアンテナに受信されます。送信信号と受信信号の周波数差はビート周波数と呼ばれ、これにより次の検出が可能になります。

距離検出:ビート周波数はターゲットまでの距離に比例します。高速フーリエ変換(FFT)を用いてビート信号を解析することで、ターゲットとレーダ間の正確な距離を算出します。

速度検出:人体がレーダに対して相対的に移動すると、エコー信号には放射方向速度に比例したドップラーシフトが生じます。連続する周波数スペクトルにおける位相の変化を解析することで、人体の移動速度を正確に測定します。

Ⅱ. マイクロドップラー効果と位相検出

マイクロドップラー効果は、バイタルサインのモニタリングや行動認識において極めて重要です。人体の生命活動には、独特のエコーパターンを生み出す微細で周期的な動きが含まれています。

呼吸はセンチメートル単位の周期的な胸郭変位を引き起こし、心拍によってミリメートル単位の振動が生じます。これらの微小な動きにより、主ドップラーシフトに重畳された明確なサイドバンド周波数(マイクロドップラーシグネチャ)を生成します。

エコー信号の長期にわたる高分解能解析を行うことで、これらのシグネチャを抽出し、呼吸数、心拍数、その他のバイタルサインを分離して取得します。

Ⅲ. ミリ波レーダモジュールの代表的な応用例

スマートホーム:高齢者の転倒検知、睡眠の質のモニタリング、呼吸/心拍数の追跡、およびジェスチャ制御。

セキュリティおよび監視:侵入警報システムおよび人数カウント。
医療:非接触型連続バイタルサインモニタリングおよび睡眠時無呼吸スクリーニング。

車載用センシング:車内乗員検知およびドライバーの状態監視。

人間とコンピュータのインタラクション:ジェスチャ認識。

Ⅳ. 現在の制約

コスト:高性能なミリ波チップは、超音波や赤外線を使った代替品に比べて依然として高価です。

消費電力:ミリ波レーダは、若干高い電力を必要とします。

耐干渉性:複数のターゲットや金属物体からの強い反射により、誤作動を引き起こす可能性があります。

アルゴリズムへの依存度:高精度な検出は、高度な信号処理アルゴリズムに大きく依存しています。

規制上の制限:送信出力および周波数帯は、各国における厳格な電波規制に準拠する必要があります。

これらの原理を活用し、その制約に対処することで、ミリ波レーダは、IoTやスマートセンシングの応用分野の発展において、引き続き極めて重要な役割を果たし続けます。




オリジナル・ソース(English)