# リレーコイルの電圧仕様について

**URL:** <https://forum.digikey.com/t/topic/6771>\
**Category:** 日本語フォーラム\
**Tags:** terminology\
**Created:** [June 3, 2020, 7:19am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/6771 "2020-06-03T07:19:29Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Matsumura\_9111](https://sea2.discourse-cdn.com/digikey/user_avatar/forum.digikey.com/matsumura_9111/32/6272_2.png) [@Matsumura\_9111](https://forum.digikey.com/u/Matsumura_9111)\
**Post date:** [June 3, 2020, 7:19am UTC](https://forum.digikey.com/t/topic/6771/1 "2020-06-03T07:19:29Z")

</div>

リレーについて学ぶとき、理解するのが少し難しいかもしれないいくつかのコイル電圧仕様があります。 通常、データシートに記載されているコイル電圧の仕様は4つあります。 この例では、リレー部品 [Z2352-ND](https://www.digikey.jp/product-detail/ja/omron-electronics-inc-emc-div/G5LE-1A4-DC12/Z2352-ND/369016) を調べます。 これは、1つのA接点（常時開）の接点構成を持つSPST非ラッチ型リレーです。

**コイル電圧または公称電圧** - 12VDC  
これは、コイルを操作するための公称電圧になります。 これは知っておくことが重要ですが、使用可能な電圧範囲について多くのことを教えてくれるわけではありません。

**ターンオフ電圧（最小）** - 1.2VDC  
この電圧仕様は、コイルが励磁されなくなる電圧を示しています。 これより低い電圧になるとコイルは励磁されず、接点は開いています。

**ターンオン電圧（最大）** - 9VDC  
この仕様は、コイルが励磁される電圧を示しています。 この電圧以上かかると、コイルは励磁され、接点は閉じています。

**最大コイル電圧** - 20.4 VDC  
これは、コイルを安全に操作できる最大電圧です。 多くの場合、温度に関連しています。 たとえば、この部品は23℃時に20.4 VDC です。 許容誤差は10％ですが、できるだけ公称電圧に近づけて動作させるのが最も安全です。

これらの数値を見ると、 **不確定な範囲** があります。 この部品では、その範囲は1.2VDC～9VDCになります。 通常、この範囲では、リレーは以前の状態に留まりますが、この範囲内にある間では状態が変わる可能性があります。 このため、この範囲での動作は推奨されません。 下の図で、その範囲を確認できます。

 ![image](https://global.discourse-cdn.com/digikey/original/2X/e/edf445078b208f71e49611707457e68c11db728d.png)

ご覧のように、これらの数値でリレーがいつオンまたはオフ状態で **なければならないか** が決まっています。

- 0～1.2VDCの範囲では、リレーは非励磁（オフ）状態でなければなりません。 （赤の領域）
- 1.2VDC～9VDCまでは、不確定な範囲にあります。（黄色の領域）
- 9VDCから20.4VDCまで、リレーは励磁（オン）状態でなければなりません。（緑色の領域）

[オリジナル・ソース（英語）](https://forum.digikey.com/t/understanding-relay-coil-voltage-specifications/946)